AmpSentry™: 최고의 보호

병원, 데이터 센터, 물/폐수 및 연속적 또는 거의 연속적인 가동 시간이 필요한 광범위한 기타 중요 인프라 및 기관 시설은 일반적으로 정상 전력원을 사용할 수 없을 때 신뢰할 수 있는 백업 전력을 위해 발전기를 활용합니다.

커민스 유럽, 글로벌 전력 기술 리더

커민스 발전기

100년이 넘는 세월 동안 커민스 발전기는 발전기 설계 및 혁신의 선두 주자였으며, 전 세계가 고객, 시장 및 환경 요구를 충족시키기 위해 앞으로 나아갈 수 있도록 지원해 왔습니다.

AMPSentry이는 지속적인 혁신의 정신으로 커민스 발전기가 전력의 정점에 자리하고 있으며, 그 정신으로 AmpSentry™는 발전기 제어 장치 내의 보호 기능에 대한 커민스의 무역 마크 이름입니다. PowerCommand® 컨트롤. AmpSentry™ 유틸리티 등급 보호 릴레이로서 발전기 및 부하 보호와 관련하여 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다.

AmpSentry™ 보호 릴레이 기능

AmpSentry™ 보호 릴레이가 장착된 커민스 발전기 발전기는 좋은 교류기 보호를 원하고 코드와 표준 및 시설 소유자가 요구하는 교류기 보호 기능을 제공합니다. AmpSentry™ 보호 계전기는 교류기 보호를 위해 특별히 설계되어 있으므로 다른 접근 방식에 필요한 타협과 제한 없이 필요한 보호를 제공할 수 있습니다. AmpSentry™ 보호 요소 및 이점 중 일부는 다음과 같습니다.

  1. Ampsentry™ 교류기의 열 손상 곡선 내에서 고장 전류를 식별하고 조절하도록 설계되어 교류기를 보호하고 다운스트림 고장이 제거되도록 허용합니다.

  2. 단락 오류의 심각도를 최소화하기 위해 AmpSentry™ 다운스트림 장비를 보호하기 위해 셧다운 시간을 조정합니다. 심각도에서 저점까지의 셧다운 시간은 다음과 같습니다.
    단락 고장: 종료 시간:
    중립 라인(L-N) 2초
    라인 라인(L-L) 5초
    3상 쇼트 10초

  3. AmpSentry™ 오류의 가열 효과를 "기억"하고 교류기가 적절하게 냉각되기 전에 후속 고장이 발생하면 트립을 가속화합니다. 따라서 경험이 부족한 오퍼레이터는 발전기를 반복적으로 시동하고 단락시켜서 교류기 고장을 일으키지 못합니다.

  4. 교류기 보호 방식에서 가장 중요한 보호 기능인 과전류 보호 기능입니다. 왜냐하면 대부분의 최신 교류기(영구 자석 발전기 구동 전압 조절기와 같은 여기 지원 시스템이 있는 장치)는 단락 또는 접지 고장 조건에서 교류기를 파괴하도록 유도하는 고유의 능력을 가지고 있기 때문입니다. 따라서 과전류 보호 기능은 교류기의 열 손상 곡선에 일치해야 합니다. AmpSentry™ 교류기 열 손상 곡선과 완벽하게 일치합니다.

AmpSentry™의 또 다른 기능은 유지보수 모드입니다. 이는 아크 플래시 에너지의 위협으로부터 직원을 보호하는 중요한 안전 기능입니다. 유지보수 모드가 활성화되면 AmpSentry가 발전기 세트의 가동을 종료합니다(연료 및 여기를 차단함). 모든 단계의 전류가 발전기 세트 정격의 300%를 초과한다는 사실을 알게 되자마자. 테스트 결과, 결함이 발생한 후 50ms 이내에 흥분이 차단되는 것으로 입증되었습니다. 따라서 아크 플래시를 지원하는 데 사용할 수 있는 에너지를 크게 줄입니다.

AmpSentry™ 작동 방식

과부하 조절:

PowerCommand® 컨트롤이 발전기의 대기 전력 정격의 110%를 초과하는 모든 단계에서 전류를 측정하면 전류 합산 일체형이 활성화되어 AmpSentry™ 시간 전류 곡선을 기반으로 발전기가 종료됩니다. 이를 통해 AmpSentry™ 교류기와 교류기에 연결된 피더 케이블을 보호할 수 있습니다.

고장 전류 규정:

PowerCommand® 컨트롤이 발전기 대기 전력 등급의 300%를 초과하는 모든 단계에서 전류를 측정하면 컨트롤은 이것이 고장 상태임을 인식하고 현재 정격 전류의 300%까지 최고 수준의 전류를 사용하여 위상에서 전류를 조절하기 시작합니다. 그 목적은 다운스트림 과전류 보호 장치(OCPD)가 조정된 시스템을 유지하면서 결함을 제거하도록 하는 것입니다. AmpSentry™ 과전류 보호 기능이 고장 중에 유효하며 결함이 여전히 활성 상태인 경우 현재 시간 곡선에 따라 발전기 세트가 종료됩니다.

요약하자면

모든 전력 시스템 설계에서는 효과적이고 신뢰할 수 있는 수단을 통해 발전기를 보호하는 동시에 조정된 시스템을 유지하는 것이 필수적입니다. PowerCommand® 발전기 세트는 신뢰성이 높은 보호 기능을 기본으로 통합하여 발전기를 보호하고 신뢰성에 큰 영향을 미치지 않고 부하에 대해 명목상 수준의 보호 기능을 제공합니다. 이러한 보호 기능은 모두 AmpSentry™ 이름으로 제공됩니다.

AmpSentry™ 보호 릴레이가 장착된 커민스 발전기 발전기는 좋은 교류기 보호를 원하고 코드와 표준 및 시설 소유자가 요구하는 교류기 보호 기능을 제공합니다. AmpSentry™ 보호 계전기는 교류기 보호를 위해 특별히 설계되어 있으므로 다른 접근 방식에 필요한 타협과 제한 없이 필요한 보호를 제공할 수 있습니다.

아흐메드 자퍼(시니어 글로벌 제품 매니저), 하산 오베이드(글로벌 테크니컬 어드바이저), 앤드류 프레저(컨설턴트 개발 리더)에게 특별히 감사드립니다.

저자 프로필

커민스 유럽, 글로벌 전력 기술 리더

커민스는 1956년에 유럽에 첫 번째 사이트를 열었습니다. 현재 이 지역에는 12개의 제조 현장과 10,800명 이상의 직원이 있습니다. 커민스는 유럽 전역에 걸쳐 오랜 기간 구축된 서비스 네트워크를 통해 첨단 기술을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 커민스는 연구 및 기술을 통해 유럽에 투자하여 커민스의 기술 전문가가 미래의 혁신을 개발할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?

커민스의 기술, 제품, 뉴스, 인사이트에 대한 최신 정보를 받아보세요.