Como funciona um turbocompressor
Uma diferença significativa entre um motor a diesel turbocomprimido e um motor a gasolina com aspiração natural tradicional é que o ar que entra em um motor a diesel é comprimido antes do combustível ser injetado. É aí que o turbocompressor é fundamental para a potência e a eficiência do motor a diesel.
É função do turbocompressor comprimir mais ar que flui no cilindro do motor. Quando o ar é comprimido, as moléculas de oxigênio são mais compactadas entre si. Este aumento no ar significa que mais combustível pode ser adicionado ao motor com o mesmo tamanho do motor de aspiração natural. Assim, esse procedimento gera maior potência mecânica e melhora a eficiência geral do processo de combustão. Portanto, o tamanho do motor pode ser reduzido no caso do motor turbocomprimido, proporcionando um melhor acondicionamento, benefícios de redução de peso e melhor economia geral de combustível.
Como funciona um turbocompressor?
Um turbocompressor é composto de duas seções principais: a turbina e o compressor. A turbina é composta pela roda da turbina (1) e pela carcaça da turbina (2). A função da carcaça da turbina é guiar o gás de escape (3) para dentro da roda da turbina. A energia do gás de escape gira a roda da turbina, e então o gás sai da carcaça da turbina através de uma área de saída de escape (4).
O compressor também tem duas partes: a roda do compressor 5) e a carcaça do compressor (6). O modo de ação do compressor é oposto ao da turbina. A roda do compressor é conectada à turbina por um eixo de aço forjado (7), e à medida que a turbina gira a roda do compressor, a alta velocidade da rotação puxa o ar e o comprime. A carcaça do compressor então converte a corrente de ar de alta velocidade e baixa pressão em uma corrente de ar de alta pressão e baixa velocidade através de um processo chamado difusão. O ar comprimido (8) é empurrado para dentro do motor, permitindo que o motor queime mais combustível para gerar mais potência.
![]() |
|
Vídeo sobre como funciona um turbocompressor
Este breve vídeo apresentando o HE400VG da Cummins Turbo Technologies dá uma visão geral animada de como um turbocompressor funciona.