The Havara alongside at her builders.
Marítimo

Carga nas Shetlands

por Alan Haig-Brown

The L&M Engineering’s Steven Henry enjoying the skipper’s chair. Por quase um século, a costa acidentada e as ilhas da Escócia foram atendidas pelos pequenos barcos de carga a vapor conhecidos como Puffers. Eles levavam produtos fabricados para aldeias e produtos agrícolas de volta ao continente. A recente entrega do Havara de 27 por 9,7 metros mostra o quão dramaticamente pequenas montanhas-russas se desenvolveram nas últimas duas gerações. Na verdade, além disso, seu papel como transportador de carga, há pouco que as equipes puffer reconheceriam no Havara.

A moderna embarcação de aço é dedicada a transportar ração para as fazendas de salmão da Ilha Shetland. Ela carregará sua carga de 350 toneladas de ração e poderá ser tripulada por apenas três pessoas. A capacidade de carga é um pouco maior do que a embarcação anterior também entregue da construtora Parkol Marine Engineering, em Middlesbrough UK, à LCL Shipping na Ilha de Whalssay, a sexta maior das Ilhas Shetland. A embarcação foi construída com base em um projeto da S C McAllister & Company Ltd. De York, Inglaterra.

The starboard side KTA19 main engine.

A ponte do novo navio tem uma série de telas de computador no lugar do bináculo de compasso tradicional. Além do suporte de navegação, as telas relatam na sala de máquinas. A propulsão principal é fornecida por um par de motores Cummins KTA19-M3 a diesel de seis cilindros, cada um entregando 600 HP a 1800 RPM a 1700 m/m hélices por meio de engrenagens Reintjes WAF 274 com redução de 6.115:1. 

Michael Pearson the Havara’s engineer in his element. Um terceiro motor Cummins de 19 litros (KTA19-DM1), gerando 480 HP a 1500 RPM, serve como auxiliar para dirigir o gerador do navio e fornecer energia aos sistemas hidráulicos. Além de uma âncora e três guinchos de amarração fornecidos pela EK Marine de Donegal, Irlanda, o navio é equipado com um grande guindaste para o manuseio de carga ao lado das fazendas de peixes. Um propulsor de proa também ajuda a manter o navio em posição ao lado de uma fazenda.

Energia auxiliar adicional é fornecida por um gerador portuário de 100 kVA com motor Cummins de 6BCP e um gerador portuário Onan MDKDU de 27 kW. Todos os motores são refrigerados em caixa e fornecidos pela L&M Engineering (UK) Ltd. De Lerwick, Shetland. Os cinco modernos motores Cummins da Havara atendem a uma sofisticada variedade de equipamentos que teriam deixado um engenheiro de um dos antigos barcos Puffer de motor a vapor descontentes e encantados.
 
Fotos cortesia da L&M Engineering

Para obter mais informações:
 
Steven Laurenson
Diretor - L&M Engineering (Reino Unido) Ltd.
Gremista, Lerwick,
Shetland, ZE1 0PX
Telefone: +44 (0) 1595 692522

Estudos de caso relacionados
Marítimo Estudo de caso

Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...

Marítimo Estudo de caso

Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins.  Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...

Marítimo Estudo de caso

Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...