Dizel motorlar hakkında sık sorulan sorular

Gelişmiş dizel motorların konusu hızla teknik hale gelebilir ve basit bir soruyu derin bir dalış analizine çevirebilirsiniz. Cummins'den ekibimiz bu ve çevreleyen konuları mümkün olduğunca çürütilebilir hale getirmemizi ister. Bu nedenle, çevreleyen gelişmiş dizel motorlarla ilgili sık sorulan bu soruları bir araya getirdik.

Küresel Güç Teknolojisi Lideri Cummins Inc. tarafından

Günbatımında seyahat eden kamyon

Dizel motor soruları ve yanıtları

Ortalama bir dizel motorun ömrü 400.000 mil ile 1.000.000 mil arası bir yerdedir ve bir gazlı motorun ortalama ömrü 200.000 mil civarındadır.

Dizel motorlar, benzinli motorlardan farklı olarak tasarlanmıştır, yani daha fazla yağın serbestçe hareket etmesi için motor içinde daha fazla yer vardır. Bu, motorun bileşenlerinin optimum düzeyde daha uzun süre çalışmasına olanak sağlar.

Dizel motorların dayanıklılığında diğer temel faktörler, genel tasarımı ve diğer motorlara kıyasla uygulama kullanımlarıdır.

Motor sorunlarını teşhis etmek için en doğru yöntem, çözümler hakkında içgörülerini almak için motor üreticisiyle iletişime geçmektir. Bunların ötesinde, burada birkaç yaygın dizel motor sorunu vardır.

  • Siyah Duman: Eski lokomotif motorların ortak bir özelliği olan siyah duman, dizel motorunuzda ciddi bir sorunun açık bir işaretidir. Siyah dumanın, arızalı enjektör pompası, kötü bir EGR valfi veya düşük çalışma sıcaklıkları kadar basit bir şey gibi birkaç nedeni vardır. Hava sisteminin temizlenmesi, bununla mücadele için mükemmel bir ilk adımdır, ancak en sonunda bir uzmana danışmanız gerekir.
  • Sert Başlatmalar: Daha soğuk koşullar genellikle dizel motorlar için zor başlatmalara neden olabilir. Hava, motoru zor çalıştırmayı sağlayan yalnızca bir katalizördür. Sert bir başlatma veya hiçbir başlatma, arızalı kızdırma bujileri, aküsü bozuk akü veya yakıt sistemiyle ilgili bir sorundan dolayı birkaç ad verebilir.
  • Kirlenmiş Yakıt: Daha yüksek viskozitesi nedeniyle dizel yakıtın kontamine olma şansı daha yüksektir. Su, kurum ve diğer kirleticiler yaygın yakıt kirleticileridir. Yakıt ikmali basit bir düzeltmedir, ancak bu sorunu yeterince erken yakalayacak olur musunuz?

Bu dizel motor sorunlarını ve çözümleri kendi başına yönetmek zordur. Motorla ilgili ciddi bir sorunu her zaman belirleyebileceğinizden, bir uzmana veya üreticiyle iletişime geçebilirsiniz. Motorlar sabit olabilir, ancak yalnızca uzmanlar tarafından doğru bir şekilde. Sektöre güvenen profesyoneller için, tüm dizel motor sorunlarınızı Cummins'e götürmeyi düşünün. Motorlarımız ve servislerimiz sınıfının en iyisidir.

Motorun performansına bağlı olarak servisinin ne sıklıkta alınması gereken değişkenlik gösterebilir. Güvenli bir uygulama, altı ayda bir dizel motorların servis hizmetine sahip olmak olurdu. En azından her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için yılda bir kez bakması gerekir. Bu, dizel motorun türü ve kullanım amacına uygun olarak ne sıklıkla servis edilmesi kullanılacağı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak şekilde somut bir kural değil. Cummins'in servis kılavuzu, ürün türüne göre bakım programları sağlayan harika bir kaynaktır.

Dizel motorun servisi için diğer bir ana yönü varyasyondur. Yüz milden fazla yol kat eden bir uzun yol kamyonu, yalnızca altı ayda bir bakım gerektiren dizel motorlu kişisel bir arabaya kıyasla farklı servis ve bakım gereksinimlerine sahip olacaktır.

Bu varyasyona bir başka örnek madencilik kamyonları için olurdu. Amazon yüklerini neredeyse tüm gün, haftalar ve aylarca çok doğrudan ortamlarda kaldırırlar. Bu nedenle onların bakım ve servis ihtiyaçları, uzun mesafeli bir kamyonun ya da her gün ticari arabanınkiyle farklıdır.

Cummins, dünyanın önde gelen dizel motor üreticilerinden biridir. 2018'da Cummins, en çok 8 Sınıfı dizel motorları tedarik etti. O yıl Sınıf 8 kamyonlarda 309.701 dizel motor kullanıldı ve bunlardan %38,3'sine Cummins sorumlu oldu.

Dizel motor türleri en çok boyuta göre belirlenmiştir. Üç tür vardır:

  • Küçük: Küçük dizel motorlar en fazla 288 beygir gücünde çıkış olarak sınıflandırılır. Bunlar aynı zamanda doğrudan enjeksiyonlu, sıralı, dört veya altı silindirli motorlardır. Göreceli boyutları ve gücü nedeniyle, en yaygın olarak daha küçük kamyonlarda veya otomobillerde bulunurlar. Bu üç tipten birinde üretilen en yaygın dizel motordur.
  • Orta: Orta dizel motorlar, küçük motorlardan bir adım daha yüksektir. Bu ürünler 1.000 beygir gücüne kadar üretime sahiptir. Bu gruba dahil olan bazı V-8 ve V-12 motorları. Bu motor türü, ağır hizmet kamyonlarında yaygın olarak kullanılır.
  • Büyük: Bu düzeyde, ciddi gücü tartışıyoruz. Büyük dizel motorlar; trenlere, gemilere ve diğer büyük araçlara veya ekipmana güç sağlamak için kullanılır. 1.000 beygir gücü fazladır.

Cummins: Dizeli yeni sınırlara getirmek

Her zaman ürünlerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Dizel motorlar için pek çok seçenek olduğunu biliyoruz, ancak hiçbir üreticiye, Cummins’teki ekibimize duyulduğu kadar güvenilmiyor. 

Size verebileceğiniz tüm bilgileri öğrenmek için bugün bizimle iletişime geçin.

Yazar Profilleri

Cummins Ofis Binası

Cummins Inc., Küresel Güç Teknolojisi Lideri

Küresel bir güç lideri olan Cummins Inc., daha müreffeh bir dünyaya güç vermeye kararlıdır. 1919 yılından bu yana, insanları, malları ve ekonomileri ileriye taşıyacak yenilikçi çözümler sunuyoruz. Cummins'in beş iş segmenti olan Motor, Bileşenler, Dağıtım, Güç Sistemleri ve Accelera™, gelişmiş dizel, elektrikli ve hibrit aktarma sistemleri dahil olmak üzere geniş bir portföy sunar; entegre güç üretim sistemleri; son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontroller, şanzımanlar, akslar ve frenler gibi kritik bileşenler; ve akü ve elektrikli aktarma sistemi sistemleri gibi sıfır emisyonlu teknolojiler. Küresel ayak izi, derin teknik uzmanlık ve kapsamlı bir servis ağı ile, Hedef Sıfır stratejimizle enerji geçişi boyunca onları destekleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenilir, en son çözümler sunuyoruz. Müşteriler, yatırımcılar ve çalışanlar için değer yaratıyoruz ve kurumsal sorumluluk küresel önceliklerimiz aracılığıyla toplulukları güçlendiriyoruz: eğitim, eşitlik ve çevre. Merkezi Columbus, Indiana'da bulunan Cummins, dünya çapında yaklaşık 67.400 kişiyi istihdam ediyor ve 2025 yılında 33.7 milyar dolarlık satışla 2.8 milyar $ kazandı.