Tüm biyodizel sorularınızın yanıtları için aşağıdaki listeye bakın.

Biyodizel yakıtlar genellikle Yağ Asidi Metil Esterler (FAME) veya Yağ Asidi Etil Esterler (FAEE) olarak bilinir. Biyodizel özellikleri, benzinli veya gazlı yakıtların aksine dizel yakıtınki gibidir ve bu nedenle sıkıştırmalı ateşlemeli motorlarda kullanılabilir.

Yayın zamanında onaylanmış motor modelleri aşağıda listelenmiştir. En güncel bilgiyi edinmek için lütfen Cummins Satış ve Servis ile irtibat kurun.

 

Onaylı motor modelleri aşağıdaki gibidir:

Karayolu:  ISX, ISM, ISL, ISV5.0 ve ISB motorları Ocak 2007'den sonra üretilmiştir.  Ocak 2002'den sonra üretilen ISX CM570.

Karayolu Dışı: QSX, QSM, QSL, QSC, QSB6.7, QSB4.5 ve QSB3.3 motorlar Ocak 2007'den sonra üretildi, Cummins MerCruiser™ Dizel Deniz motorları 01 Ocak 2007'den sonra üretildi:  B Serisi, QSB, C Serisi, QSC ve QSL, QSM11, QSM G-Drive ve QSF3.8

1 Ocak 2008'den sonra üretilmiş Karayolu Dışında Yüksek Beygirgücü; Tier 4: QSK78, QSK60, QSK50, K2000E, K50, QSK45, QSK38, K1500E, K38, QST30, QSK23, QSK19 ve K19 hariç.  Ayrıca Deniz QSK60, QSK50, K50 QSK45, QSK38, K38 QSK19, K19.

Cummins, aşağıdaki yakıt sistemleri ile yukarıda listelenen yüksek beygir gücüne sahip motorlar için B20'yi onaylamıştır: Basınç Zamanlı, Yüksek Basınçlı Enjeksiyon, Modüler Yüksek Basınçlı Yakıt Enjeksiyon Sistemi ve BOSCH Pompa-Hat-Nozulu.

Parafinik yakıtlar, düşük kükürtlü ve aromatikli dizele alternatiftir. Bu yakıtlar çeşitli kaynaklardan türetilmiştir. En yaygın kaynaklar arasında doğal gaz, kömür, bitkisel yağlar ve hayvansal yağlar bulunur. Parafinik yakıt şunları içerir: (1) HVO - Su ile işlenmiş bitkisel yağ (2) GTL - Gazdan (doğal gazdan) elde edilen sıvı, (3) STL - Katıdan (Kömür) elde edilen sıvı, (4) PTL - Güç bazlı likit.

Bitkisel sıvı ve katı yağlardan elde edilen yakıtlar genellikle yenilenebilir dizel (RD) veya hidro-işlem görmüş bitkisel yağ (HVO) olarak adlandırılır.  HVO, Parafinik yakıtlara dâhildir.  HVO, biyokütle hammaddelerinden üretilir ancak Biyodizel değildir.  Yenilenebilir dizel, biyodizel ile veya yağ asidi metil ester ile aynı değildir.

Parafin bazlı yakıt, azaltılmış yoğunluk ve artan setan sayısı gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Parafinik yakıtlar, petrol esaslı dizellerinden daha düşük bir yoğunluğa sahiptir ve hacim bazında daha düşük enerji içeriği ile sonuçlanarak yakıt tasarrufunun azalmasına ve motor gücünde olası düşüşe neden olabilir.

Yayın zamanında onaylanmış motor modelleri aşağıda listelenmiştir. En güncel bilgiyi edinmek için lütfen Cummins Satış ve Servis ile irtibat kurun.

Karayolunda: ISB, ISL, ISF

Karayolu Dışında: QSB, QSC, QSL, QSF

Biyodizel, American Society of Testing Materials (ASTM) spesifikasyonlarına uygun olmalıdır.  B100, karıştırılmadan önce ASTM D6751'e uygun olmalıdır ve bitmiş B20 karışımı ASTM D7467'ye uygun olmalıdır.

B100 için ASTM D6751 spesifikasyonu, artık bir soğuk ıslatma testini içerecek şekilde revize edildi. B100 yakıtı, üretim sürecinden kaynaklanan katışkıları veya eksik reaksiyonları yakalamak için soğuğa batırılır ve filtrelenir. Stabilite gerekliliği halen yürürlükte olup, B100 bir B20 karışımı üretmek için Petro Diesel ile karıştırıldığında kritik bir gerekliliktir.

ASTM D7467, B6 - B20 biyodizel karışımları için geçerli olan ve bir oksidasyon stabilitesi gerektiren yeni bir spesifikasyondur.  Bu spesifikasyon, Cummins'in önceki Motor Üreticileri Derneği (EMA) B20 şartnamesinin yerine geçer.

Avrupa'da, biyodizel spesifikasyonları EN 14214 altında yayınlanmıştır. EN 14214 CEN, Avrupa Standartizasyon Komitesi veya Comate Europeen de Normalization tarafından yayınlanmıştır: https://www.cencenelec.eu/.

Uluslararası olarak eşdeğer biyodizel spesifikasyonları gereklidir.

Müşterilerin biyodizel karışımını bir BQ9000 Sertifikalı Pazarlamacıdan satın almaları gerekir. Karışımda kullanılan B100 yakıtı, BQ9000 Yetkili Üreticisinden alınmalıdır. BQ9000 Sertifikalı Pazarlamacılar ve Yetkilendirilmiş Üreticiler şu adreste bulunabilir: www.bq-9000.org

Olay Çalışması İşlemler

Yeni Zelandalı şirket J Swap Contractors 200 filosundaki kamyonlarda Cummins motoru kullanıyor

Görüntüle


Tüm olay çalışmalarını görüntülemek için, burayı tıklayın.