İşinizin kalbindeki desteğimiz
Kendilerine uygun servis düzenlemeleriyle, otobüs sahiplerini, filo yöneticilerini, bayileri ve yerel yöneticileri desteklemek için otobüs üreticileriyle ortak bir şekilde çalışıyoruz. Yeni otobüsler servise geldiğinde, destek ekiplerimiz araç güvenilirliğini ve çalışma zamanını en üst seviyeye çıkartmak amacıyla proaktif bir program oluşturmak için müşteriyle çok yakın bir çalışma yapar.
Motor Uzmanları
Daha derinlemesine bir motor uzmanlığı gerektiğinde, Cummins servis destek ağı, müşterilerimizin ve bayilerin işlerini aşağıdaki yöntemlerle desteklemek için hazırdır:
- Araç motor değişimi
- Motor revizyonu ve değişimi
- Uzun yağ boşaltma programları
- Yakıt verimliliği izleme
- Uzatılmış garanti
Online Cummins Parça Kataloğu
parts.cummins.com internet sitesi, Cummins motorlarında ya da Holset® turboları, son işlem çözümleri ve Fleetguard® filtrasyon çözümleri dahil motor bileşenlerinde bulunan seri ya da parça numaralarıyla kullanıcıların parça bilgisi için arama yapabilmesini sağlar.
Olağanüstü tasarım ve titiz işçilik, yaptığımız her üründe yer alır ve ilk iki çalışma yılı için fabrika destekli, tam kapsamlı Temel Motor Garantisi ile Euro VI otobüs ve otobüs motorlarımızın kalitesinin arkasında dururuz.
Satın aldığınız motorun uzun vadeli bir yatırım olduğunu biliyoruz ve bu nedenle, motorunuzu hizmete girdiği ilk tarihten itibaren son derece uygun maliyetli teminat seçenekleriyle beş yıla kadar korumak için Ekstra Garanti Kapsamımıza güvenebilirsiniz.
Euro VI otobüs motorları için Cummins Garantisi ve Ekstra Garanti Kapsamı koruması broşürünü buradan indirebilirsiniz:
Cummins motorunuz için sunulan uzatılmış garanti seçenekleri için Cummins Care ile iletişime geçin:
Cummins ile çalışmanın avantajları
- Mevcut olan en geniş motor teknolojisi aralığı: 96 - 451 kW aralığında, Euro VI-D'ye kadar sertifikalandırılmış motorlar. Bu motorların bir başka avantajı ise, Cummins Euro VI motorları, modifikasyon yapılmadan B20 biyodizel ile ya da HVO yenilenebilir dizel yakıt ile çalışabilir
- Uygulama ve Yerleştirme Yorumları: Tecrübe ile öğrendik ki başarılı projelere, mühendislik bilgisi içeren yorumlar da dahil olmalıdır. Ekibimiz, servis güvenilirliğini artırmaya yarıyacak motor ve aktarma sistemi geliştirme fırsatlarını belirlemek amacıyla üretici ile birlikte bir servis öncesi programında çalışır
- Üstün Uzmanlık: Gücünü Cummins'ten alan araçlar yalnızca uygun bir biçimde kullanıldığında, yerleştirildiğinde ve bakıldığında etkin olurlar. Yetenekli uygulama mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz en yüksek performansı ve güvenilir çalışmayı garanti eder
- Tam Kapsamlı Araç Değerlendirme: Geniş motor tecrübemizle, satış sonrası ekibimizle mühendis ekibimiz, filonuzun çalışma zamanını sürdürmesi için en uygun maliyetli yaklaşımı bulmaya yardımcı olmak amacıyla aracınızı ve operasyonunuzu değerlendirmek için sizinle çalışacaktır
- Garanti Kapsamı ile Desteklenir: Cummins, tüm motor yerleştirme projelerinde geniş garanti kapsamı sunar
- Cummins Care ile Desteklenir: Sorunuz veya yaşadığınız bir sıkıntı olması durumunda ya da desteğe ihtiyacınızın olduğu her an ulaşabilirsiniz. Gücünü Cummins'ten alan tüm ürünlerde, uzmanlığımızı sistemlerle birleştirme ve ikisini bir arada kullanma becerimizin yanı sıra 24/7 365 gün destek sunuyoruz