VALVOLINE YAĞLARI VE SIVILARI
Öncü bir motor yağı üreticisi olan Valvoline ile ortak geliştirilen Premium Blue ilk dolumda kullanılan ve satış sonrası Cummins tarafından önerilen tek yağdır.
Valvoline Premium Blue kullanmanın sağladığı faydalar:
- Üstün performans sağlar
- Kapsamlı motor koruma sağlar
- Uzun yağ değişim aralığı sağlar
- Bakım maliyetlerini azaltır
Premium Blue motor yağları orijinal bir Cummins parçasıdır ve farklı viskozitelerde, performans seviyelerinde ve paket boyutlarında sunulmaktadır.
Ağır Vasıtalara Özel Şanzıman Yağı - Ağır Vasıtalara Özel Şanzıman Yağları, ağır vasıtaların modern şanzımanlarında yüksek performans ve koruma sağlanması için gerçek profesyoneller tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Gres Yağları - Valvoline çok amaçlı ve özel gres yağları, motorun üstün performansını, uzun ömürlülüğünü ve güvenilirliğini doğrudan etkileyen ve toplam sahip olma maliyetini düşüren mükemmel stabilite ve koruma sunar
Aktarma Organı Yağları - Valvoline Aktarma Organı yağları optimal performans sağlarken, aşınma ve korozyona karşı üstün ve uzun süreli korumayı garanti eder
Hidrolik Yağ - Valvoline Hidrolik yağlar üstün aşınma karşıtı koruma ve ağır hizmet performansı sağlar
Fren ve Debriyaj Sıvıları - Valvoline Fren ve debriyaj sıvıları etkin durmayı sağlamak için elzemdir
Endüstriyel Yağlar - Valvoline Endüstriyel yağ ve yağlayıcıları baz karakterli yağlar ile üretilir ve üstün performans, yağlama, koruma ve ekstrem sıcaklık ve zorlu çalışma koşullarında maksimum verimliliği sağlayan üstün yağlamayı mümkün kılmak için katkı maddeleri ve antioksidanlarla zenginleştirilir.
Tectyl - Tectyl ürünleri temelde korozyon, nem, klorür, tuz, dökülme, soyulma ve aşınmaya karşı koruma sağlar ve metal titreşim sesini da azaltır
Valvoline Premium Blue 8600™
Valvoline tarafından sunulan en son ürün olan Premium Blue™ 8600 15W-40, ağır hizmet dizel motor yağı, Cummins tarafından dünya çapında önerilen ve onaylanan ve Cummins'in Tüm Karayolu ve Karayolu Dışı dizel platformlarını kapsar. Premium Blue™ 8600, Premium Blue™ 7800 veya Premium Blue™ 8100 dahil olmak üzere önceki Premium Blue™ dizel ürünlerinden herhangi biriyle karıştırılabilecek şekilde formüle edilmiştir. Bu yeni ürün, Premium Blue™ 7800 ve Premium Blue™ 8100'de bir yükseltme olacak şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş ürün teknolojisi, motor performansını ve dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir ve sonuç olarak bakım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2, birden fazla yakıt tipi uygulamada kullanıma uygun yüksek kaliteli bir üründür. Geliştirilmiş oksidasyon ve termal stabilite sağlamakla birlikte hem dizel hem de doğal gazlı motor platformlarında uzun değişim aralıkları sunarak, gücünü Cummins'ten alan ekipmanlarınızı kullandığınız operasyonlarınızı kolaylaştırır.
Kullanıcı Deneyimleri
Kullanıcı Deneyimi
Kuzeydoğu sahilinden yaklaşık 100 kilometre uzakta, İskoçya'nın en kuzey ucunda bir aile şirketi.
Direktör Steven Laurenson'a göre, 1982 senesinde kurulan L&M, trol filoları, feribot operatörleri ve hizmet sunduğu diğer endüstri sektörlerinde "bir çözüm sunmak için her zaman ekstra çaba sarf eden kuruluş" olarak güçlü bir üne sahip.
"Ciddi bir motor tahrik arızası yaşayan yerel bir trolde yaptığımız yenileme işini yaparken Cummins ile tanıştık," diyen Steven Laurenson, sözlerine şöyle devam etti: "QSK19 kullanmayı tercih ettik. Bu ünite, kapasitesini ve güvenilirliğini kanıtladı. Şimdiye kadar kullandığımız en büyük Cummins motoru, bir petrol tedarik gemisinde kullandığımız QSK60 tahrik motorudur."
Steven, konu yağlayıcılar olduğunda Valvoline'i premium seçenek olarak desteklemekten mutluluk duymaktadır.
"Diğer markalardan da stok yapıyoruz ancak Cummins'in Valvoline yağlayıcılarını tasdik etmesi en üst seviye performansın açık bir garantisini sunuyor. Doğru yağa yatırım yapmak birçok operasyonel fayda sağlamakta, uzun vadede müşterilere hem zamandan hem finansal açıdan tasarruf sağlamaktadır."
Kullanıcı Deneyimi
Şirket sahibi Dennis van Wijlen'in de açıkladığı üzere, Valvoline Premium Blue, MPD'nin büyüyen işinde önemli bir rol oynamaktadır:
"25 senedir özellikle Valvoline ürünü talep ediyorum. Sözün özü şu ki, CES onaylı yağlayıcılar arasında daha iyisi yok. Ne zaman bir geminin yüksek yağlayıcı tükettiği bir durumla karşılaşsak içerideki yağı boşaltıp motora Premium Blue ile ikmal yaptık ve gelişmeyi hemen gördük.
"Valvoline Premium Blue'ya geçiş aşamasındaki karar verme sürecine müşteriyi de dahil etmek istiyoruz. Her zaman, mevcut yağın analizini yapıyor ve uzayan servis aralıkları, azalan tüketim ve motor ömrünün uzamasını göz önünde bulundurarak değişimin fayda maliyetini hesaplıyoruz."