Basın Bültenleri ve Medya Ekibi

İletişim bilgileri ve medya indirmeleri gibi ilgili materyallerin yanı sıra Cummins'in en son basın bültenlerini görüntüleyin ve arayın.

Cummins kurumsal medya ekibi, arka plan sağlamak, görüşme taleplerini kolaylaştırmak, destek materyalleri ve diğer medya yardımlarını sağlamak için hazırdır.


Medya soruları: Lütfen +1-812-377-0500 numaralı telefonu arayın veya bu sayfadaki Medya İletişimi bilgilerine bakın.

Filtre Basın Kaynakları

Cummins Inc. (NYSE: CMI) bugün, dünya genelindeki veri merkezleri ve kritik öneme sahip uygulamalar için olağanüstü performans, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik sunan, 50Hz pazarlarına yönelik QSK78 motor platformundan güç alan çözümlerle ödüllü, yüksek güçlü jeneratör portföyünü genişlettiğini duyurdu.

Cummins Inc., Teksas'ta bulunan Yüksek Başarımlı Hesaplama (HPC) veri merkezleri için ölçeklenebilir, sayaç arkası, temel güç sağlayan mikroşebeke çözümlerini desteklemek üzere bir dizi yüksek güçlü, yüksek verimli doğal gaz jeneratör seti sağlamak için Circe Energy ile bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Cummins Inc. (NYSE: CMI), Güç kategorisinde Centum™ S17 Serisi jeneratör setleri (600-1000 kW, 60 Hz) için Danışmanlık Belirleme Mühendisinin (CSE) 2026 Yılın Ürünü programında Gümüş ödüle layık görüldü.

Cummins India Limited (NSE: CUMMINSIND, BSE: 500480) Yönetim Kurulu, bugün toplanarak Mart 31, 2026 dönemi çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarını gözden geçirmiş ve onay vermiştir.

Cummins Inc.'in (NYSE: CMI) Yönetim Kurulu bugün hisse başına 2,00 dolar nakit temettü ilanında bulundu. Temettü, 4 Haziran 2026 tarihinde, 22 Mayıs 2026 tarihi itibariyle hissedar olanlara ödenmektedir.

Cummins Inc. (NYSE: CMI), müşterilerinin ve gezegenin bugün ve gelecekte gelişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ileriye dönük pek çok farklı yolu kapsayan geniş bir güç çözümleri portföyünü müşterilerine sunmaktadır.

Bu hafta Cummins Inc. (NYSE: CMI), İtfaiye Departmanı Eğitmenleri Konferansı'nda (FDIC) yangın ve kurtarma uzmanları için en son aktarma sistemi ve motor teknolojilerini sergiliyor.

İndirilenlere Basın