Küresel su kıtlığını ele alma

Cummins Water Works, dünya genelindeki topluluklarında etki vermenin iki yılını kutluyor

Marka Gazetecisi Tamra Knudsen tarafından

temiz suya erişim

Temmuz 2023, Cummins Water Works'ün (CWW) ve tüm dünyada desteklediği birçok girişimin ikinci yıldönümü anlamına gelmektedir! 13 milyon $ olan program, toplulukları güçlendirmek ve iyileştirilmiş su kalitesi ve erişilebilirliği yoluyla küresel su krizine bir çözüm olmak için oluşturuldu. CWW ayrıca, 2030 yılında Cummins Inc'in tüm Cummins bölgelerindeki yıllık su kullanımlarını aşan net su avantajları üretmek için 2050'e kadar Cummins toplulukları tarafından kuruldu. Bugüne kadarki sonuçlar, CWW çabalarının yalnızca Cummins'in var olduğu topluluklarda değil, tüm dünyada önemli etkilere sahip olduğunu kanıtlıyor. 

Brezilya CWW 2. yıldönümü etkinliği
Brezilya'daki devlet okullarını temiz su hakkında eğiterek

Bunu biliyor muydunuz?

785 milyon insan temel su içme suyuna erişemiyor, bu da 10'de 1'tir. Ayrıca 4.2 milyar insan sağlık hizmetlerini güvenli bir şekilde yönetemmektedir. Bu da 4'de 1 kişinin sağlık hizmetine erişimden yoksun olduğu anlamına gelir. Cummins ve CWW çabalarında onun birçok ortağı, bu insanları ve dünyamızı güçlendirmek için sıkı bir şekilde çalışıyor. Cummins, 2022 yılında 5,9 milyar galon yıllık Su Avantajına ve CWW'ye ulaşarak 11 ülkeye ulaşmıştır: Brezilya, Şili, Çin, Gana, Hindistan, Meksika, Peru, Filipinler, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere 13 ülkeye ulaşmıştır.

İki yıl ne fark yarattı

Son iki yıl içinde bakarak dikkat çekici birçok CWW projesi vardır. Louisiana'nın körfez bölgesinde filtre suyuna yardımcı olan ve abd Midwest'te Yer Alan Muhteşem Kabuklu Midwest'i yeniden tanıtarak su kalitesini iyileştirmeye kadar, hindistan'da ailelerin evlerine musluk ve aksesuar tesisleri yüklemelerine olanak sağlayan düşük maliyetli ödünç alma programları oluşturmaya kadar, CWW, dünya su sorunlarını gidermede büyük bir ilerleme kaydetti. 

Cummins Water Works Program Müdürü Scott Saum, "Cummins çalışanları yıllardır sürdürülebilir su projelerine bağlı olmuştur" diyor. "Bununla birlikte, CWW'nin kurulması, Water.org, Nature Conservancy ve diğer birçok lider su uzmanlarıyla işbirliği yapmak, yatırım yapmak ve dünya genelinde büyük ölçekli, yüksek etkili su projelerine dahil olmak için daha fazla fırsat sağlayan ortaklıklar getirdi." 

Birlikte çalışmanın avantajları

Cummins, ortakları ve çalışanları tarafından desteklenen burada, Cummins Su İşleri'nin çabalarıyla hayata geçen birçok projeden daha fazlası!

  • Water.org ile ortak olarak, CWW, Brezilya'da 7 ila 13 yaş arasındakileri hedef alan ve halk sağlığı için sanitasyon ve temiz suyun önemini öğreten bir eğitim programı başlattı. En büyük çabalarından biri, saniasyonu iyileştirmeye adanmış bir kamu çıkar organizasyonu olan Trata Brasil ile ortaklık yaptığı Brezilya'nın en büyük şehri olan Sao Paulo Water.org'ya yakın, Brezilya'nın Büyürulhos'ta meydana geldi. Üç devlet okullarında 5 ila 10 yaş aralığındaki 1.200 öğrenciye ulaşmak için 18 öğrenme oturumu düzenlendi ve su temini ve sıhhi atık suya odaklanan oynanacak eylemlerle çevre eğitimine destek verildi. Bu etki yalnızca öğrencilerle değil, aynı zamanda okul profesyonelleri, okul topluluğu ve öğrenci velileri ile de etkilenmiştir.
  • Cummins, Meksika'daki faaliyetleri sayesinde, uzun vadeli ve kısa vadeli kapasitelerde su kıtlıklarını ele almak için Mexico, Ciudad Juarez ve Teksas El Paso'da 50 Litrelik Ev ile işbirliği yaptı. Bu ortaklık, bu ortaklık arada, Meksika'daki Los Kilometros'a ve her iki şehrin eteklerinde bulunan El Paso'daki Las Filtrationias'a su ve su filtreleme altyapısının yanı sıra yağmur suyu ve toplum temelli yeşil altyapı sağlamak için de çalışmaktadır. Plan, bir su rasathanesi oluşturmak ve verimli tarım uygulamaları yoluyla su tasarrufunun teşviki için yönetim kurulunun her iki tarafından önemli paydaşları bir araya getirerek uzun ömürlü etki yaratmaktır.
  • Bu yılın başlarında Cummins, İspanya, Kaygısıza'da Asociación Micorriza ile (resimde yukarıda yer alan) bir ortaklık duyurdu. Bu proje, Minaladiajara'daki Molina-Alto Tajo Geopark'ta su bağlantılı ekosistemleri koruyacaktır. Çalışma, kritik ekosistem ekosistemlerini korumanın yanı sıra yerli workfront dejenerinin korunmasını, nehir havzalarını ve sulak alanları geri yüklemeyi de içerir.
  • Güney Afrika'da, Cummins Kurumsal Sorumluluk liderleri ve 100'den fazla çalışan kısa süre önce Hennops Nehri Yeniden Canlanma nehri temizliğine katıldı. Ekip, nehir taşkınlarının etkiladığı alanlardan 933 torba atık toplamayı mümkün hale geldi. Toplanan atıklar arasında lastikler, paraler, plastik torbalar, havzalar, atlar ve binlerce tek kullanımlık plastik konteynerler yer almaktadır. Cummins'in Afrika/Orta Doğu Bölgesi tarafından düzenlenen en büyük temizlik etkinliklerinden biri olmasıyla birlikte tüm ilgililer sonuçla heyecanlandı.
  • CWW'in The Nature Conservancy ile yaptığı iş ortaklığı, Meksika Körfezi'ndeki hipoksiik (ölü) bölgeyi ortadan kaldırmak için Midwestern çiftçilerini su yollarına gübre sızıntılarını azaltan pratik uygulamalar uygulama konusunda eğitme ve teşvik etme konusunda da çalıştı. Aşırı yosun salgıları, oksijeni sudan gideren ve deniz ömrünün hayatta kalmalarını zor veya imkansız hale gelen yosun bloomlarını tetikler.
Güney Afrika temiz su çabaları
Güney Afrika ekibi nehir temizleme projesinde faaliyette

Katılım çok öneme

Cummins, şirketin daha refah dolu bir dünyaya güç sağlayarak insanların hayatlarını daha iyi hale dönüştürme misyonuna uygun olarak, iyi su idaresi olmaya olan bağlılığını göstermek için yolculuğuna devam ediyor. 

CWW'in çabaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve dünyada su kıtlığı konusunda yardımcı olmak ister misiniz? Şimdi işe koyul!

Yazar Profilleri

Tamra Knudsen gülümsüyor

Tamra Knudsen, Marka Gazetecisi

Tamra Knudsen, Sermaye Ürünleri sektöründe 20 yılı aşkın çeşitli kurumsal iletişim görevlerinde 10 yılı aşkın deneyime sahip Cummins için Marka Dostu bir MarkaDır. Kariyerine finans, pazarlama ve yönetim alanında çeşitli pozisyonlara taşınarak muhasebe alanına başladı ve ta ki iletişim alanında niş konumunu keşfedene kadar. Tutkusu; hem harici hem de dahili izleyiciler için çeşitli konulara ilişkin bilgi veren, bilgilendiren ve etkileşimde bulunduran şeffaf ve anlamlı içerikler yaratmaktır.  Tamra, Parkside, Wisconsin Üniversitesi'nden İşletme ve yönetim lisans derecesi ile mezun oldu.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Teknolojiler, ürünler, haberler ve içgörüler alanında Cummins'ten en son bilgileri alın.