Büyük Komatsu madencilik ekipmanı
Büyük Komatsu madencilik ekipmanı
Hibrit çözümleri ölçeklemek için üretilmiştir

İlk Mod, Cummins'in küresel mühendislik, üretim ve servis ağı ile derin hibrit sistem uzmanlığını bir araya getirerek Cummins içinde çalışır.

Cummins, yeni altyapı gerektirmeden yakıt kullanımını ve emisyonları azaltan pratik hibrit elektrikli çözümlerin dağıtımını hızlandırmak ve müşterileri daha düşük karbon operasyonlarına giden yolda desteklemek için İlk Modu satın aldı.

Ekipler birlikte, Cummins'in küresel ayak izi ve uzun vadeli destek yetenekleriyle desteklenmiş gerçek dünya madencilik koşulları için tasarlanmış güçlendirme hibrit sistemlerini ölçeklendirmektedir.

Günümüzün madencilik filoları için kanıtlanmış hibrit performans

Pratik bir hibrit güçlendirme

Tahrik için fren enerjisini depolayan ve yeniden kullanan, mevcut dizel kamyonlarla temiz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanan bir hibrit sistem.

Gerçek operasyonel avantajlar

Yakıt ve emisyonları azaltır, döngüleri iyileştirir, aşınmayı azaltır, rölantide dizel modunu korur ve filo ömrünü uzatır.

Ultra sınıf madencilik için tasarlanmıştır

İlk uygulama olarak ultra sınıf nakliye kamyonları için tasarlandı ve sektör ortakları ile işbirliği yoluyla gelişmiştir.

Neden hibriti seçmelisiniz?

Daha düşük toplam çalışma maliyeti

Gerçek dünya madencilik performansı için tasarlanan sistem, yakıt kullanımını azaltır, motor ve fren aşınmasını azaltır ve 2-3 yıllık geri ödeme hedeflerini karşılarken döngü sürelerini artırabilir. Kritik kamyon sistemlerindeki yükü hafifletir, yakıt ikmali aralıklarını artırır, gürültüyü azaltır ve mevcut filoların ömrünü uzatır.

Bir maden sahasına park edilmiş yeşil taşıma gövdesine sahip büyük madencilik nakliye kamyonu

Anında emisyon etkisi

Hibrit sistemler, her sahanın görev döngüsü ve arazisi tarafından şekillendirilen sonuçlarla, işletimin ilk gününden itibaren dizel tüketimini ve CO₂ azaltır. Hibrit, genellikle ısı olarak kaybedilen fren enerjisini yakalayarak ve tahrik sistemine geri döndürerek yakıt kullanımını anlamlı bir şekilde dengeler. Bir deneme ünitesinin dağıtılması, Cummins teknolojiyi geliştirmeye devam ettikçe madencilerin gerçek dünyadaki avantajları onaylamalarına ve performansı optimize etmelerine yardımcı olur.

Tozlu bir açık ocak madeniyle giden büyük madencilik nakliye kamyonu

Altyapı gerektirmeyen dağıtım

Şarj sistemleri, hidrojen ve yeni altyapı gerekmez. Hibrit, tramvay veya statik şarjın aksine, ek saha yatırımı gerektirmez ve tam operasyonel esnekliği korur. Operatörler, sürüş şekliyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmez ve benimsemeyi zahmetsiz hale getirir.

Açık renkli açık ocak maden tabanında çalışan iki büyük madencilik kamyonu ve bir buldozerin havadan görünümü

Operasyonel süreklilik için üretilmiştir

Yarın BEV/FCEV'ye açık bir yol ile hibrit olan sistem, gelecekteki aktarma sistemlerine doğru sorunsuz, sıralı ilerleme sağlayarak Cummins'in Hedef Sıfır yol haritasını destekliyor. Normale dönüşemeyen mimarisi, hibrit çevrimdışı olduğunda bile kamyonların çalışmalarına devam ederek üretkenliği korur. Güvenlik, güvenilirlik ve bakım kolaylığı için tasarlanan bu araç, en zorlu madencilik ortamlarında çalışır.

Yeşil taşıma gövdesine sahip büyük bir madencilik nakliye kamyonunun yan görünümü
Hibrit Elektrikli Güçlendirme Mimarisi

Hibrit Elektrikli Güçlendirme Mimarisi

200T+ elektrikli tahrikli madencilik nakliye kamyonları için tasarlanan bu hibrit elektrikli güçlendirme, madencilik operatörlerinin yeni altyapı, filo değişimi veya operatör iş akışlarında değişiklik olmadan yakıt tüketimini azaltmalarına, emisyonları azaltmalarına, üretkenliği artırmalarına ve toplam sahip olma maliyetini artırmalarına yardımcı olur.

Sistem, frenleme ve gerileme sırasında normalde kaybedilen enerjiyi yakalar, daha sonra dizel tüketimini azaltmak ve gerektiğinde ek güç sağlamak için yeniden dağıtmayı sağlayarak zorlu maden ortamlarında üretkenliği artırmaya yardımcı olur.

Aküler, güç elektroniği ve akıllı kontrollerden oluşan modüler bir mimari üzerine inşa edilen çözüm, doğrudan mevcut elektrikli tahrik sistemleriyle entegre olur ve sahaya özel görev döngülerine göre uyarlanabilir. Sonuç, daha fazla güç, daha az yakıt tüketimi ve operasyonel bozulma olmadan pratik, ticari olarak dağıtılabilir bir karbondan arındırma yoludur.

Teknik özellikler

Bu hibrit sistem, dayanıklı dizel elektrik mimarisini modüler bir akü, yüksek güç rejeneratif frenleme ve akıllı güç elektronikleri ile bir araya getirir. Genellikle ısı olarak kaybedilen fren enerjisini geri alarak ve tahrik sistemine geri döndürerek dizel tüketimini önemli ölçüde azaltır ve verimliliği artırır. Amaca yönelik tasarlanmış bileşenler, termal yönetim, yapısal güçlendirme ve sağlam montaj donanımı, zorlu madencilik ortamlarında güvenilir performans sağlar. Esnek mimari, herhangi bir görev döngüsüne veya filo stratejisine uyum sağlayarak sorunsuz güçlendirme veya ilk uyum entegrasyonunu sağlar.

Amaca yönelik bir kontrol sistemi, hibrit akü ile kamyonun çekiş tahrikini entegre eder ve sorunsuz performans sağlar ve operatör sürüş alışkanlıklarında değişiklik gerektirmez. Normal tasarımda başarısız olması, hibrit çevrimdışı olsa bile kamyonu tam olarak çalışır durumda tutar ve üretkenliği korur. Katmanlı güvenlik özellikleri, akıllı akü yönetimi, gelişmiş termal izleme ve dayanıklı koruma sistemleri, en zorlu madencilik koşullarında güvenilir çalışma sağlamak için Cummins'in küresel mühendislik uzmanlığı ile güçlendirilir.

En zorlu madencilik ortamları için üretilen sistem, aşırı ısı, rakım ve ağır yükler için tasarlanmış sağlam, uzun ömürlü bir akü paketine sahiptir. Tescilli bir DC/DC dönüştürücü, kararlı çalışma için gelişmiş termal yönetim tarafından desteklenen maksimum performans ve koruma için sistem voltajı tahrikine anında uyum sağlar. Tipik kurulum sadece 3-7 gün sürer, kesinti süresini azaltır ve ölçülebilir yakıt ve emisyon avantajlarını hızlandırır.

Önde gelen OEM elektrikli tahrik kamyonu aileleri için tasarlanan hibrit sistem, büyük ultra sınıf platformlarda kanıtlanmıştır. Güçlendirme mimarisi filo esnekliğini korur, ekipman ömrünü uzatır ve kamyon yeniden tasarımlarının veya altyapı yükseltmelerinin maliyetini ve karmaşıklığını önler. En zorlu madencilik koşulları için tasarlanan güvenlik, güvenilirlik ve bakım ile hibrit filo operasyonlarına sorunsuz, düşük riskli bir yol sunar.

Küresel destek

İnşaat yeleği simgesi

Dağıtım hizmetleri

Tam dokümantasyon desteği ile simülasyon, güvenlik kontrolleri, hazırlık planlaması, kurulum, devreye alma ve eğitim.
Araçlar simgesi

Yaşam döngüsü desteği

Cummins'in servis ağı aracılığıyla sunulan önleyici bakım, parça erişimi, teknik destek ve dizel tasarruf raporlaması.
Dünya simgesi

Küresel erişim

Cummins'in küresel servis ağı ve İlk Mod mühendisleri, hibrit sistemlerin ölçek olarak güvenle dağıtılması için gereken desteği sunar.

Bize ulaşın