Sem resfriamento com ICE

Por Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

Bus moving

A eletrificação é a única opção de descarbonização para o setor de ônibus no momento?

Essa é uma pergunta fundamental que, sem dúvida, será feita na National Bus &Coach Show no Centro de Exposições de Brisbane de 17 a 18 de setembro, à medida que o otimismo e as incertezas sobre futuro colidem com as realidades do momento.

Embora os veículos elétricos de bateria possam eventualmente dominar o cenário, as atuais limitações de custo, alcance e infraestrutura de suporte do veículo ainda precisam ser abordadas.

O caminho para emissões zero é longo e alinhado com perguntas que, sem dúvida, verão soluções transitórias como motores avançados de combustão interna (ICE), tecnologias híbridas e combustíveis alternativos desempenhando um papel.

Na recente Advanced Clean Transportation (ACT) Expo em Las Vegas, a Accelera da Cummins- a unidade de negócios de emissões zero da Cummins Inc. -  exibiu uma linha completa de tecnologias diferentes, incluindo versões mais poderosas de seus motores de célula de combustível de hidrogênio, um eAxle de alta eficiência e suas baterias de última geração.

Embora houvesse muitas manchetes das exibições na ACT Expo, a realidade é que a Cummins ainda está investindo pesado em tecnologias de combustão interna para padrões de emissões cada vez mais rigorosos.

Motores agnósticos de combustível

Embora o X15 possa dominar as manchetes do transporte rodoviário pesado, dois produtos que serão de especial interesse para a indústria de ônibus são o B6.7H e X10, ambos parte da plataforma agnóstica de combustível primeiro do setor da Cummins.

B6.7 rendering

Embora cada motor seja capaz de funcionar com hidrogênio e gás natural, a Cummins afirma que o diesel continuará sendo uma tecnologia crítica para o mercado rodoviário nos anos seguintes, e a empresa continuará a apoiá-lo.

"Estamos comprometidos com o avanço da tecnologia de diesel, enquanto nossos mercados e nossos clientes precisam dela para operar seus negócios", disse José Samperio, diretor executivo de estradas da América do Norte na Cummins.

O novo X10, disponível como diesel inicialmente com classificações de 320 a 450 hp, estará em conformidade com os regulamentos 2027 da EPA dos EUA, ao mesmo tempo em que fornece uma mudança de passo na melhoria da economia de combustível.

X10 rendering

O motor de combustão interna a hidrogênio B6.7H, programado para ser lançado no período de 2026 a 2027, oferece desempenho semelhante ao do motor a diesel de 6,7 litros da Cummins com saídas máximas de 290 hp e 885 lb pé de torque.

"Embora a Cummins esteja investindo em uma variedade de opções de energia para apoiar a descarbonização, os motores de combustão interna de hidrogênio estão surgindo como uma tecnologia fundamental para eliminar as emissões de carbono dos setores de transporte, mantendo a densidade de potência típica dos motores a diesel", disse Jim Nebergall, gerente geral de motores a hidrogênio da Cummins.

O hidrogênio tem um caminho a percorrer para alcançar todo o seu potencial como combustível de carbono zero, sendo óbvio o requisito de infraestrutura adequada para produzir hidrogênio verde em quantidades que o tornam acessível e acessível. 

Combustíveis alternativos

As oportunidades de curto prazo do uso de combustíveis alternativos de baixo carbono também são significativas.

A Cummins aprovou o uso de diesel renovável não industrializado, incluindo óleo vegetal hidrotratado (HVO), para seus motores a diesel rodoviários (B6.7, L9, X12 e X15) sem necessidade de modificações no motor para uma mistura de 100%.

engine rendering

A utilização de diesel renovável como o HVO reduz as emissões líquidas de gás de efeito estufa (GEE) em até 90% em comparação com o diesel convencional. As emissões de partículas também são reduzidas drasticamente, potencialmente em até metade.

O biodiesel é outro combustível de baixo carbono que pode ser facilmente integrado aos motores de uma frota. Fabricado a partir de óleos vegetais, gorduras animais ou graxa de restaurante reciclada (óleo de cozinha usado), o biodiesel é um combustível renovável e biodegradável com propriedades semelhantes às do diesel.

Os motores rodoviários cummins fabricados a partir de 2007 são compatíveis com o biodiesel B20 (20% biodiesel, 80% diesel de petróleo), uma mistura capaz de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, CO2, em cerca de 15%.

Na National Bus &Coach Show em Brisbane, em setembro, a Cummins contará com um motor a diesel L9 Euro 6 de emissão ultrabaixa, juntamente com a bateria BP107E da Accelera. O BP107E possui química de fosfato de ferro de lítio (LFP), o que permite maior vida útil da bateria e capacidades de carregamento mais rápidas para menor tempo de inatividade do veículo.

Perfis de autor

Cummins Office Building

Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

A Cummins Inc., líder global em energia, está comprometida em impulsionar um mundo mais próspero. Desde 1919, oferecemos soluções inovadoras que movem pessoas, bens e economias para frente. Nossos cinco segmentos de negócios – motores, componentes, distribuição, sistemas de alimentação elétrica e accelera™ da Cummins – oferecem um amplo portfólio, incluindo trens de força avançados a diesel, elétricos e híbridos; Sistemas integrados de geração de energia; componentes críticos, como pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, controles, transmissões, eixos e freios; e tecnologias de emissões zero, como sistemas de bateria e trem de força elétrico. Com uma pegada global, profundo conhecimento técnico e uma ampla rede de serviços, oferecemos soluções confiáveis e de ponta adaptadas às necessidades de nossos clientes, apoiando-os durante a transição energética com nossa estratégia Destination Zero. Criamos valor para clientes, investidores e funcionários e fortalecemos comunidades por meio de nossas prioridades globais de responsabilidade corporativa: educação, equidade e meio ambiente. Com sede em Columbus, Indiana, a Cummins emprega aproximadamente 67.400 pessoas em todo o mundo e ganhou US$ 2,8 bilhões em vendas de US$ 33,7 bilhões em vendas em 2025.

Quer saber mais?

Receba as últimas notícias da Cummins em tecnologias, produtos, novidades e insights.