Tendências de mercado que moldam a estratégia dos data centers na era da IA

Por Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

AI and data centers

Introdução

Alimentado pelo rápido aumento da inteligência artificial (IA) e uma mudança em direção à computação de alta densidade, a indústria de data centers entrou em 2025 em overdrive. Essa crescente demanda por infraestrutura digital colocou pressão sem precedentes sobre a disponibilidade de energia e os sistemas de rede.

Em 2026, a conversa está evoluindo. O crescimento permanece forte, mas não é mais definido apenas por escala. Em vez disso, reflete uma realidade mais complexa: acelerar a demanda, juntamente com restrições crescentes. Disponibilidade de energia, prontidão para infraestrutura, limitações da cadeia de suprimentos e pressões regulatórias estão moldando cada vez mais não apenas a rapidez com que data centers podem ser construídos, mas onde e como podem ser desenvolvidos.

Entender essas forças é fundamental. As seguintes tendências ilustram o que está impulsionando a próxima fase do crescimento dos data centers e o que o está limitando.

O crescimento impulsionado pela IA está redefinindo a demanda

A IA tornou-se o principal driver da expansão do data center. Até o final da década, a IA pode responder por quase metade de todas as cargas de trabalho de data centers, alterando fundamentalmente a forma como a infraestrutura é projetada, construída e alimentada.

Ao contrário das cargas de trabalho de computação tradicionais, o treinamento e a inferência de IA exigem densidades de potência significativamente mais altas. As densidades do rack, uma vez em média entre 5-15 kW, estão se movendo rapidamente além de 30 kW - e, em alguns casos, ainda mais altas. Essa mudança não é incremental; representa uma mudança estrutural na forma como os data centers consomem energia e gerenciam cargas térmicas.

Como resultado, a IA está remodelando a indústria em várias dimensões:
•   Projeto de infraestrutura: As instalações devem suportar densidades mais altas, tecnologias avançadas de resfriamento e perfis de carga mais dinâmicos. 
•    Arquitetura de energia: A entrega de energia confiável e escalonável está se tornando mais complexa e crítica. 
•    Velocidade de implantação: Os operadores estão sob pressão para colocar a capacidade on-line mais rápido do que nunca. 

Ao mesmo tempo, novos modelos de negócios estão surgindo para apoiar esse crescimento. Os provedores "Neocloud" e as parcerias de ecossistema estão permitindo a implantação mais rápida de infraestrutura intensiva em GPU, enquanto os hiperescalais continuam a se expandir para apoiar a adoção corporativa da IA.

Além da IA, forças digitais mais amplas permanecem influentes. A migração contínua de nuvem e colocação, estratégias híbridas de TI e crescimento em aplicações intensivas em dados (desde automação e IoT até tecnologias de streaming e imersivas) estão aumentando a demanda por capacidade em mais regiões.

Impacto: O crescimento está acelerando, mas a complexidade está aumentando. Os operadores que podem fornecer energia de alta densidade de forma rápida, confiável e em escala estão melhor posicionados para capturar essa demanda.

towers

Restrições de energia e rede estão se tornando o principal gargalo

Embora a demanda continue a aumentar, o acesso à energia está restringindo cada vez mais o desenvolvimento.

Espera-se que o consumo global de eletricidade de data centers mais que o dobro (de aproximadamente 415 TWh em 2024 para cerca de 945 TWh até 2030) colocando pressão sustentada em uma infraestrutura de rede já restrita.

Em muitos mercados, o acesso a conexões de rede confiáveis e de alta capacidade tornou-se o fator limitante. As filas de interconexão estão crescendo por mais tempo, as atualizações da rede estão atrasadas e a concorrência pela capacidade disponível está se intensificando. Nos Estados Unidos, operadores de rede como ERCOT (servindo ao Texas) e PJM Interconnection (que cobrem o Meio Atlântico e o Meio-Oeste) estão vendo um crescimento particularmente forte da demanda, aumentando a concorrência pela energia disponível.

Em resposta, os operadores de data centers estão repensando a estratégia de energia. Em vez de confiar apenas na conectividade da rede, os operadores estão explorando cada vez mais:

  • Geração no local para acelerar o acesso à energia
  • Sistemas de energia híbrida combinando rede e recursos distribuídos 
  • Microrredes para melhorar a resiliência e a flexibilidade operacional 

A energia não é mais simplesmente uma consideração de serviço público, é um facilitador estratégico que deve ser abordado no início do planejamento do projeto para evitar atrasos.

Impacto: A disponibilidade de energia tornou-se um fator de marcha para o crescimento, moldando onde os data centers podem ser construídos, a rapidez com que eles podem escalar e quão resilientes podem ser ao longo do tempo.

Restrições adicionais estão remodelando a implantação

Além da disponibilidade de energia, vários fatores adicionais estão influenciando como os data centers podem ser implantados.

Gargalos da cadeia de suprimentos

A rápida expansão da indústria está pressionando as cadeias de suprimento globais, particularmente para infraestrutura elétrica e térmica crítica, como transformadores, quadros de distribuição, geradores e sistemas de resfriamento.

Os prazos de entrega desses componentes se estenderam significativamente. Muitas vezes variando de 12 a 36 meses, forçando os desenvolvedores a se comprometerem mais cedo no ciclo de projeto e aquisição.

Para mitigar esses riscos, o setor está acelerando a adoção de:

  • Construção pré-fabricada e modular para reduzir a dependência de componentes de chumbo longo 
  • Estratégias de fabricação localizadas para melhorar a previsibilidade e reduzir o risco 
  • Projetos padronizados que permitem implantação mais rápida e repetível 

Impacto: A disponibilidade do equipamento afeta diretamente o tempo de alimentação. Embora as abordagens modulares ofereçam um caminho a seguir, a prontidão da cadeia de suprimentos continua sendo um fator crítico na execução.

data center

Permissão e pushback local

À medida que os campi de data centers crescem em tamanho e complexidade, o escrutínio regulatório e as expectativas de engajamento local estão aumentando

Os processos de permissão estão se tornando mais rigorosos, com maior foco em:

  • Fornecimento de energia e emissões 
  • Uso de água 
  • Níveis de ruído 
  • Uso e zoneamento da terra 

Em algumas regiões, a oposição pública levou a atrasos, mudanças de zoneamento ou pausas temporárias em um novo desenvolvimento. Isso reflete uma mudança mais ampla: os data centers são cada vez mais avaliados sobre seu impacto total na infraestrutura e nos recursos locais.

Para navegar nesse ambiente, os operadores estão priorizando:

  • Engajamento inicial da comunidade para construir alinhamento e transparência 
  • Inovações de projeto, como atenuação de ruído, estratégias de gabinete e sistemas avançados de resfriamento 
  • Práticas sustentáveis que reduzem o impacto ambiental 

Impacto: O alinhamento regulatório e da comunidade influencia fortemente os cronogramas de seleção e desenvolvimento do local. Projetos que abordam essas considerações antecipadamente tendem a progredir mais rapidamente.

Limitações de capital e força de trabalho

Finalmente, a capacidade do setor de executar está se tornando uma restrição.

A escassez de mão-de-obra qualificada, particularmente em construção, engenharia e trabalho elétrico especializado, está limitando quantos projetos podem ser construídos simultaneamente. Ao mesmo tempo, a concorrência para empreiteiros experientes continua a se intensificar à medida que a demanda aumenta.

Mesmo quando o capital está disponível, a capacidade de execução pode se tornar o gargalo quando vários projetos de grande escala competem pelos mesmos recursos.

Impacto: O crescimento é moldado não apenas pela demanda ou investimento, mas pela capacidade de execução. A disponibilidade da força de trabalho desempenhará um papel fundamental na determinação da rapidez com que a nova infraestrutura entra em operação.

Potência é a estratégia

A próxima fase de crescimento de data centers será definida não apenas pela demanda, mas pela eficiência com que o setor navega com restrições.

As cargas de trabalho impulsionadas por IA estão acelerando a necessidade de capacidade, aumentando a densidade de potência e remodelando os requisitos de infraestrutura. Ao mesmo tempo, as limitações da rede, os desafios da cadeia de suprimentos, as pressões regulatórias e as restrições da força de trabalho estão adicionando complexidade às decisões de desenvolvimento.

Nesse ambiente, a energia se tornou um diferencial estratégico.

O sucesso a longo prazo dependerá da antecipação antecipada das necessidades de energia, da integração de soluções de energia flexíveis e resilientes e da execução de projetos de forma eficiente, apesar das pressões externas. 

À medida que a indústria evolui, uma conclusão é clara: o futuro dos data centers será moldado não apenas pela quantidade de capacidade construída - mas pela inteligência com que ele é alimentado.

Perfis de autor

Cummins Office Building

Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

A Cummins Inc., líder global em energia, está comprometida em impulsionar um mundo mais próspero. Desde 1919, oferecemos soluções inovadoras que movem pessoas, bens e economias para frente. Nossos cinco segmentos de negócios – motores, componentes, distribuição, sistemas de alimentação elétrica e accelera™ da Cummins – oferecem um amplo portfólio, incluindo trens de força avançados a diesel, elétricos e híbridos; Sistemas integrados de geração de energia; componentes críticos, como pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, controles, transmissões, eixos e freios; e tecnologias de emissões zero, como sistemas de bateria e trem de força elétrico. Com uma pegada global, profundo conhecimento técnico e uma ampla rede de serviços, oferecemos soluções confiáveis e de ponta adaptadas às necessidades de nossos clientes, apoiando-os durante a transição energética com nossa estratégia Destination Zero. Criamos valor para clientes, investidores e funcionários e fortalecemos comunidades por meio de nossas prioridades globais de responsabilidade corporativa: educação, equidade e meio ambiente. Com sede em Columbus, Indiana, a Cummins emprega aproximadamente 67.400 pessoas em todo o mundo e ganhou US$ 2,8 bilhões em vendas de US$ 33,7 bilhões em vendas em 2025.

Quer saber mais?

Receba as últimas notícias da Cummins em tecnologias, produtos, novidades e insights.