Calvert Island solar panels
Microrredes

Uma microrrede sustentável para marina em Fisherman's Landing

pela Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

Visão geral

Desafio: Forneça energia para uma marina remota com demandas de carga variando entre 5 e 500 kW enquanto impacta os custos operacionais durante todo o ano para aumentar a eficiência máxima e permitir que o sistema funcione completamente com energia renovável quando o sistema não estiver na capacidade máxima. 
Solução: Um sistema integrado de potência de microrrede usando controles masterless de ligação em paralelo Cummins PowerCommand®, quadro de distribuição Simplisync™, PCC3300 e três grupos geradores a diesel Cummins.
Resultado: As soluções de energia de microrrede de geração de energia da Cummins resultaram em menor utilização de combustível, menos emissões e intervalos mais longos entre o serviço necessário, tudo para uma economia de custos para a marina.

 

Desde a instalação, o projeto operou com 100% de tempo de atividade sem falhasFisherman's Landing

Como você resolve uma energia primária em um local remoto quando a carga do local tem uma ampla gama de demandas de kW? Este foi o caso da marina remota de Fisherman's Landing nas margens da Desolation Sound, Colúmbia Britânica. Com maior capacidade sazonal ocorrendo à medida que grandes iates chegam de destinos em todo o Oceano Pacífico em busca de porto e uma fonte de energia para a costa, a marina veria uma faixa de demanda de carga entre 5 e 500 kW. Com nascimentos de iates precisando de conexões de energia de terra que variam de 120V 30A a 480V 100A na popa, e outra conexão de classificação igual na proa, o carregamento em etapas foi uma consideração significativa e a incorporação necessária para o projeto.

Uma solução moderna de microrrede

Trabalhando com o diretor de vendas de geração de energia da Cummins para o oeste do Canadá, Ian Lindquist, a Hakai Energy Solutions localizada na Colúmbia Britânica projetou uma solução moderna de microrrede para não apenas impactar os custos operacionais durante todo o ano da marina, mas também para aumentar a eficiência máxima ao permitir que o sistema funcione completamente com energia renovável quando o sistema não estava em capacidade máxima. 

Usando o controle de ligação em paralelo PowerCommand® 3300 e o quadro de distribuição PowerCommand® Simplisync™, o projeto da Hakai se concentrou em um controle de ligação em paralelo simplificado com uma demanda integrada de carga sem mestre. Hakai também incluiu três dos grupos geradores a diesel da Cummins e controles sem mestre cummins PowerCommand® em paralelo, subsidiados por uma grande matriz solar de módulos PV bifacial bifacial de 48 x 385W com um sistema de armazenamento de energia de bateria de lítio LFP de 118 kWh para equilibrar as fontes de energia e ajudar na resposta de surtos, permitindo que o cliente desligue todos os grupos geradores diesel durante períodos de menor demanda.

"Desde o projeto e a especificação até o comissionamento final, a execução do projeto foi perfeita e foi tratada profissionalmente pela equipe de vendas e serviço da Cummins, tornando a comissão completamente livre de problemas. Após a instalação, o sistema foi testado e comissionado com sucesso sem problemas técnicos. Em dois dias, a marina estava funcionando e permaneceu em operação sem interrupções ou falhas por mais de dois anos. " - Ian Lindquist, diretor de vendas de geração de energia da Cummins, Oeste do Canadá

Soluções integradas de sistema de energia de microrredeyachts at Fisherman's Landing

Com as unidades de ligação em paralelo da Cummins, o local também pode planejar uma futura expansão do grupo gerador que exigiria poucas mudanças no local. Os grupos geradores e quadros de distribuição da Cummins são produtos padrão, não projetados para encomendar, resultando em uma liberação rápida de envio de desenhos e fabricação mais rápida. Essa abordagem de integração única é ideal para locais de energia remotas, onde confiabilidade e manutenção são prioridade. Nesse caso, as soluções de energia de microrrede de geração de energia da Cummins resultaram em menor utilização de combustível, menos emissões e intervalos mais longos entre o serviço necessário, tudo para uma economia de custos para a marina.

A marina agora é capaz de oferecer uma experiência para proprietários de iates que buscam serviços de energia e combustível em um local remoto sem congestionamento do porto. Os capitães têm o prazer de poder fechar suas fábricas a diesel a bordo, economizando combustível e permitindo serviço e manutenção, enquanto seus passageiros desfrutam de uma experiência ambiente silenciosa no deserto. Desde a instalação, o projeto funcionou com 100% de tempo de atividade sem falhas.

Estudos de caso relacionados
Microrredes Estudo de caso

Visão geral Onde: Joanesburgo, África do Sul Objetivo: reduzir as emissões de carbono e dar um passo significativo em direção à Cummins 2030 Ambiental Social e Gover...

Microrredes Estudo de caso

Desafio geral: forneça tecnologias de sistemas de alimentação elétrica para uma solução de microrrede completamente fora da rede que tenha a capacidade...