Fornecimento:
- Grupos geradores Qty (2) 3250 kW MV baseados na plataforma do motor QSK-95L
- Controles de ligação em paralelo Power Command 3.3
- Quadro de distribuição IEM
- Chaves de transferência Asco
Cummins apoiando a comunidade por meio da expansão do hospital Royal Columbian e da adição de centro de energia
O Royal Columbian Hospital, fundado em 1862, é o mais movimentado da Fraser Health Authority. É o único hospital da Colúmbia Britânica com coração, trauma, neurociências, maternidade de alto risco e terapia intensiva neonatal em um só local. O hospital também é designado para servir como uma instalação de serviços de saúde pós-desastre. A necessidade de fontes de alimentação confiáveis e atualizadas é fundamental para a função do hospital no dia a dia e a capacidade de fornecer cuidados críticos e, muitas vezes, que salvam vidas em todas as circunstâncias.
A Cummins atende a requisitos complexos
A Cummins auxiliou nas fases de projeto e construção da expansão e atualização do projeto, garantindo a compatibilidade de todos os equipamentos fornecidos, apoiando-se em uma equipe diversificada, incluindo engenheiros de aplicação e especialistas eletrônicos. A primeira fase deste projeto foi a adição de um centro de energia junto com uma instalação de saúde mental de 75 camas. Como o espaço era premium, era necessário que as unidades se encaixassem em áreas confinadas. A Cummins forneceu dois motores QSK-95L, a menor unidade de sua classe, para atender a essa necessidade enquanto ainda fornece energia segura e confiável. Esses motores foram projetados com o suporte aftermarket em mente, simplificando a manutenção e reduzindo os custos operacionais. Os motores de 16 cilindros são comparáveis aos motores concorrentes de 20 cilindros e oferecem a melhor eficiência de combustível para a potência nominal.
Estes foram os primeiros QSK-95Ls a serem instalados e comissionados em um aplicativo de saúde canadense. O QSK-95Ls está pronto para aceitar a carga necessária nas instalações em menos de 10 segundos, assim como o padrão de serviços de saúde. Junto com esses grupos geradores, a Cummins forneceu controladores Power Command 3.3, bem como vários ATSS ASCO, quadro de distribuição IEM e um sistema de controle mestre. O novo centro de energia foi inicialmente projetado para abrigar quatro geradores, com a Fase 1 incluindo a instalação dos dois primeiros. O projeto precisava refletir requisitos rigorosos que incluem níveis sísmicos, de ruído e vibração. Energia para emergências também precisava ser considerada para a transição do hospital para uma instalação pós-desastre
Como o hospital já está totalmente operacional, a instalação e a partida do sistema eram complexas, com cronogramas que exigiam um fornecimento contínuo de energia para as instalações existentes durante a transição. O equipamento fornecido pela Cummins possui a capacidade "Power of One" pela qual todos os principais sistemas são projetados e fabricados internamente, garantindo eficiência e confiabilidade incomparável.
A terceira fase do projeto consistirá em expandir as instalações existentes e, até a conclusão, o hospital verá um aumento de 50% no número de leitos disponíveis.
A Cummins oferece soluções de negócios confiáveis e confiáveis
Tempo de atividade e produtividade superiores são apenas duas das maneiras pelas quais os geradores Cummins ultrapassam e superam os produtos concorrentes. Com 25.000 horas de vida até uma grande revisão, a revisão de meia-vida de nossos geradores é muito menor em comparação com nossos concorrentes e nossos produtos são capazes de aceitar 100% da carga nominal da placa de identificação em uma única etapa.
Demonstrando um trabalho em equipe extenso e impressionante, a colaboração entre os grupos de suporte de vendas e serviço da Cummins está presente em todas as etapas do caminho, desde o projeto até a instalação final. As equipes de suporte de vendas e serviço trabalharam juntas para garantir que este projeto avançasse rapidamente sem grandes interrupções. A Cummins construiu relacionamentos sólidos e genuínos com todos os envolvidos no programa, de engenheiros a empreiteiros, e trabalhou em estreita colaboração com o fornecedor do quadro de distribuição e controles, e com o cliente para determinar os requisitos e garantir a funcionalidade antes da instalação.
Foram realizadas reuniões entre engenheiros, projeto, contratados, consultores e gestão de instalações da Fraser Health para garantir que todos os critérios de projeto fossem atendidos e que toda a equipe da Cummins fornecesse suporte a cada etapa do caminho, prontamente resolvendo problemas que surgissem.
Equipes de vendas e serviço de geração de energia apoiam a comunidade local
A Cummins orgulha-se de ter sido capaz de apoiar o Royal Columbian Hospital com o melhor em suporte ao cliente e ferramentas para atender a cidade de New Westminster, a província e a comunidade que mais depende dele. A Cummins continua a fornecer aos clientes as soluções para manter seus clientes de serviços de saúde sempre ligados.
Saiba mais como podemos apoiar suas instalações de serviços de saúde
Desafio geral: o hospital da Cruz Vermelha em Córdoba, Espanha, precisava substituir um grupo gerador reserva desatualizado por um novo gerador...