Cummins engines powering cotton farm
Agricultura

As fontes de alimentação da Cummins são a escolha para a lavoura

pela Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

Tim e Marney O'Brien possuem e gerenciam 40.500 hectares de propriedades agrícolas irrigadas e secas nas regiões de Pilliga e Cryon, no noroeste de Nova Gales do Sul, Austrália. Em pouco mais de 12 meses, os O'Briens instalaram nove fontes de alimentação da Cummins ao atualizarem e desenvolverem o processo de irrigação para 4.050 hectares (10.000 acres) de suas terras para a agricultura de algodão. Além disso, eles têm aprovação para desenvolver mais 1.012 hectares (2.500 acres) para algodão.

Desempenho impecável com os motores Cummins

As fontes de alimentação da Cummins tiveram um desempenho impecável até o momento em suas funções de bombeamento de irrigação. Todos contam com motores Cummins QSL9 com classificação de 300 hp a 2100 rpm com alto torque máximo de 1000 lb pé (1355 Nm) a 1400 rpm. O motor eletrônico de 8,9 litros estabeleceu o melhor recorde da categoria de confiabilidade, durabilidade e eficiência de combustível em uma ampla gama de aplicações industriais, automotivas e marítimas e foi uma escolha clara para atender aos requisitos do O'Brien.

Pick of the Crop A.png

"Queríamos um motor muito confiável e uma unidade de alimentação elétrica que fosse uma configuração turnkey", diz Tim O'Brien ao discutir a seleção do motor Cummins. "O motor de 300 hp também foi o melhor para as bombas que estamos usando." Ele ressalta que o Cummins QSL estabeleceu suas credenciais de desempenho mais cedo quando um motor funcionou continuamente por cerca de três semanas, enchendo uma barragem de armazenamento de 3000 megalitre (1,0 bilhões de litros) por si só.

Operação contínua em temperaturas extremas

As instalações da unidade de alimentação do QSL9 contam com um pacote de resfriamento pesado que permite operação contínua em temperaturas ambientes superiores a 50°C/122°F. Isso é ideal para a operação agrícola de O'Brien, já que as temperaturas em Queensland atingiram um novo recorde estadual de mais de 45°C por dez dias consecutivos este ano.

A automação, incluindo o controle remoto das fontes de alimentação da Cummins, é o próximo passo para os O'Briens que estão interessados em investir em novas tecnologias como parte de um negócio financeiramente robusto que pode apoiar práticas agrícolas no futuro.

Use nosso localizador de produtos para obter mais informações sobre nossas fontes de alimentação da Cummins.
 

Estudos de caso relacionados
Agricultura Estudo de caso

White paper de Nicholas Hawes, especialista técnico da CPE Salta para: Introdução | Resultados dos testes | Resumo do resumo executivo Este artigo fornece...

Agricultura Estudo de caso

Chamando todos os fazendeiros! Sabemos que a eficiência ajuda a manter sua empresa bem-sucedida, por isso desenvolvemos dez dicas para ajudar a aumentar sua economia de combustível e economizar...

Agricultura Estudo de caso

Em 2020, Kubota revelou seu maior trator até o momento - o 19.510 lb. / 8550 kg M8. Suas grandes características: potência, confiabilidade, conforto e valor. A energia vem...