디젤 엔진은 어떻게 작동합니까?

Originally published April 2023; Updated July 2026

제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더

고속도로에서 운전하는 디젤 엔진이 장착된 대형 트럭의 측면도

The diesel engine working principle was completed by the inventor, Rudolf Diesel, in 1892, and the first prototype was created in 1897. In the years following, he continued to work on improving his theory, and others soon realized the potential of this invention and started making their own versions. One of the people to recognize the importance of the diesel engine was Clessie Lyle Cummins. In 1919, he founded Cummins Engine Company with a goal of improving diesel technology and producing the world’s finest engines. Thanks to his vision, Cummins Inc. is now a global leader, producing advanced diesel engines for applications ranging from heavy-duty trucks and consumer pickups to industrial mining and oil drilling.

디젤 엔진은 어떻게 작동하나요?

Rudolf Diesel built his internal combustion engine based on the Carnot cycle, an idealized model of how a theoretical engine could maximize efficiency. In reality, this model doesn’t work since factors like friction make maximal efficiency impossible. However, the diesel engine applies this theoretical principle in a very practical way.

일반적으로 디젤 엔진은 피스톤을 사용하여 공기를 압축하여 실린더의 온도를 높인 다음 이 실린더에 분무화된 디젤 연료를 주입합니다. 연료가 고온과 접촉하면 점화되어 피스톤이 크랭크축과 파워 트레인을 통해 에너지를 전달하도록 유도하는 에너지를 생성합니다. 이 프로세스는 고속으로 반복되어 디젤 엔진을 강력한 기술로 만듭니다. 디젤 엔진의 종류는 압축비가 다릅니다. 디젤 엔진의 압축 비율은 엔진이 배출하는 엔진 파워에 영향을 미칩니다. 비율이 높을수록 더 많은 엔진 파워가 생성됩니다.

디젤 엔진의 작동 방식에 대한 일반적인 질문 중 하나는 디젤 엔진에 스파크 플러그가 없는 이유는 무엇입니까? 간단한 대답은 연료가 공기 압축에 의해 점화되기 때문에 디젤 엔진에 스파크 플러그가 필요하지 않다는 것입니다. "글로우 플러그"라고 불리는 디젤 엔진의 특정 부분이 있기 때문에 혼동하지 마세요. 글로우 플러그와 스파크 플러그를 비교할 때 그 목적이 다르다는 것을 알게 될 것입니다. 스파크 플러그는 가솔린 또는 천연가스 엔진의 연료 점화에 사용됩니다. 글로우 플러그는 연료를 점화하지 않지만 기본적으로 실린더에서 압축 공기를 가열하는 데 도움이되는 작은 히터입니다. 디젤 엔진의 다른 주요 이점 중에서도 Glow 플러그는 콜드 엔진을 시동할 때 특히 유용합니다.

디젤 엔진은 어떻게 단계별로 작동하나요?

단계별 프로세스를 이해하기 위해 디젤 엔진 구성 요소 및 기능을 살펴 보겠습니다.

  • 블록 - 현대 디젤 엔진의 기초가 되는 블록은 기본 내연 공정을 위한 모든 부품이 포함되어 있는 곳입니다. 블록에는 연소가 발생하는 각 실린더를 위한 열린 공간이 있습니다.
  • 피스톤 - 피스톤이 연소실의 하부를 생성하여 엔진이 작동하는 동안 실린더에서 오르내리고 있습니다. 피스톤의 움직임은 연소로 이어지는 공기의 압축을 생성합니다.
  • 실린더 헤드 - 실린더 헤드가 블록의 열린 공간 상단을 닫아 연소가 발생하는 챔버에 도달합니다. 이 헤드는 섹션을 덮는 모든 실린더 또는 여러 유닛을 커버하는 하나의 장치일 수 있습니다.
  • 밸브 - 실린더가 하단의 피스톤에 의해 닫혀 있고 상단의 실린더 헤드가 있기 때문에 신선한 공기와 잔여 가스가 배출되도록 하는 방법이 필요합니다. 밸브가 들어오는 곳입니다. 일반적으로 공기 중으로 사용할 수 있는 밸브는 2개, 각 실린더에는 배기 밸브가 2개 있습니다.
  • 연료 인젝터 - 이제 실린더 내부에 연료를 공급할 수 있는 방법이 필요하므로 연소할 것이 있습니다. 이러한 컴포넌트는 공정의 복잡한 부분으로, 매우 정밀한 패턴으로 연료를 분사하고 타이밍을 조절합니다.
  • 캠축 - 밸브와 연료 분사를 위한 전기 시스템에 의존하지 않고 대부분의 엔진은 기계 공정을 사용합니다. 캠샤프트의 회전은 샤프트의 로브가 이러한 이벤트의 타이밍을 제어하여 움직이게 합니다.
  • 커넥팅 로드 - 이 조각들은 아래쪽 팔의 피스톤 헤드에 연결되고 연소의 힘을 크랭크축에 전달합니다.
  • 크랭크축 - 크랭크샤프트는 연소의 선형 운동(연소 과정의 업다운 부분)을 회전 운동으로 변환합니다.

각 피스톤은 하나의 다른 피스톤과 동기화하여 엔진의 균형을 만듭니다. 4행정 디젤 엔진이 장착된 이 부품들은 모두 한데 모여 4단계로 연소 이벤트를 생산합니다. 다음 단계는 다음과 같습니다.

  • 흡기 스트로크: 피스톤이 실린더 바닥으로 내려와 흡기 밸브에서 공기를 끌어와 실린더를 공기로 채우는 음압을 생성합니다.
  • 압축 치기: 흡기 및 배기 밸브가 닫히고 피스톤이 아래에서 위로 이동하여 공기를 압축하여 열을 생성합니다. 이 행정이 끝나면 연료가 챔버로 분사됩니다.
  • 파워 스트로크: 압축 공기의 열에 의해 점화되는 연료가 폭발하여 피스톤을 낮추고 에너지를 엔진의 다른 부분으로 변환하는 파워 스트로크를 생성합니다.
  • 배기 행정: 배기 밸브가 열리고 피스톤이 아래에서 위로 이동하여 연소 이벤트에서 발생하는 모든 배기 가스를 밀어냅니다.

커민스: 현재와 미래의 디젤 엔진

커민스에서는 오늘날 시장에서 가장 강력하고 신뢰할 수 있는 엔진이 주요 혁신을 통해 지속적으로 발전하고 있음을 알 수 있습니다. 다양한 크기와 사양을 갖춘 다양한 엔진 라인업이 어떤 것이든 특정한 필요에 맞는 라인업을 찾을 수 있습니다. 지금 완벽한 커민스 엔진을 찾아보세요. 최고의 성능으로 신뢰할 수 있는 엔진을 만들기 위한 커민스의 노력은 미래의 엔진에 대한 헌신을 보여줍니다. 커민스는 항상 새로운 아이디어를 혁신하고 테스트하여 클레시 커민스와 루돌프 디젤의 발자취를 따라 최고의 디젤 엔진 기술을 제공합니다.

자주 묻는 질문

A diesel engine works by compressing air inside a cylinder to a very high temperature and then injecting fuel into that hot air. The fuel ignites automatically, creating combustion that pushes the piston and generates power.

Diesel engines do not use spark plugs because diesel fuel ignites from the heat of compressed air inside the cylinder rather than from a spark. This process, known as compression ignition, eliminates the need for an external ignition source.

A spark plug creates an electrical spark to ignite fuel in gasoline or natural gas engines. In contrast, a glow plug works as a small heating element that warms the air inside the cylinder of a diesel engine.

A glow plug does not ignite the fuel directly. Instead, it helps raise the temperature of the compressed air so that fuel can ignite more easily, especially during cold starts.

The compression ratio determines how much air is compressed inside the cylinder. A higher compression ratio increases the temperature of the air, which can result in greater power output during combustion.

Diesel engines are widely used in demanding applications such as heavy-duty trucks, consumer pickups, industrial mining, and oil drilling. Their design and operating principles make them well suited for these types of applications.

저자 프로필

커민스 사무실 건물

커민스, 글로벌 전력 기술 리더

세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 사람과 상품, 경제 발전에 기여하는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기, 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 고객, 투자자, 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 2025년 매출 $337억 달러에 $28억 달러 수익을 창출했습니다.