전자 제어 유닛
커민스의 전자 제어 유닛:
일반적으로 엔진 배후의 두뇌로 알려진 전자 제어 장치(ECU) 또는 전자 제어 모듈(ECM)은 엔진과 엔진 내 구성 요소에 핵심 데이터를 제공합니다. 커민스는 소형에서 고마력에 이르기까지 다양한 응용 분야에 적합한 다양한 ECM을 보유하고 있으며 전 세계의 여러 배출가스 규정을 충족합니다.
디젤 ECM

커민스 디젤 전자 제어 모듈은 다양한 배출가스 규정을 충족하는 전 세계 디젤 시장에 동력을 공급하는 엔진 컨트롤러입니다. 커민스는 상업용 디젤 시장에서 가장 앞선 기술에 대한 기준을 충족하도록 ECM을 설계합니다.
천연가스 커민스 전자 제어 모듈

커민스 천연가스 엔진 컨트롤러는 상용 대체 연료 시장에서 발전하는 기술에 적합합니다. 천연 가스 기능은 최대 10개의 실린더를 지원할 수 있으며, 4MB의 외부 RAM을 가지고 있습니다. 이 ECM은 다양한 응용분야에 적용할 수 있으며 고객 현장의 배출가스 목표를 충족하도록 상황별로 조정할 수 있습니다.
후처리 제어 모듈

커민스 후처리 제어 장치는 선진 시장과 신흥 시장 모두를 위한 후처리 시스템용으로 설계되었습니다. 사내에서 설계된 이 최첨단 전자 모듈은 시스템 성능을 향상시키고 엄격한 배출가스 규정을 충족하도록 후처리 시스템을 제어할 수 있습니다.
전자 제어 유닛

커민스 CM2950은 광범위한 응용분야에 적합한 모터 컨트롤러로서, 배출가스를 줄이고 성능을 높이기 위해 다양한 용도로 사용할 수 있는 액추에이터 컨트롤러입니다. 저비용 적용이 가능하여 시장에 적합합니다.
에너지 전환을 통해 ECU는 어떻게 진화할까요?
전자 제어 유닛(ECU)이란?
- 전자 제어 장치(ECU)는 성능 향상, 배기 가스 감소, 연비 경제성 향상, 안전 보장 및 차량 유지 관리에 중요한 역할을 합니다.
- 전자 제어 모듈(ECM)은 엔진 성능을 최적화하고 효율성을 향상시키는 ECU 유형입니다. 센서 데이터를 모니터링하고 필요에 따라 연료 소비 및 점화 타이밍과 같은 중요한 매개변수를 조정하여 이를 수행합니다.
- ECU의 또 다른 유형인 파워 트레인 제어 모듈(PCM)은 전략적으로 배치된 센서를 통해 엔진, 변속기 및 파워 트레인 구성 요소를 모니터링하여 최적의 작동을 보장합니다.
ECU의 역할
- ECU는 센서 및 액추에이터 동작을 지속적으로 모니터링하고, 이상 징후가 감지되면 오류 코드를 기록하고, 문제를 더 빨리 식별하고 해결하는 데 도움을 줌으로써 진단을 용이하게 합니다.
- ECM은 센서 데이터를 분석하고 연료 소비 및 점화 타이밍과 같은 매개변수를 조정하여 엔진 성능을 최적화합니다. 그 결과 배출가스 감소 및 효율성 향상은 추운 날씨에 엔진 시동 시 특히 두드러집니다.
내연기관의 ECU
- ECU는 인젝터에 동력을 공급하고 시퀀싱하여 연소실에 연료를 분사합니다. 여기에는 터보 컨트롤러를 통한 공기 흐름 제어와 배기 가스 재순환이 포함됩니다.
- 또한 배기 청소를 위한 후처리 프로세스를 관리합니다. 예를 들어, 커민스는 이러한 엔진을 위한 고급 제어 모듈을 개발하여 높은 연비 경제성과 낮은 배기가스 배출을 보장합니다.
천연가스 엔진의 ECU
- 천연가스는 더 깨끗하고 광범위한 후처리가 필요하지 않지만 이러한 시스템의 ECM은 여전히 연료 분사 및 스파크 점화 시스템을 관리합니다.
- 다양한 응용 분야에서 ECU는 밸브 타이밍을 제어하여 조기 점화 또는 지연 점화를 허용하여 각 점화 주기에서 엔진의 출력 및 토크 출력을 변경합니다.
배터리 전기 자동차(BEV)의 ECU
- BEV의 ECU는 디젤, 수소 및 천연가스 엔진의 ECU와 크게 다릅니다. 배터리 충전을 돕기 위해 AC를 DC 전원으로 변환하는 온보드 충전기와 같은 여러 전력 변환 기능을 처리합니다.
- 또한 기존 차량 전자 장치에 전력을 공급하기 위해 고전압 배터리를 관리합니다. ECU는 운전자와 충전 인프라에 잠재적으로 위험할 수 있는 전기적 결함을 찾습니다.
에너지 전환을 위한 ECU 개발 시 고려 사항
- 지속 가능한 운송의 과제 중 하나는 지역 시장 요구 사항을 충족하면서 다양한 연료 시스템을 충족하는 비용 효율적이고 정밀한 전자 아키텍처를 개발하는 것입니다.
- 강력한 엔지니어링 인재, 다양한 전문 지식을 갖춘 고객 중심 팀 및 지속적인 R&D 투자가 필요합니다.
- 진화하는 규정(Euro 7 및 EPA 2027 표준)을 위한 차세대 제어 장치로의 전환에도 더 많은 투자, 시간 및 자원이 필요합니다.