Speak Up(목소리를 높이세요)

Speak Up 정책

커민스는 정직하고 윤리적이며 모든 관련 법률과 규정을 준수하여 비즈니스를 수행하기 위해 최선을 다합니다. 이러한 노력 차원에서, 커민스는 직원과 제3자가 법률 또는 회사 정책에 대한 실제 위반 또는 위반 우려 또는 당사의 규정 준수 문화에 부합하지 않는 기타 윤리적 문제에 대해 "목소리를 높여" 보고할 것을 권장합니다. 회사 정책에 대한 실제 의심 또는 위반 우려에 대해 선의로 발언하는 것은 정직성과 지속적인 개선을 포함한 자사의 가치에 대한 헌신을 보여줄 뿐만 아니라 규정을 준수하는 강력한 문화와 직장이라는 커민스의 오랜 명성을 지키겠다는 약속을 보여줍니다.

선의로 제기된 모든 Speak Up 의견은 진지하고 시기 적절하게 처리합니다. 어떠한 경우에도 개인이나 제3자는 정직하고 선의의 Speak Up Concern 보고에 대해 보복을 당하지 않습니다.

Speak Up 정책 목적:

  • 우려점을 공개적으로 발언하도록 장려합니다.
  • 커민스의 위험 관리 및 거버넌스 프레임워크에 따라 법률 및 회사 정책 위반을 억제하거나 대응하는 데 도움을 줍니다.
  • 정책에 따라 보고할 수 있는 내용과 보고해야 하는 내용에 대한 이해를 제공합니다.
  • 보복에 대한 두려움 없이 안심하고 편안하게 우려를 제기할 수 있는 안전하고 지원적인 환경을 보장하는 것이 커민스에게 중요함을 보여줍니다.
  • 그러한 보고가 이루어질 때 어떤 일이 발생하는지 포함하여 Speak Up Concerns를 제출하는 절차를 설명합니다.
  • Speak Up Concerns 보고 작성시 보호 방책에 대해 설명합니다. 

보고 프로세스

직원과 제3자는 커민스 윤리 헬프라인을 통해 선의의 우려 사항을 제출할 수 있습니다. Speak Up Concern이 익명으로 제기되는 경우, 당사는 신고자의 신원을 기밀로 유지하기 위해 모든 노력을 기울일 것입니다. 익명 보고(개인이 위치한 국가에서 허용되는 경우)는 커민스 윤리 헬프라인을 이용할 때 가능합니다. 그러나 가능한 한 많은 정보를 제공하면 제대로 조사하기가 더 쉽습니다. 윤리 헬프라인은 24/7 이용 가능하며 선택한 언어로 보고서를 제출할 수 있습니다. 윤리 헬프라인은 브라우저에 ethics.cummins.com 입력하거나 윤리 헬프라인을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.

보고서 조사

법률 또는 회사 정책 위반 가능성이 보고되면 조사 절차에 돌입합니다. 조사 과정에서 다음을 기대할 수 있습니다.

  • 공정 신중 전문적인 대우을 제공합니다.
  • 보복으로부터 보호합니다.
  • 사안을 시기적절하고 기밀로 처리합니다.
  • 조사 기간 및 사건 종결 시 정기적인 후속 조치를 취합니다. 

커민스는 객관적 및 비밀 보장 방식으로 우려 사항에 대응하고 해결하기 위해 고안된 글로벌 조사 프로그램을 운영하고 있습니다. 조사의 무결성을 유지하기 위해 개인은 전체 조사 과정에서 기밀을 유지해야 합니다. 회사는 조사를 가능한 한 기밀로 유지하며 알아야 할 필요가 있는 경우에만 개인과 정보를 공유할 것입니다. 보고 또는 조사 프로세스의 일부로 직원이 제공한 개인 데이터의 사용 및 보호에 대한 자세한 내용은 국가별 직원 데이터 개인정보 보호지침 및 NAVEX 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오.

Speak Up Concerns에 대한 모든 보고는 진지하게 받아들여질 것이며 커민스는 적절한 조사 계획을 결정하기 위해 모든 보고를 철저히 검토할 것입니다. 보고자는 성공적인 조사 과정에 영향을 미치기 때문에 가능한 한 많은 세부 사항을 제공할 것을 요청할 것입니다.