바람이 부는 곳이면 어디든 커민스의 지원을 받아 방황합니다
방황한다는 것은 계획 없이 움직이는 것을 의미하지만, 우리는 나침반, 항법 레이더 및 GPS가 S/Y Vagante를 지구상에서 가장 아름답고 외딴 깨끗한 곳으로 안내한다고 확신합니다. 결국, 외딴 섬, 그림 같은 해변, 기이 한 해안 마을 및 흥미 진진한 통로는 보트로 가장 잘 탐험됩니다.
Vagante는 100피트 미만의 세일링 케치 요트인 세계를 발견할 수 있는 놀라운 보트입니다.
Huzur Yat가 터키에서 제작하고 2019에서 인도 한이 호텔은 터키의 유명한 해군 건축가 인 Taka Yachts의 Osman "Tanju"Kalaycıoğlu가 설계했습니다.
"rambler"또는 "방랑자"로 번역되는 Vagante는 바다에 대한 열정을 가진 젊은 부부와 그 가족을 위해 설계되었습니다.
짙은 회색 선체와 함께 고전적인 터키 DNA에서 영감을 받은 Tanju는 Vagante의 디자인 철학에 대한 관점을 제공합니다.
Tanju는 "그녀는 터키 굴레를 본뜬 스타일이지만 훨씬 더 미세한 라인과 전구 용골과 스페이드 방향타가 있는 현대적인 하체가 있습니다"라고 말했습니다. "그녀의 구조는 프레임과 격벽의 효율적인 배열로 인해 중간 변위로 RINA 규칙을 훨씬 초과하여 설계되었습니다. 그녀의 전기 및 배관 시스템은 최소한의 유지 보수로 긴 수명을 위해 신중하게 설계되고 실행됩니다."
스티븐 휴이쉬(Stephen Huish)가 디자인한 깔끔하고 따뜻하며 밝은 인테리어가 돋보이는 Vagante는 아름다운 미국산 월넛, 표백 오크, 광택이 나는 스테인리스 스틸 디테일로 손님들을 감싸고 있습니다. 에폭시 라미네이트 된 Acajou 마호가니와 티크 데크로 제작 된이 제품은 견고한 목재 선체와 상부 구조를 가지고 있습니다.

Vagante는 편안한 야외 라운지 옵션을 제공합니다. 메인 데크 조종석에는 푹신한 소파가 늘어서 있어 야외에서 휴식을 취하고 식사를 즐길 수 있는 그늘을 제공합니다. 두 개의 대형 선베드가 선미의 양쪽을 덮고 있으며, 최고의 전망을 위해 앞 갑판에 테이블과 테이블이 있습니다. 활은 관찰, 운동 및 추가 일광욕을 위해 깨끗합니다.
갑판 위의 파일럿 하우스에는 야외 식사와 휴식을 위한 좌석이 있습니다. 3개의 더블 엔스위트 캐빈과 전용 살롱이 있는 마스터 스위트는 최대 8명의 게스트를 수용할 수 있으며 엔진룸 근처의 갑판 아래에 3명의 승무원을 위한 추가 숙소가 있습니다.

범위 및 성능
항해 중이 아닌 동안 Vagante는 단일 디젤 Cummins QSB 6.7 MCD 305hp 엔진으로 구동되며 최고 속도는 10노트이며 7노트로 순항합니다.

Tanju는 "QSB는 훌륭한 엔진입니다. "나는 300 마력에서 480 마력까지 마력, 돛 및 힘을 사용했습니다. 또 다른 장점은 상대적으로 경쟁력있는 가격입니다. 제가 가장 좋아하는 또 다른 커민스는 보수적인 등급 때문에 QSL 9입니다. 나는 330 마력에서 450 마력까지 다른 응용 분야에서 다시 사용했습니다.