수처리 보유 탱크
물처리

커민스가 주요 수처리 시설의 확장을 지원

글로벌 전력 기술 리더, 커민스

개요

도전: "단일 창 시스템" 기능을 사용하여 오만의 수처리 플랜트 용량을 처리장의 경우 57,000m3/일로, 펌핑 스테이션의 용량을 130,000m16에서 260,000m3/일로 약 두 배로 늘릴 수 있는 비상 대기 전력 시스템 솔루션을 제공합니다.
커민스 솔루션: 커민스는 QSK95 시리즈 엔진으로 구동되는 국내 최초의 발전기를 포함하여 5개의 새로운 발전기 세트를 기반으로 하는 14.5 MVA 비상 대기 전력 솔루션을 제공했습니다. 처리된 폐수 변전소에는 C2500 D5A, 6.6kV 발전기 세트가 있습니다. 2 개의 C3500 D5, 6.6 kV 장치가 생물학적 처리 공장에 사용되며 중앙 펌핑 스테이션에는 2 개의 C2500 D5A, 415 V 장치가 장착되어 있습니다.
결과: 모든 제품은 승인 후 약 6개월 이내에 배송되어야 했으며, 이는 Haya Water 공장에 대한 고객의 배치 일정을 지원하기 위한 것이었습니다. 커민스 유닛은 약속 된 일정에 따라 2016에서 현장으로 인도되었습니다. 글로벌 입지, 단일 공급원 공급, 납품 기간 준수 능력, 단일 창구 역량은 모두 커민스와 함께 프로젝트를 책임지는 데 결정적인 역할을 했습니다.

주요 하수 처리장, 업그레이드 준비, 용량 2배 증가

Haya Water는 오만 주 전역의 하수 처리 시설의 구현 및 운영을 담당하는 조직입니다. 그 중에는 수도 무스카트 근처의 알 안삽(Al Ansab)에 있는 주요 유적지가 있습니다. 부지 확장은 처리장의 경우 57,000m3/일, 펌핑 스테이션의 경우 130,000m3/일의 용량을 약 두 배로 늘릴 것입니다.

완공되면 Al Ansab은 고품질의 재생수를 생산하고 환경 발자국을 최소화하는 플랫 시트 멤브레인 바이오리액터 공정을 사용하는 세계 최대 규모의 시설 중 하나가 됩니다. 그것은 무스카트에서 가장 큰 수처리 공장이 될 것이며, 하루에 100,000 m3 이상의 고순도 재사용 가능한 물을 생산할 수 있으며, 오만의 수도에 2025 년까지 조경 및 미화를위한 총 관개 요구량의 3 분의 1을 제공 할 것입니다.

5개의 새로운 발전기 세트, 1개의 인상적인 14.5 MVA 비상 대기 전력 솔루션

오만 색상 Generator.PNG

이러한 확장에 대응하기 위해 커민스 유통업체인 Universal Engineering Services LLC는 QSK95 시리즈 엔진으로 구동되는 국내 최초의 발전기를 포함하여 약 5개의 새로운 발전기 세트를 기반으로 하는 14.5 MVA 비상 대기 전력 솔루션을 제공했습니다. 처리된 폐수 변전소에는 C2500 D5A, 6.6kV 발전기 세트가 있습니다. 2 개의 C3500 D5, 6.6 kV 장치가 생물학적 처리 공장에 사용되며 중앙 펌핑 스테이션에는 2 개의 C2500 D5A, 415 V 장치가 장착되어 있습니다. Universal Engineering Services는 또한 감쇠기, 벌크 연료 탱크, 배관, 환기 시스템 및 중성 접지 저항기(NGR)를 공급했습니다.

커민스는 국제적 요구 사항을 지원하는 데 적합한 파트너였습니다

커민스는 오만에서의 관련 이전 경험과 주 계약자인 두산중공업건설의 본거지인 한국에서의 강력한 입지를 포함한 다양한 요인 덕분에 계약을 수주했습니다.

주 계약자의 기본 요구 사항 중 하나는 국제적으로 인정 된 무역 촉진 개념 인 "단일 창 시스템"의 사용이었습니다. 단일 창구 시스템 하에서 국제 프로젝트에 관련된 모든 사람은 프로젝트의 모든 수입, 수출 및 운송 관련 규제 요구 사항을 간소화하기 위해 표준화된 정보와 문서를 단일 지점에 제출해야 합니다. Universal Engineering Services(UES)는 Cummins Project Design & Implementation(PD&I) 팀의 지원을 받아 경쟁사보다 이 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있었습니다.

글로벌 지원, 평판 및 입지가 커민스 성공의 길을 열었습니다.

PD&I 팀은 프로젝트 전반에 걸쳐 발전기용 원격 라디에이터, 배기관 소음기, 플렉시블 덕트, QSK95 장치용 배터리 충전기 선택 및 공급, 고압 발전기용 중성 접지 패널 등 여러 문제에 대한 전문 지식을 제공했습니다.

오만 컬러 제너레이터 2.PNG

커민스는 글로벌 역량, 명성 및 입지를 활용하여 성공적인 솔루션을 제공했습니다. UES는 오만에서의 현지 입지, 오만에서 유사한 프로젝트의 실적 및 입증된 턴키 프로젝트 역량 덕분에 주도적인 역할을 했습니다. 커민스 PD&I 팀은 기술 지원을 제공했고, 영국의 커민스는 좋은 가격 지원과 납품 지원을 보장했습니다.

AECOM이 2013에서 설계 컨설턴트로 선정 된 후 Al Ansab 확장 프로젝트는 4 년의 여정이었습니다. 두산중공업은 지난 6월 2015일 계약을 수주했고, 2015월 12일에는 유니버설엔지니어링서비스에 발전기 세트 수주를 수주했다. 커민스는 촉박한 프로젝트 납품 일정을 맞출 수 있었습니다. 모든 제품은 승인 후 약 6개월 이내에 배송되어야 했으며, 이는 하야워터 플랜트에 대한 고객의 배치 일정을 지원하기 위한 것이었습니다. 커민스 유닛은 약속된 일정에 따라 2016년에 현장으로 인도되었습니다. 글로벌 입지, 단일 공급원 공급, 납품 기간 준수 능력, 단일 창구 역량은 모두 커민스와 함께 프로젝트를 책임지는 데 결정적인 역할을 했습니다.

중요 보호/대기 전력 시스템 또는 기타 에너지 솔루션에 대한 자세한 내용은 현지 커민스 유통업체에 문의하거나 power.cummins.com 를 방문하세요.

관련 사례연구
대기 전력 사례 연구

목적: 외딴 롯지 및 관련 수처리 시설을 위한 대기 전력 시스템 설치

수처리 사례 연구

새로운 폐수 처리 시설은 격렬한 폭풍우로 인해 수 차례 몇 시간 동안 정전을 겪은 후 커민스를 선택했으며, 예측할 수 없는 기상 조건에서도 시설이 계속 원활하게 운영될 수 있도록 2개의 천연가스 발전기 세트와 DMC8000 디지털 마스터 제어 시스템을 설치했습니다.

수처리 사례 연구

극심한 폭풍과 광범위한 전력 손실 이후, 툴코 인더스트리얼 스토리지(Tulco Industrial Storage)는 미션 크리티컬 유전 기계의 온도 조절 저장소를 위한 전원을 계속 켜기 위해 7개의 발전기와 4개의 전송 스위치를 설치하도록 커민스에 의뢰했습니다.