Birdon büyük olanı yere indirir

Küresel Güç Teknolojisi Lideri Cummins Inc. tarafından

Kıyıdaki teknelerin görüntüsü

Melbourne'deki son Kara Kuvvetleri Fuarı'nda Avustralya deniz mühendisliği şirketi Birdon'daki söylenti, Avustralya Ordusu'nun Çıkarma Gemisi Orta kapasitesi için tercih edilen tasarımcı olarak seçilmedeki başarısıydı.

Şirketin tasarımı, Ordu tarafından verilen 18 gemilik bir siparişin temelidir. Gemide dört 1600 hp Cummins QSK38 tahrik motoru ve dört Cummins QSB7 jeneratör seti bulunur.

Austal tarafından Henderson, Batı Avustralya'da inşa edilecek olan yeni filo, yüksek deniz eyaletlerinde savaş yüklü bir görev sistemi olarak ortak kuvvetlerin mevcut ve planlı zırhlı ve korumalı araçlarını taşıyabilecek.

İlk geminin 2026 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

Çalışanlar standda

BEB'ler için 1000. Cummins

Ayrıca Kara Kuvvetleri'nde, Birdon'un 1000' ncu Cummins QSB6.7 motorunu, şirketin Denver tesisinde ABD Ordusu için tasarladığı ve inşa ettiğini tasarladığı köprü montaj teknelerine (BEBs) takmaya yakın olduğu da ortaya çıktı.

250 hp olarak derecelendirilen 1000. motor, ordunun savaş bölgelerine geçici köprüler kurmasına ve ayrıca afet müdahalesi için kullanılan bir su jeti gemisi olan 500. ikiz motorlu BEB'ye monte edilecek.

Gemi, Birdon'un 2000'ların başında Avustralya Ordusuna 24 Cummins destekli köprü montaj tahrik teknesi (BEPB) tedarik etmek için 15 milyon dolarlık bir sözleşme kazandığı bir tasarıma dayanmaktadır.

Yazar Profilleri

Cummins Ofis Binası

Cummins Inc., Küresel Güç Teknolojisi Lideri

Küresel bir güç lideri olan Cummins Inc., daha müreffeh bir dünyaya güç vermeye kararlıdır. 1919 yılından bu yana, insanları, malları ve ekonomileri ileriye taşıyacak yenilikçi çözümler sunuyoruz. Cummins'in beş iş segmenti olan Motor, Bileşenler, Dağıtım, Güç Sistemleri ve Accelera™, gelişmiş dizel, elektrikli ve hibrit aktarma sistemleri dahil olmak üzere geniş bir portföy sunar; entegre güç üretim sistemleri; son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontroller, şanzımanlar, akslar ve frenler gibi kritik bileşenler; ve akü ve elektrikli aktarma sistemi sistemleri gibi sıfır emisyonlu teknolojiler. Küresel ayak izi, derin teknik uzmanlık ve kapsamlı bir servis ağı ile, Hedef Sıfır stratejimizle enerji geçişi boyunca onları destekleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenilir, en son çözümler sunuyoruz. Müşteriler, yatırımcılar ve çalışanlar için değer yaratıyoruz ve kurumsal sorumluluk küresel önceliklerimiz aracılığıyla toplulukları güçlendiriyoruz: eğitim, eşitlik ve çevre. Merkezi Columbus, Indiana'da bulunan Cummins, dünya çapında yaklaşık 67.400 kişiyi istihdam ediyor ve 2025 yılında 33.7 milyar dolarlık satışla 2.8 milyar $ kazandı.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Teknolojiler, ürünler, haberler ve içgörüler alanında Cummins'ten en son bilgileri alın.