Su sürdürülebilirliğini desteklemek için benzersiz bir fırsat

Cummins çalışanları, Mississippi Nehri Havzası için, Mississippi Nehri Havzası için Bir Yuva Yuvasını Inşa Ediyor 
 

Marka Gazetecisi Tamra Knudsen tarafından

yuvalama kutularının ilk inşası üzerinde çalışan Cummins çalışanları

Bir yılı aşkın süredir Cummins Water Works (CWW) Mississippi Nehri Havzası Hibesi, Cummins Inc. ve The Nature Conservancy (TNC) aracılığıyla, Mississippi Nehri Havzasında nehirlere ve nehirlere giren kirliliğin azaltılmasını amaçlayan projeler üzerinde işbirliği yaptı. Bu Mayıs ayında tek bir benzersiz proje, Cummins çalışanlarının Indiana'daki Cummins Seymour Motor Fabrikasında işe gelip, içinde yer alan, içine yuvalanmış Birksantik olukları inşa etmeleri ile oldu.

Küresel su krizini ele almak için şirket çabası olan Cummins Water Works Program Müdürü Scott Saum, "Bu projenin benzersiz ve farklı olduğunu ve çevresel çabalarda yeni bir yaklaşım benimsediğini istiyorum", diyor. "Bu, geleneksel ağaç ekimi, işe alma pikaplarımızın ve dedelik desten çıkarmalarımızın çok farklı bir durum. Bu girişim, çalışanlarımız için benzersiz bir gönüllülük fırsatı sunarken, topluluklarını iyileştirmek için uygulamalı bir yaklaşım benimserler."

Mississippi Nehri Havzası, 31 şehri kapsıyor ve dünyanın üçüncü büyük drenaj havzası. Tamamlandığında, Purdue Üniversitesi, özellikle Güney Indiana'nın Blue Nehri olmak üzere, havzaya yuvalama ekipmanı yer alacak. Pek çok amp amperyalı gibi sebebarak, gözenekli tenleri boyunca nefes alırlar ve bu da onları su kirliliğine son derece açık hale çıkarır. Bu nedenle onlar sadece açık, temiz ve iyi oksijenli, dibe dağılmış büyük dağınık dağınık sularda bulunurlar. Çökelti, büyük yatak yataklarının altında yer aldıkları alanları da doldurur. Bu nedenle eski nehir evlerinin çoğundan kirlettikleri yerler. 

yuvalama ekipmanının avantajları

Kirleticiler CWW ve TNC, kirletici kirliliklerin (nitrojen ve kistler) yanı sıra su kirliliğini ve çökelteyi azaltmak için işbirliği içindedir. Kuzey Amerika'daki en büyük balık balıklarından biri olan Nerçaçalar suyu filtrelemeyin. Bununla birlikte, nehir sağlığının, su kalitesinin ve bir nehrin ekolojisi açısından iyi bir göstergesidir. Bu iç içe geçmiş yuvalama yuvaları, bilezkliklerini ortaya koyanlara güvenli bir yer sağlayacaktır. Her kutu, etkinliği yakalamak için bir harita iskelesi ile donatılmış olduğundan, araştırmacılara büyümelerini ve gelişimlerini izlemeleri de sağlayacaktır. 

Cummins'in Seymour Motor Fabrikasının Bakım Günü girişimiyle, 24 gönüllü, iki gün içinde çalıştı; tel telleri ve yuva kutusu şeklinde tel oluşturmak, zip bağları ile güvence altına almak, betonu yerine paketlemek ve yuva kutusu kalıplarını inşa etmek için iki gün içinde çalıştı. Denetim ve rehberlik sağlayan aynı zamanda Purdue Üniversitesi Tarım Araştırma Bikolojisi ve Uzatılmış Yaban Hayvanları Uzmanı, TNC Temsilcisi Ve Görüşer Burgmeier de Vardı.

Etkinlik lideri ve Cummins Hava İşleme Ekip Lideri Jordan Grawe, "Boş olan 18 karışımı tamamladık," diyor. "Bu projede meslektaşlarım ile birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Günün sonunda, topluluğunız için çok olumlu bir şey yapmış gibi hissedin ve dünyada bir etki yapıyorsunuz."

yuvalama kutularının ilk inşası üzerinde çalışan Cummins çalışanları
yuvalama kutularının ilk inşası üzerinde çalışan Cummins çalışanları


İş ortaklığının avantajları

Burgmeier, Purdue'nin bu katılımını şu sözlerle açıklıyor: "Purdue, 2007'da, Güney Indiana'nın Blue Nehri'nde neredeyse tiksinmiş bir Indiana Nehri'nde yer alan Venezüskür popülasyonu yaklaşık olarak uzlandırıcı bir Yerkaç popülasyonu geri yüklemek için Indiana Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ortaklarla çalışmaya başladı. 2017'de nehiri yeniden canlarına katacak şekilde AradığınızDamlar'ı Serbest Bırakmayı başlattık ve kısa süre sonra kanıt ve işe alım kanıtlarını aramaya başlayacaktır. Cummins'in gönüllüsü tarafından inşa edilen yuva yuvası bu yaz konuşlandırılacak ve bunlar, yoklama olacak, ki bu yuva, kinayeler tarafından, yok edilen yer olarak kullanılacaktır. Başarılı olursa, gelecekteki zorlu güçlendirme güçlendirme ve sürüm projeleri için para toplamada kolayca iz izlenen bir yöntem olarak hizmet edecek."

TNC Temsilcisi, "TNC, tüm hayatın bağlı olduğu suları ve suları koruma misyonumuz konusunda ilerleme sağlamak için kurumsal ortaklarla birlikte çalışır", diyor. "Cummins personeli,Izkler yuvasının her bir parçası olarak, Purdue'nin çalışmasıyla, eyaletin içinde yer alan bir gücün restorasyonuna doğrudan yardımcı olarak hedeflerine ulaşma konusunda bize yardımcı oluyor. Cummins gibi büyük iş ortakları olmadan önemli çalışmalarımızı sürdüre bileliz."


Projenin avantajları

Çoğu yaklaşık 12-15 inç olmasına rağmen, Çoğu zaman 29 inç'e kadar büyümesiyle bilinir. The TheRıee, Geniş, düzleştirilmiş bir kafa, gevşek ve bağrışmış bir tene, küçük bir çarklı çark ve çark gibi bir kuyruk vardır. Indiana'da bulunan ve tarih kayıtlarına göre, Bir zamanlar On Dört Mil'de, Küçük Blue Nehri'nde, Whitewater Nehri'nde, Silver Alacaklı'da, Hindistan Güzeli'nde, Ohio Nehri'nde ve Wabash Nehri'nde meydana geldi. 

Bugün, TheRıde'nin Indiana'daki tekli indiana'sı temiz ve temiz Blue River of Southern Indiana'dır. Bu canlı canlıların yerlerinde bulunan bu canlı popülasyonların eksikliği giderek artan bir endişeye dönüşmektedir. Cummins'in gönüllüsü ve topluluk ortaklarının bu özel canlı için korumalı bir yaşam alanı yaratma çabaları, bu endişeyi ele almada büyük bir çabadır!
 

Yerleştirmeye hazır, bitmiş bir iç içe yerleştirme kutusu
Yerleştirmeye hazır, bitmiş bir iç içe yerleştirme kutusu

Çalışanlarımız Haziran Çevre Aylarını desteklemek için çevre projelerine katıldıklarına göre Haziran ayı boyunca Cummins Water Works'den daha fazla haber izleyin.

Yazar Profilleri

Tamra Knudsen gülümsüyor

Tamra Knudsen, Marka Gazetecisi

Tamra Knudsen, Sermaye Ürünleri sektöründe 20 yılı aşkın çeşitli kurumsal iletişim görevlerinde 10 yılı aşkın deneyime sahip Cummins için Marka Dostu bir MarkaDır. Kariyerine finans, pazarlama ve yönetim alanında çeşitli pozisyonlara taşınarak muhasebe alanına başladı ve ta ki iletişim alanında niş konumunu keşfedene kadar. Tutkusu; hem harici hem de dahili izleyiciler için çeşitli konulara ilişkin bilgi veren, bilgilendiren ve etkileşimde bulunduran şeffaf ve anlamlı içerikler yaratmaktır.  Tamra, Parkside, Wisconsin Üniversitesi'nden İşletme ve yönetim lisans derecesi ile mezun oldu.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Teknolojiler, ürünler, haberler ve içgörüler alanında Cummins'ten en son bilgileri alın.