Katie Öğrenmekten Asla Vazgeçmeyeceklerini Belirtti
Küresel Güç Teknolojisi Lideri Cummins Inc. tarafından
Indiana Eyalet Üniversitesi'nde bulunan iş fakültesinde eğitimi, onu finansdan pazarlamaya, uygulama geliştirmeye ve daha birçok farklı işletme yönüyle ele aldı. Kendini uygun bulana kadar farklı şeyler denemeyi pek de çekindirici değildi ve bu çeşitli öğrenme deneyimleri ödemeye başladı.
Artık Küresel Garanti Sistemleri Dönüşümü için Proje Yöneticisi olan Venezüe, BT ve şirketin diğer alanları arasında bağlantılarda yardımcı oluyor; çünkü çok sayıda bakış açısı anlıyoruz, çünkü o bir şey yapmak mümkün.
2018'dan bu yana Cummins ile Birlikte Ağustos ayındaki mevcut yerine terfi etti, Altı Sigma yeşil kayışını takip ediyor ve çeşitli çalışan projelerinde aktiftir. İster kendi başına ister meslektaşlarının yeni bir şey öğrenmek için her fırsatı benimser.
Birçok insan kolejden mezun olduğunu, bir iş olduğunu ve işin olduğunu sanrı ama bilirsiniz, sürekli öğreniyorsunuz ve asla öğrenmeyi bırakamıyoruz."
Terre Ha içten olduğu için,Laram, Kolejde Cummins'in Indy Pride'ın sponsoru olduğunu not aldı. "Onları daha fazla aramaya başladı ve çeşitlilik ve kapsayıcılıklarını öğrendim ve ben de "Oh, bu gerçekten harika bir şirket" gibi bir şey ifade etti."
Bir kariyer fuarı ve kişisel ağının bir araya kullanılmasıyla sonunda işini buldu. "Cummins için işe gelen kişi Indiana Eyaleti'nin eski bir öğrencisiydi ve profesörümden biri onu tanıyordu. Bu nedenle, kariyer fuarı dışında da kişisel bir tanıtım var. Araştırmamı yaptı ve gerçekten ilgimi çekiyor." Cummins için doğru rol mevcut oldu.
Onun işinin en iyi parçasının insanlar olduğunu söyledi. "Her gün dünyanın dört bir yanındaki insanlarla birlikte çalışıyoruz. Onlardan çok şey öğrendim." 17 kişilik ekibini tarif ettiğinde , "Yardıma ihtiyacınız olduğunda, onlara sorabilirsiniz. İş dışındaki şeyleri, bilirsiniz, kişisel hayatı ve iş-yaşam dengesini anlarlar."
Ve şu sözlere devam ediyor: "bu da iyi bir insan karışımıdır. Erkek, kadın ve farklı yaş grupları var - her tür insan gibi ve gerçekten iyi çalışıyor. Bir noktada, bu ekipten ayrılmam gerekiyor çünkü büyümen gerekiyor, ama bu gerçekten zor olacak çünkü onlar bir aile gibiler."
Diğerlerle çalışma konusunda çok şey öğrenen bir alan çatışma çözümü. Rolünde bazen bir sistem arızası ya da elektrik kesintisi ile başa çıkar. Doğal olarak bu etkinlikler, kullanıcılar için çok fazla neden olabilir, bu nedenle bu etkileşimlerde nasıl olumlu bir şekilde gezinmeyi öğrenmesi gerekir.
Bir işi genellikle ödüllendiren şey, işin tanımı dışında yapılan küçük şeylerdir. Ayrıca, Sigma, onu yeşil kayışı kazanma yolundaki ilk Altı Sigma projesi üzerinde çalışıyor. Ama hepsi bu değil.
Cummins'in Onur İşbirliği Programının başlamaya yardımcı oldu ve Southern Indiana Pride Çalışan Kaynak Grubu bölümüyle ortak liderlik etti. Çalışma dışında, Columbus, Indiana Pride Festival'in lideridir ve tüm ABD Ulusal Parklarını ziyaret etmek üzere bir görevdedir.
Cummins'in Cummins ile Olan İyilik Programını açıklaması biraz zaman aldı. "Temel olarak, insanların okuyabilir ve bir iş birli olarak "Evet" deyleyebilecekleri bir form var. LGBTQ+ topluluğu destekleiyorum ve daha fazla bilgi almakla da ilgileniyiyorum'. İnsanların dizüstü bilgisayar çıkartmaları ve 'güvenli bir insan' ile iletişim kuran şeyler gibi, insanların güvende hissetmelerini sağlamak için bazı görseller elde etmeye çalışıyoruz." Ayrıca haber bültenleri ve üç aylık öğle yemeği ve öğrenme ile sürekli eğitime devam etme taa kipleri olduğunu söyledi.
İne, Cummins'te kariyerinin onu nereye götürüyor? Proje yönetimiyle ilgili becerilerini geliştirmeye devam edecek mi yoksa başka bir yönü keşfeder mi emin değil diyor. "Analizlere de bakmış bulundum", diyor. "Yani bunlar, şu anda bakıyor olmamın iki yolu var ancak gönül rahatlığıyla, hangi yolda olursam gidin bir tür yönetim pozisyona taşımak istiyorsunuz."
Cummins'te çalışmak isteyen diğerlerinde olduğu gibi, bunu önemle tavsiye eder. "Bunu açıklama şeklim evet, büyük, kurumsal bir küresel şirketiz ancak benim için hâlâ küçük bir kasaba deneyimi var. Numara değil, bir insan gibi muamele edilirsiniz, uzaktan çalışırken bile anlamlı bağlantılar kurabilirler. Çok iyi, anlamlı bağlantılar da bu hale geldi ve her zaman sizi büyümeye teşvik ediyor."
Onun öğrenme zihniyeti ile, Hiç şüphe yok ki, alıt bir profesyonel ve inanılmaz bir birey olarak büyümeye devam edecektir.
Yazar Profilleri
Cummins Inc., Küresel Güç Teknolojisi Lideri
Küresel bir güç lideri olan Cummins Inc., daha müreffeh bir dünyaya güç vermeye kararlıdır. 1919 yılından bu yana, insanları, malları ve ekonomileri ileriye taşıyacak yenilikçi çözümler sunuyoruz. Cummins'in beş iş segmenti olan Motor, Bileşenler, Dağıtım, Güç Sistemleri ve Accelera™, gelişmiş dizel, elektrikli ve hibrit aktarma sistemleri dahil olmak üzere geniş bir portföy sunar; entegre güç üretim sistemleri; son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontroller, şanzımanlar, akslar ve frenler gibi kritik bileşenler; ve akü ve elektrikli aktarma sistemi sistemleri gibi sıfır emisyonlu teknolojiler. Küresel ayak izi, derin teknik uzmanlık ve kapsamlı bir servis ağı ile, Hedef Sıfır stratejimizle enerji geçişi boyunca onları destekleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenilir, en son çözümler sunuyoruz. Müşteriler, yatırımcılar ve çalışanlar için değer yaratıyoruz ve kurumsal sorumluluk küresel önceliklerimiz aracılığıyla toplulukları güçlendiriyoruz: eğitim, eşitlik ve çevre. Merkezi Columbus, Indiana'da bulunan Cummins, dünya çapında yaklaşık 67.400 kişiyi istihdam ediyor ve 2025 yılında 33.7 milyar dolarlık satışla 2.8 milyar $ kazandı.
İlgili Etiketler