Cummins, Cummins Water Works'ün ilk yılını tamamladı
Cummins Water Works Program Müdürü Scott Saum tarafından
14 Temmuz, şirketin sürdürülebilir su yoluyla toplulukları güçlendirme ve küresel su krizini ele alma taahhüdü olan Cummins Water Works'ün (CWW) lansmanının ilk yıldönümünü kutladı.
CWW, Cummins'in iklim değişikliğiyle mücadele stratejimizin ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığılarımızın kilit bir parçasıdır. Su, kuraklıktan sele kadar iklim değişikliğinin etkilerini sayesinde deneyimlediğimiz esas maddedir. Bugün, yaklaşık 785 milyon insan temel içme suyuna erişemiyor ve 2050 itibariyle en az dört kişiden biri muhtemelen kronik veya tekrarlayan su kıtlığından etkilenen bir ülkede yaşayacak. CWW, topluluklarımızda suyun kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamaya odaklanarak çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı genişletmektedir.
Yalnızca bir yıl içinde, CWW'nin etkisi büyük oldu. CWW, Nature Conservancy ve Water.org ile yapılan ortaklıklar sayesinde dünya çapındaki topluluklara yıllık su yardımlarında yaklaşık dört milyar galon sağlayarak 500.000'den fazla insana yardımcı oldu, temiz suya daha fazla erişim ve iyileştirilmiş su kalitesi sağlıyor.
Water.org desteğimiz, kar amacı gütmeyen kuruluşlara kule kuleler, tesisatlar, musluklar, pompalar ve su depolama tankları kurulumu gibi 47.000'den fazla su altyapısı iyileştirme projesini tamamlamasına olanak sağladı.

Ek olarak Cummins'in bu bağışları, en yaygın topluluklarda bulunan ailelere fırsat pazarlamayı desteklemektedir. Bu fonlar aynı zamanda bankalara düşük sermayeli çevresel çıkarları işlemeyi ve kârlı olduğunu göstermek için gereken bilgileri de vermeye yardımcı olur.
Bugüne kadar Cummins, %99'den fazla sermayede 17 milyon $ üzerinde bir sermaye seferberliğine yardımcı oldu. Başvuranların %80'dan fazlası kadındır.
CWW projeleri şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Brezilya ve Hindistan'da devam etmekte ve Şili, Güney Afrika ve İspanya için daha fazla tespit edilmiştir. Bu projeler, sudan algları filtre eden ve diğer nesletik yaşam için zararlı olabilecek zararları gideren resif resifleri inşa etmek ve az muhafaza edilen popülasyonlar için düşük çıkarlı bir şekilde yararlanan ve iç tesisat kurulumu gibi bir dizi yerel ihtiyacı ele almaktadır. Son bir durum, Brezilya'daki bir ailenin bir yağmur suyu depolama tankı satın almalarına yardımcı oldu ve bu da su almak ve aile çiftliklerine daha fazla zaman odaklanmak için şehre maliyetli yolculuklardan kaçınmalarına olanak etti.
Hindistan'da Cummins bağışları, ailelerin evlerine musluklar ve su toplama tesisleri yüklemelerini sağlayarak onları daha güvenli ve daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı oldu. Aylık fatura ödemelerinin, yerel su satıcılarına temiz su için ödemeden daha az olduğu için para da tasarruf eder.


Cummins Water Works'un lansmanı hakkında daha fazla bilgi burada bulabilirsiniz.
Yazar Profilleri
Scott Saum, Cummins Su İşleri Program Müdürü
Scott Saum, Cummins Water Works'e Kurumsal Sorumluluk ile ilgili program yöneticisidir. 10 yıldır Cummins ile birliktedir ve Dayton Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği alanında Lisans ve Arkansas Üniversitesi'nden Operasyon Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecelerine sahiptir.
İlgili Etiketler