Elektronik Kontrol Üniteleri

Cummins'den Elektronik Kontrol Üniteleri:

Genellikle motorun arkasındaki beyin olduğu bilinen Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) veya Elektronik Kontrol Modülü (ECM), motora ve içindeki bileşenlere önemli veriler sağlar. Cummins'te, dünya çapında birden fazla emisyon düzenlemesini karşılarken hafif hizmetten yüksek beygir gücüne kadar çeşitli uygulamalara uygun bir dizi ECM'miz vardır.

 

Dizel ECM'ler

Dizel ECM

Cummins Dizel Elektronik Kontrol Modülleri, çeşitli emisyon yönetmeliklerini karşılayan dünya genelindeki dizel piyasasını desteklemek için uygun olan motor kontrolörleridir. Cummins'te ECM'lerimizi, ticari dizel pazarlarındaki en gelişmiş teknoloji kriterlerini karşılayacak şekilde tasarlıyoruz.

 

 

 

 

 

Doğal Gaz Elektronik Kontrol Modülleri

Doğal Gaz ECM'si

Cummins Doğal Gaz motor kontrolörleri ticari alternatif yakıt piyasasındaki gelişen teknolojiler için uygundur. Doğal gaz kapasiteleri 10'a kadar silindir destekleyebilir ve 4 Mb haricî RAM'e sahiptir. Bu ECM çeşitli uygulamalar genelinde uyarlanabilir ve müşteri sitesindeki emisyon hedeflerini karşılamak üzere uygulamaya göre ayarlanabilir.

 

 

 

Satış Sonrası Kontrol Modülleri

Satış Sonrası Kontrol Modülü

Cummins son işlem kontrol üniteleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalar için son işlem sistemleri için tasarlanmıştır. Şirket bünyesinde tasarlanan bu son teknoloji elektronik modülleri gelişmiş sistem performansı için son işlem sistemlerini kontrol etme ve daha sıkı emisyon yönetmeliklerini karşılama kapasitesine sahiptir.

 

 

 

Elektronik Kontrol Üniteleri

Elektronik Kontrol Üniteleri

Cummins CM2950 geniş kapsamlı uygulamalar için uygun olan bir motor kontrolörüdür. Emisyonları azaltıp performansı artırmak için çeşitli amaçlarla kullanılabilen bir aktüatör kontrolörüdür. Düşük maliyetli uygulama ile piyasaya uygundur.

ECM İşleme
ECU'lar enerji geçişi yoluyla nasıl gelişecek?

Elektronik Kontrol Üniteleri (ECU'lar) nedir

  • Elektronik Kontrol Üniteleri (ECU'lar), performansı artırmada, emisyonları düşürmede, yakıt tasarrufunu artırmada, güvenliği sağlamada ve aracın korunmasında önemli bir rol oynar.
  • Elektronik Kontrol Modülleri (ECM'ler), motor performansını optimize eden ve verimliliği artıran bir ECU türüdür. Bunu, sensör verilerini izleyerek ve gerektiğinde yakıt tüketimi ve ateşleme zamanlaması gibi kritik parametreleri ayarlayarak yapar.
  • Başka bir ECU türü olan Aktarma Sistemi Kontrol Modülü (PCM), motor, şanzıman ve aktarma sistemi bileşenlerini stratejik olarak yerleştirilmiş sensörler aracılığıyla izleyerek optimum çalışma sağlar.

ECU'ların Rolü

  • ECU'lar, sensörü ve aktüatör davranışını sürekli izleyerek, anormallik tespit edildiğinde hata kodlarını kaydederek ve daha hızlı sorun tanımlama ve çözüme yardımcı olarak diyagnostikleri kolaylaştırır.
  • ECM'ler, sensör verilerini analiz ederek ve yakıt tüketimi ve ateşleme zamanlaması gibi parametreleri ayarlayarak motor performansını optimize eder. Ortaya çıkan emisyon azaltma ve verimlilik iyileştirmesi, soğuk hava motoru başlatmalarında özellikle belirgindir.

İçten Yanmalı Motorlarda ECU'lar

  • ECU'lar enjektörlere güç verir ve sıralayarak yakıtı yanma odalarına püskürtür. Buna turbo kontrolörler aracılığıyla hava akışının kontrol edilmesi ve egzoz gazı devirdaimi dahildir. 
  • Egzoz temizliği için son işlem süreçlerini de yönetirler. Örneğin Cummins, bu motorlar için gelişmiş kontrol modülleri geliştirerek yüksek yakıt tasarrufu ve daha düşük emisyonlar sağlamaktadır.

Doğal Gazlı Motorlarda ECU'lar

  • Doğal gaz daha temiz ve kapsamlı son işlem gerektirmese de, bu sistemlerdeki ECM'ler yakıt enjeksiyonu ve kıvılcım ateşleme sistemlerini yönetmeye devam eder. 
  • Çeşitli uygulamalarda ECU'lar, motorun gücünü ve tork çıkışını her ateşleme döngüsünden değiştiren daha erken ateşlemeye veya gecikmeli ateşlemeye izin vermek için valf zamanlamasını kontrol eder.

Akülü Elektrikli Araçlardaki (BEV'ler) ECU'lar

  • BEV'lerdeki ECU'lar dizel, hidrojen ve doğal gaz motorlarınkilerden önemli ölçüde farklıdır. Aküleri şarj etmeye yardımcı olmak için AC'den DC'ye dönüştüren yerleşik şarj cihazları gibi birden fazla güç dönüştürme işlevini ele alır. 
  • Ayrıca, geleneksel araç elektroniklerine güç sağlamak için yüksek voltajlı aküleri yönetirler. ECU'lar, sürücüler ve şarj altyapısı için potansiyel olarak riskli olabilecek elektrik arızalarını dikkate alır. 

Enerji Geçişi için ECU'ları Geliştirme Hususları

  • Sürdürülebilir ulaşımın zorluklarından biri, bölgesel pazar gereksinimlerini karşılarken farklı yakıt sistemlerine hitap eden uygun maliyetli ve hassas bir elektronik mimari geliştirmektir.
  • Güçlü mühendislik yeteneği, farklı uzmanlıklara ve sürekli Ar-Ge yatırımına sahip müşteri odaklı ekipler gerekecektir. 
  • Gelişen düzenlemeler (Euro 7 ve EPA 2027 standartları) için yeni nesil kontrol ünitelerine geçiş aynı zamanda daha fazla yatırım, zaman ve kaynak gerektirecektir.