Abdali hastanesine güç sağlayan Cummins C2000D5 dizel jeneratör setleri
Sağlık

Amman'ın Abdali Hastanesi'nin sorunsuz çalışmasını sağlamak için yedek güç

Küresel Güç Teknolojisi Lideri, Cummins Inc. tarafından
Amaç: Entegre bir güvenli acil durum gücü kaynağı sağlamak
Yer
Amman, Ürdün
Tarih
2022 Ocak
Ürünler
Dijital Ana Kontrol DMC8000

Kaynağı: 

  • QSK60-G3 motorlardan güç alan 3 x 2063 kVA C2000D5 dizel jeneratör setleri
  • Senkronizasyon ve dağıtım şalteri
  • DMC8000 ana kontrol
  • Kurulum ve hizmete alma

Bir Doha tıbbi ünitesinde hasta bakımını sürdürmek için yedek güç,
şebeke arızalı olsa bile

Ürdün,Amman'ın merkezindeki Abdali Hastanesi, en iyi uygulama bakımı sağlama misyonuna sahip 200 yataklı çok özel bir hastanedir. En son tıbbi teknolojiyle donatılmış hastanede 14 ameliyathane, sekiz diyaliz kliniği ve kapsamlı ek olanaklar bulunmaktadır. Ayrıca bir eğitim ve eğitim konferans merkezi ve oditoryum bulunmaktadır.

Yakın zamana kadar, bu son teknoloji tesisler sürekli güç sağlamak için şebeke şebekesine ve hastanenin kendi güneş enerjisi tesisine güvendi. Bununla birlikte, elektrik kesintilerinin günlük çalışmasını bozmasını ve hayat kurtaran ameliyatı ve tıbbi prosedürleri durdurmasını önleme ihtiyacı, Abdali Hastanesi'ni herhangi bir elektrik kesintisi durumunda kendi yedek güç sistemini oluşturmaya yöneltti.

"Abdali Hastanesi, herhangi bir arıza hayatları riske attığı için güç kaynağında kesintileri karşılayamaz. Bu yüksek riskler göz önüne alındığında, SETI Jordan'daki yeteneğimiz, kanıtlanmış mühendislik ve sonrasısallar yeteneklerimizle birlikte tam hesap verebilirlik ile tek kaynaklı yedek güç sağlama yeteneğimiz büyük ölçüde sayıldı. Hastanenin kesintisiz bakım sağlamak için güvenli güce sahip olmasını sağlamakla son derece gurur duyuyoruz."

Salim Hakim

SETI Jordan Ltd

Cummins tarafından desteklenen Abdali hastanesi

Güvenilir bir tek kaynak sistemi sağlamak

Güvenilir yedek güç için gereklilik, hastanenin birçok lider şirketi iş için teklif vermeye davet etmesine neden oldu. İhale, Ürdün'ün en iyi inşaat firmalarından biri olan Arab Towers Contracting Company'nin (ATCCO) ana yüklenici olarak atandığını gördü; güç ekipmanı sağlamakla görevli, ülkenin tek ve resmi Cummins distribütörü olan Amman merkezli SETI Jordan ile. SETI ve Cummins'in seçimi, Cummins'in jeneratörler, şalter ve kontroller dahil olmak üzere entegre bir anahtar teslim güç sistemi sunma yeteneğine dayanmaktadır. SETI'nin mühendislik mükemmelliği ve kaliteli satış sonrası desteğine olan itibarı, ATCCO'nun hem SETI hem de Cummins ürünleriyle başarılı bir şekilde çalışma deneyimi de önemliydi.

Birin™ Gücü iş başında

Her şey hazır olduğunda SETI, QSK60-G3 motorlarla donatılmış üç Cummins C2000D5 dizel jeneratör seti sağladı. Jeneratörler 2063 kVA/1650 kWe yedek sınıfına sahiptir ve 3200 Amp ana hat hava devre kesici (ACB), Cummins senkronizasyon ve dağıtım şalteri ve Cummins PowerCommand® DMC8000 ana kontrolörü ile birlikte tedarik edilmiştir. Hepsi, hastanenin gereksinimlerini yalnızca performans açısından değil, aynı zamanda Cummins Power of One aracılığıyla eksiksiz, tek kaynaklı bir güç sistemi sağlamak için de belirlenmiştir . Optimum güvenilirlik için önceden entegre edilmiş, tasarlanmış ve uyumlu bir şekilde çalışacak şekilde üretilmiş bileşenlerle.

Tedarikten devreye almaya kadar

Seti ekipleri, projeyi tamamlamak için jeneratör setlerini ve yardımcı ekipmanı hastanenin yeni amaca yönelik inşa edilmiş elektrik odasına kurdu. Her ünite daha sonra tam olarak test edildi ve gerektiği gibi ve bitmiş sistemin sorunsuz bir parçası olarak çalıştığını doğrulamak için devreye alındı.

Cummins C2000D5 dizel jeneratör seti
Cummins jeneratör setleri için yardımcı ekipman

Cummins bakımı tarafından destekli anahtar teslimi bir çözüm

Gücü hazırda tutmak

Tamamlanan güç sistemi artık Abdali Hastanesi'ne ihtiyaç duyduğu güvenli tek kaynak ve tam yaşam döngüsü hesap verebilirliği sağlar ve şebeke gücü kaybı olması gerektiğinde hayati tesislerini ve hizmetlerini çalışır durumda tutmak için arıza güvenliği gücü üretir.

SETI Jordan gerekli anahtar teslim çözümünü zamanında teslim ettiğinden, müşterinin yeni sistem için sürekli teknik destek sağlamak için şirketi çağırması mantıklıydı. Seti mühendisleri, kapsamlı bakım ve incelemeleri içeren sonraki 2 yıllık bakım sözleşmesi kapsamında, ekipmanın gerektiğinde her zaman hazır olmasını sağlamak için düzenli testler yapacaktır.

Güvenilir ve verimli yedek güç güvencesi ile kolayca kullanılabilir, müşteri bitmiş sonuçtan memnundur. SETI ve Cummins ekipmanlarının değerinin fazlasıyla kanıtlanması, hastanenin gelecekteki güç üretimi gereksinimleri için Cummins'e yönelmesini yüksek olasılıkla sağlıyor.

Cummins C2000D5 dizel jeneratör setleri
İlgili vaka çalışmaları
Sağlık Hizmetleri Vaka Çalışması

Sağlık Hizmetleri Vaka Çalışması

Sağlık Hizmetleri Vaka Çalışması

Genel Meydan Okuma: İspanya, Cordoba'daki Kızıl Haç Hastanesi'nin eski bir eski yedek jeneratör setini yeni bir jeneratörle değiştirmesi gerekiyordu...