Cummins Hindistan, dünyanın en uzun nehir gezisine güç sağlıyor
Piyasaya sürülmeden önce bile, M/V Ganga Vilas zengin bir miras için yazıldı. 2024 yılına kadar tamamen satılmış olan bu gemi, Hindistan'da yapılan ilk lüks gezi gemisidir. Ayrıca bu ilginç yolcu gemisi, misafirlerini Hindistan'daki dünyanın en uzun nehir gezisinde zarafetin ve lüksün en üst noktasında ağırlamak için özel olarak tasarlanmış ve inşa edilmişdir.
51 gün boyunca Hindistan ve Bangladeş boyunca 27 nehir ve su yolundan 1.988 mil yol alan Ganga Vilas, Kolkata'nın Hooghly Nehri boyunca varanasi Nehri Ganj'larına kadar çeşitli önemli destinasyonları hedef alır.
Benzersiz bir tasarım ve 18 süit ve kapsamlı olanaklar sunan fütüristik bir vizyonla inşa edilen bu gezi, sadece bir geziden daha fazlasıdır. Şımartılmış yolcular lüks, sanat, kültür, tarih ve maneviyata olan deneyimsel bir yolculuğun tadını çıkararak bu yolculuğu bir ömür boyu sürecek mistik yolculuk haline getirir. Yemyeşil manzaraların arasında antik anıtlar, hareketli şehirler ve egzotik yaban hayatı boyunca, dünya mirası alanlarını keşfe çıkan tekne gezisi, konuklarla birlikte üç ila sekiz gün boyunca küratörlü deneyimlerle seyahatlerini özel hale getirmektedir.

Ganj Nehri, binlerce yıldır navigasyon ve ulaşım için kullanılan bir su yolu olarak ünlüdür. Sadece 62 metrelik bir tekne olarak sadece 1.4 metre su çeken Ganga Vilas, sığ alanlardan geçerek seyahat edenlerin nehrin neredeyse tüm kısımlarını keşfetmelerine olanak verir. Brahmaputra Nehri'nin 891 kilometrelik bir bölümü olan National Waterway-2 boyunca 10 yeni yolcu gemisi terminali ile dünyanın dört bir yanından gelen yolcular, su yollarında lüks bir nehir gezisi ile Hindistan'ın çeşitli kültürünü deneyimleyebilir.
Üç güverte, uşaklı servis, ilham veren mutfak, Wi-Fi, her şey dahil kıyı gezileri ve özel etkinlikler sunan 36 konuk, hindistan tarafından eğitilmiş mürettebattan taze hazırlanmış yemekler, lüks kabinler ve benzersiz hizmet sunmaktadır.

Cummins Hindistan, Hindistan'ın ilk yolcu gemisinde dünyanın en uzun nehir gezisine güç verir ve iter. Ana güç, yardımcı motorlar ikiz Cummins NTA 855 ile ikiz Cummins KTA 19M tarafından sağlanır.
Dünyanın en uzun nehir gezisinde, özerklik ve kendini koruma çok önemlidir, çünkü uzak bir alanda, elementlerde tek başınasınız. Cummins KTA19 gibi bir çalışma teknesi ortamında sürekli çalışma için beygir gücüne sahip bir motora sahip olmak, tork, güç ve manevra kabiliyeti ile tekne güvenliğinden ve üretkenliğinden yararlanır. Zorlu ticari deniz ortamlarında kanıtlanmış bir mirasa sahip olan KTA19'lar, ticari deniz operatörlerinin sıklıkla karşılaştığı zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve Cummins küresel servis ağı tarafından desteklenmiş kapsamlı bir yıllık garanti kapsamındadır. İki Cummins NTA855DM motoru daha, teknenin yüzen bir otel olarak kapsamlı elektrik gereksinimlerini karşılamak için 300 kva jeneratör setine güç sağlayacak. NTA855, güvenilir güç, düşük emisyonlar ve yük değişimine hızlı yanıt vererek çeşitli alternatör boyutlarıyla gelişmiş motor başlatma ve arıza temizleme kısa devre özelliği sunar.
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...