MADENCILIK sahasında EH3500 nakliye kamyonu
Madencilik Motorları

Cummins, Whitehaven kömürü için maliyetleri yeniden güçlendiriyor

Küresel Güç Teknolojisi Lideri, Cummins Inc. tarafından

Maules Creek'te Cummins ayak izini genişletmek

Yüksek kaliteli termal ve metalurjik kömür üretimiyle dikkat çeken Whitehaven Kömürü, Gunnedah Havzası'nda 2023 yılında 18.2 Mt'lik maden (ROM) üretimine ulaşan dört işletme madenine sahiptir. 100'dan fazla yüksek beygir gücüne sahip Cummins motorları, 2000 hp Cummins QSK50 MCRS motorlarıyla beş Hitachi EH3500 nakliye kamyonunu yeniden güçlendiren Maules Creek operasyonu da dahil olmak üzere üç açık kesim operasyonunda yer almaktadır.

EH3500'lardaki orijinal motorlar, başka bir üreticiden, Hitachi, Gunnedah, New South Wales'teki tesisindeki kamyonlarda 32.000 saatlik bir yenileme programı yürütürken değiştiriliyor.

Yeniden güçlendirme projesi 2024'un başlarında tamamlanacak.

Cummins'in 2015 yılında ilk kömürünü sevk eden şu anda Whitehaven'ın en büyük madeni olan Maules Creek operasyonuna katılımı, hizmette olan 61 motor, 1944 ila 2850 hp arası QSK50 MCRS ve QSK60 MCRS güç merkezlerinin bir karışımı ile önemlidir. Hepsi Tier 2 emisyon seviyesine göre sertifikalıdır.

296 ton yüke sahip 45 ultra sınıf EH5000 nakliye kamyonu ve beş 800 ton EX8000 ekskavatör dahil olmak üzere bir dizi Hitachi ekipmanına güç sağlıyorlar.

Repower projesinin arkasındaki sebepler hakkında yorumda bulunan Whitehaven'ın Maules Creek'teki bakım müdürü Mark Irwin, "Cummins ile uzun ve sağlıklı bir ilişkimiz oldu." diyor. "Cummins ürününü biliyoruz ve yüksek kaliteli destek alıyoruz. Bu nedenle, Maules Creek'teki Cummins ayak izini artırma fırsatı ortaya çıktığında üzerine atladık."

 

Toplam sahip olma maliyeti

Cummins, Maules Creek projesine ilk kez dahil olduğunda, motorları tedarik etme ihale aşamasında, Whitehaven Coal tarafından madenin düşük maliyetli bir iş modeli olduğu ve toplam sahip olma maliyeti ve yerel servis desteğinin kritik unsurlar olduğu vurgulandı.

Maules Creek'teki tüm motorlar, daha uzun bakım ömrü ve azaltılmış yakıt tüketimi ve emisyonları için Cummins'in yüksek basınçlı modüler ortak yakıt sistemi (MCRS) teknolojisini içerir. Aslında, QSK50 için EH3500'de yerine geçen motora kıyasla %3'u aşan bir yakıt tüketimi iyileşmesi hesaplanır ve bu da yılda 5.000 ila 6.000 saat süren bir kamyon için önemli bir sera gazı azaltımına neden olur.

Mark Irwin, "Cummins ile yaptığımız konuşmalara dayalı olarak başından beri yüksek beklentilerimiz vardı ve bu beklentiler karşılanıyor." diyor.

 

PrevenTech uzaktan izleme

Cummins ile yeniden güçlendirmenin bir diğer önemli avantajı da, Cummins'in Whitehaven madenlerindeki tüm Cummins motorlu kamyon ve ekskavatörlere bağlı olan uzak motor izleme sistemi PrevenTech'in bulunmasıdır.

"Deneme süresi boyunca sadece 10 motor bağlıyken yine de birkaç önemli arıza süresi yaşatabilecek olayı engelledik. Makineler, üretimi kesintiye uğratmamak için kısa bir süre içinde teşhis edildi ve onarıldı." diye ekliyor Mark Irwin.

İlgili vaka çalışmaları
PrevenTech Vaka Çalışması

PrevenTech'in proaktif arıza tespiti, önemli maliyet tasarruflarına ve korunan çalışma süresine yol açar

PrevenTech Vaka Çalışması

PrevenTech, motor sağlığını sağlarken yağ ve filtre ömrünü uzatmak için kullanılır.

PrevenTech Vaka Çalışması

PrevenTech'in gelişmiş analizi, düşük hızların temel nedenlerinin ve önerilen optimize edilmiş bakım eylemlerinin belirlenmesine yardımcı oldu.