EV 충전용 마이크로그리드
비용을 절감하고 배기가스 배출을 줄이는 신뢰할 수 있는 전력
제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더
기술은 기하급수적인 속도로 세상을 발전시킵니다. 새로운 산업이 등장하고 번창합니다. 오래된 산업은 진화하고 확장됩니다. 에너지 수요가 증가함에 따라 더 스마트하고 탄력적인 전력 솔루션이 주도되어 기업이 신뢰성을 손상시키지 않으면서 배출량을 줄일 수 있습니다. 그리고 커민스가 그 책임을 주도하고 있습니다.
지속 가능성 목표를 달성하면서 가동 시간을 관리하는 것은 균형을 맞추기 어려울 수 있습니다. 두 가지를 모두 최적화할 수 있는 효과적인 경로를 만드는 것은 새로운 녹색 경제 미래에 적응하고 생존하기를 희망하는 모든 비즈니스와 우리 집단을 위협하는 환경 피해를 완화하는 데 중요합니다.
좋은 소식은 커민스가 이러한 목표를 달성할 수 있도록 도와드릴 수 있다는 것입니다. EV 충전용 마이크로그리드는 신뢰성을 희생하지 않으면서 차량 이동성을 높이고 배출량을 줄이는 비용 효율적이고 에너지 효율적이며 확장 가능한 솔루션입니다.
전환이 쉽습니다.
커민스는 비즈니스 및 요구 사항 평가에서 현장 평가, 청정 전력 보조금 신청, 전력 자산 공급 및 정기 유지보수 수행에 이르기까지 마이크로그리드 전환을 처음부터 끝까지 안내하여 에너지 비용을 최소화하면서 전력 잠재력을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
가스 발전기 및 마이크로그리드 담당 수석 영업 임원인 Emiliano Pantner는 특정 구성 요소와 관련하여 EV 충전 마이크로그리드의 설계와 구조가 다양하다고 말합니다.
"발전기 세트, 배터리, 태양 전지판 또는 유틸리티와 독립적으로 또는 유틸리티와 병렬로 작동하는 다른 전원이 될 수 있습니다."
인프라, 설치 공간, 그리드 또는 오프그리드 전력, 플릿 및 비즈니스 유형은 마이크로그리드에 필요한 것을 결정하는 데 도움이 되지만 많은 핵심 구성 요소 범주가 동일합니다.
마이크로그리드 컨트롤러는 시스템의 두뇌 역할을 하며, 고객의 요구 사항에 맞게 설계된 다양한 구성에서 다양한 구성 요소를 통합합니다.
EV 충전기는 차량에 전력을 공급합니다. 실내/실외 등급 및 완전 방수, 당사의 레벨 2 또는 레벨 3 충전기는 광범위한 전력 요구 사항과 차량 크기를 충족하며 깨끗한 전력이 필요한 모든 곳에 설치할 수 있습니다.
기타 구성 요소에는 배터리 에너지 저장 시스템(BESS), 디젤 및 천연 가스 발전기 세트, 재생 에너지원, 시스템 수준 제어 및 전송 스위치가 포함될 수 있습니다.
EV 충전 마이크로그리드로 완전히 전환하면 즉시 그 이점을 경험할 수 있습니다.
Pantner에게 주요 이점은 매우 간단합니다.
"스파크 확산, 본질적으로 천연 가스 비용과 전기 비용을 비교하십시오. 가스 발전기로 전기를 생산하는 비용과 유틸리티 회사에 지불하는 비용은 얼마입니까? 훨씬 저렴합니다."
Pantner가 앞서 언급했듯이 커민스 EV 충전 마이크로그리드는 유틸리티와 함께 독립적으로 작동할 수 있습니다. 결과: 유틸리티 전력이 끊기더라도 마이크로그리드는 발전기, 배터리 백업 또는 태양열로 계속 작동합니다. 멀리 떨어져 있고 유틸리티에 액세스할 수 없는 경우 마이크로그리드가 필요한 모든 전력을 생성합니다. 따라서 어느 쪽이든 가동 시간은 항상 중요합니다.
EV 충전 마이크로그리드는 또한 유틸리티와 협력하여 수요가 적은 기간 동안 차량을 충전할 수 있으므로 전력 스파이크, 롤링 브라운아웃 및 치솟는 가격과 같은 피크 시간에 발생하는 많은 서비스 책임을 피할 수 있습니다.
EVCS 기술 지원 및 시운전의 애프터마켓 관리자인 Bob Meyer는 이것이 더 큰 차량을 충전할 때 비용을 낮추는 데 특히 도움이 된다고 말합니다.
"차량이 정오에 돌아오면 주 전력 비용이 상당히 비쌉니다. 그들이 돌아와서 발전기가 있는 마이크로그리드를 사용하여 충전할 수 있다면 연료 비용은 훨씬 줄어들 것입니다. 시간이 지남에 따라 마이크로그리드가 중요해질 것이라고 생각하는데, 그 이유는 피크 수요가 언제 변화할 것인지에 대한 변화를 보게 될 것이기 때문입니다."
당사의 EV 충전 마이크로그리드는 피크 전력 수요의 변화에 적응할 수 있으며, 요금이 가장 낮을 때마다 차량에 전력을 공급하여 요금을 최적화하고 비용을 최소화하며, 마이크로그리드가 초과분을 판매하여 유틸리티에서 자체 전력 획득 크레딧을 생성하기 때문입니다.
클라우드 연결 커민스 Adapta를 사용하면 EV 충전기의 성능에 대한 통찰력을 수집 및 공유할 수 있으므로 사용 데이터 및 상태를 모니터링하고 충전 활동을 원격으로 제어할 수 있습니다.
모빌리티 하우스(Mobility House)와 협력하여 여러 브랜드의 EV 충전소를 원격으로 모니터링하고 제어하는 데 사용할 수 있는 ChargePilot 소프트웨어도 제공하여 제조업체 간에 전력을 분배하고 데이터를 추적하는 데 도움이 됩니다.
커민스 EV 충전기를 커민스 마이크로그리드 전력 솔루션과 함께 사용하면 신뢰할 수 있는 EV 충전 이상의 이점과 지속적인 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. Pantner에 따르면 "커민스 생태계 전력 생산, 분배 및 소비"를 얻을 수 있으며, 가장 중요한 것은 빠르게 변화하고 끊임없이 변화하는 세계의 에너지 요구를 처리하도록 맞춤화되고 구축된 것입니다.
커민스 영업 및 서비스 담당자에게 문의하여 맞춤형 마이크로그리드 전력 솔루션의 이점에 대해 자세히 알아보세요. 또는 오늘 https://www.cummins.com/en-na/generators/microgrids 방문하십시오.
저자 프로필
커민스, 글로벌 전력 기술 리더
세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 사람과 상품, 경제 발전에 기여하는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기, 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 고객, 투자자, 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 2025년 매출 $337억 달러에 $28억 달러 수익을 창출했습니다.
관련 항목