재제조란?

제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더

인도 재제조 시설

오늘날의 시장에서 엔진 부품의 재제조는 친환경적이고 경제적으로 실행 가능한 옵션으로 주목을 받고 있습니다. 재제조는 엔진의 수명 주기를 연장하여 환경 지속 가능성과 비용 효율성을 모두 보장합니다. 이 기사에서는 커민스가 ReCon® 재제조 부품 및 엔진에 재제조를 사용하는 방법을 살펴봅니다. 

인포그래픽 카드
이미지를 클릭하면 새 창이나 탭에서 이 인포그래픽 고해상도 버전이 열립니다 

재제조란?

ReCon 부품은 커민스 엔진에서 시작되어 새 커민스 부품과 동일한 성능 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 분해, 검사, 클리닝, 보정 및 테스트를 거친 부품입니다. 그런 다음 커민스 ReCon 부품을 개별 판매하거나 커민스 ReCon 엔진을 제작하는 데 사용합니다.

수명이 다한 엔진은 완전히 분해되어 모든 단일 구성 요소가 프로세스에 맞게 준비됩니다. 부품은 최신 기술을 사용하여 청소됩니다. 예를 들어, 녹 제거를 위해 레이저 클리닝이 적용되는 반면 효소 클리닝과 같은 환경 친화적인 방법은 그리스, 오일 및 기타 불순물을 효과적으로 처리합니다. 세척 후, 초음파 검사와 같은 방법을 사용하여 각 부품에 대해 포괄적인 검사를 수행하고 모든 ReCon 제품이 공장의 초기 요구 사항에 부합하는지 확인합니다. 원래 디자인을 업그레이드한 경우 엔진 또는 부품이 재제조될 때 이 업데이트도 추가됩니다. 

커민스는 수십 년 동안 재제조 공정을 완성해 왔습니다. 적층 제조(3D 프린팅이라고도 함), 협업 로봇(공유 작업 공간에서 인간과 물리적으로 상호 작용하도록 설계된 로봇인 "코봇"이라고도 함), 레이저 청소 등을 포함한 새로운 도구와 프로세스가 추가되었습니다. 

진정한 가치는 커민스 재제조 공정에서 시작됩니다. 파손되거나 오작동하는 부품을 교체하여 엔진을 수리하거나 재건하는 엔진 정비소와 달리, 커민스 재제조는 성능 요건을 충족하기 위해 모든 부품을 검사, 세척 및 테스트하는 엄격한 프로세스를 따릅니다. 원래 디자인을 업그레이드한 경우 엔진 또는 부품이 재제조될 때 이 업데이트도 추가됩니다.

어떤 엔진 부품을 재제조할 수 있습니까?

엔진의 거의 85%를 재제조할 수 있습니다. 재제조가 가능한 부품은 터보차저, 연료 펌프 및 인젝터 에서 액추에이터 및 실린더 헤드에 이르기까지 광범위한 범위를 포함합니다. 수명이 미리 결정된 특정 부품 또는 피로 감지가 어려운 부품은 재제조 공정에 포함되지 않으며 폐기되고 새 부품 또는 ReCon 부품으로 교체됩니다. 

이 과정에서 커민스 ReCon 엔진은 모두 ISO 9001 표준을 준수하여 커민스 재제조 시설에서 완전히 분해, 검사, 청소, 테스트, 도장 및 "새것과 같은" 상태로 돌아갑니다. 새로 제작된 이 엔진에는 최신 ReCon 또는 신품 부품 보증이 제공되며 0시간/마일이 제공됩니다. 

재제조 전 엔진
엔진 코어는 재제조하기 전에 공장에서 수령한 상태이다.
재생 엔진
모든 부품이 원래 엔진 성능 요구 사항에 맞게 개별적으로 재제조 및 조립된 후 재제조된 엔진.

재제조 부품 및 장점

  • 재제조는 순환 경제를 촉진하고 재료 재사용을 촉진하며 기후 변화와 같은 환경 문제를 해결하는 데 매우 중요합니다. 커민스는 재료 재사용, 재활용 및 재제조에 중점을 두고 순환 경제에 전념하고 있습니다. 이 접근 방식은 폐기물을 줄이고 자원을 보존하며 환경 지속 가능성을 지원합니다. 커민스 ReCon 엔진과 부품은 이러한 노력을 더욱 강조합니다. 
  • 재제조 엔진은 새 엔진의 신뢰성과 효율성을 유지하지만 종종 더 저렴한 비용으로 사용할 수 있습니다. 이러한 비용 효율성은 재제조 공정에서 에너지, 재료 및 물의 필요성이 감소했기 때문입니다. 커민스 ReCon 부품 및 엔진은 저렴하고 최신 엔지니어링 업데이트가 포함되어 있으며 커민스 보증이 적용됩니다. 
  • 또한 커민스 ReCon 엔진과 부품을 선택하면 배송 시간을 단축할 수 있으며 기존 엔진을 분해, 진단, 수리하는 확장된 절차보다 더 효율적일 수 있습니다.
  • 재제조는 제품 신뢰성을 보장할 뿐만 아니라 지속 가능성을 촉진합니다. 재제조 부품을 선택하면 폐기물과 새로운 원자재의 필요성이 줄어듭니다. 커민스 ReCon 부품 또는 엔진을 선택하면 보다 지속 가능한 미래를 지원할 수 있습니다.
  • 재제조 제품은 또한 산업 역학과 지역 사회에 긍정적인 영향을 미칩니다. 기존 재료와 제품을 재사용함으로써 원자재 추출 및 폐기물 처리의 필요성이 줄어들어 이러한 산업과 관련된 탄소 집약적 공정이 줄어 듭니다. 재제조는 부품을 원래 요구 사항으로 부지런히 복원하기 위해 숙련된 기술자가 필수적이기 때문에 종종 현지 일자리를 창출합니다. 

재제조의 어려움은 무엇입니까?

재제조의 주요 과제 중 하나는 공급업체와의 협력입니다. 재제조가 가능한 부품이나 엔진을 설계하려면 제조 관점뿐만 아니라 상호 지속 가능성 목표를 보장하기 위해 공급업체와의 긴밀한 협력이 필요합니다. 공급업체는 환경을 지원하고 고객 요구 사항을 충족하는 주기를 만들기 위해 재제조 원칙을 이해하고 동의해야 합니다.

역사적으로 기업들은 종종 품질과 수명에 대한 오해로 인해 재제조 제품을 수용하는 것을 주저해 왔습니다. 향후 글로벌 공급 기반이 축소될 것으로 예상됨에 따라 재제조 제품은 잠재적인 공급망 문제를 극복할 수 있는 훌륭한 옵션입니다.

커민스 ReCon 사업부는 이러한 재제조로의 전환의 최전선에 서 있습니다. ReCon 엔진과 부품은 신뢰성과 경제성의 융합을 잘 보여줄 뿐만 아니라 보다 지속 가능한 미래에 대한 더 넓은 비전을 담고 있습니다. 특히 공급업체 조정과 광범위한 업계 수용에 있어 문제가 남아 있지만 재제조의 이점은 부인할 수 없습니다. 재제조는 친환경적이고 경제적으로 실행 가능하며 탄력적인 제조 시장을 형성하는 데 점점 더 중추적인 역할을 할 것입니다. 현지 커민스 유통 업체 또는 공인 커민스 딜러 위치에 연락하여 ReCon 부품 및 엔진에 대해 자세히 알아보고 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 당사와 파트너 관계를 맺으십시오.

저자 프로필

커민스 사무실 건물

커민스, 글로벌 전력 기술 리더

세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 사람과 상품, 경제 발전에 기여하는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기, 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 고객, 투자자, 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 2025년 매출 $337억 달러에 $28억 달러 수익을 창출했습니다.