농경지 전력 확보

제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더

논에서 수확 중인 사람들

Kaset Phattana에서 제조한 콤바인 수확기가 분명히 보여주듯이 태국의 장인 정신은 정말 멋집니다.

미국에서 가장 잘 알려진 쌀 및 옥수수 수확기 제조업체인 Kaset Phattana는 40년 이상 사업을 해왔으며 2018년부터 Cummins Inc.와 강력한 파트너십을 구축해 왔습니다.

실제로 커민스 엔진과 합작 투자 유통업체인 커민스 DKSH가 제공하는 애프터세일즈 지원은 태국의 유명한 커스텀 문화를 강조하는 기계를 보유한 Kaset Phattana의 시장 성공에 강력한 자극제가 되었습니다.

Rice is one of the main foods and sources of nutrition for Thai people. In fact, Thailand has around 10.5 million hectares of rice-producing farmland – the fifth-largest amount of land under rice cultivation in the world – and is the world’s largest exporter of rice.

높은 신뢰성과 내구성은 Kaset Phattana의 요구 사항 목록의 맨 위에 있으며 그럴만한 이유가 있습니다. 벼를 재배하는 광대한 양의 토지로 인해 수확기는 기계 수리 및 유지 보수를 위해 쉽게 접근할 수 없는 외딴 기복이 있는 지형에서 작동하는 경우가 많습니다. 

Kaset Phattana가 요구 사항을 충족할 수 있도록 커민스 DKSH는 쌀 및 옥수수 콤바인 수확기용 기계식 엔진을 Dongfeng Cummins Engine Co(DCEC)에 공급하고 농업 사업에서 최고로 널리 인정받는 A/S 지원으로 이를 뒷받침합니다.

논에서 웃고 있는 사람

커민스가 참여하기 전에 Kaset Phattana는 수확기에 동력을 공급하기 위해 중고 일본 트럭 엔진을 사용했습니다.

커민스 DKSH 태국의 부총괄 책임자인 Apiched Bunluenuecharee는 "우리는 처음에 240마력 6CTA 엔진이었던 커민스 제품이 연료 소비 감소 및 공장 지원 보증과 함께 훨씬 더 큰 신뢰성을 제공한다고 Kaset Phattana를 확신시켰습니다.

"6CTA의 성공으로 Kaset Phattana 제품에 130 마력 4BTA 및 180 마력 6BTA가 도입되었습니다."

논에서 커민스 동력의 수용은 그 해에 32대가 공급된 2020년 이후 Kaset Phattana에 인도된 엔진 대수로 나타납니다. 2021년에는 인도량이 186건, 280년에는 2022건으로 증가했으며 상승세는 계속될 것으로 예상됩니다.

Kaset Phattana의 전자 커민스 엔진 도입이 그리 멀지 않은 것 같습니다.

"우리 엔지니어들은 Kaset Phattana와 함께 QSB6.7 엔진에 대해 설치 품질 감사(IQA)를 수행했으며 현재 프로토타입이 현장 시험에서 작동하고 있습니다"라고 Apiched Bunluenuecharee는 말합니다. "성능과 연료 소비에 대해 매우 긍정적인 피드백을 받고 있습니다."

커민스 DKSH 태국은 A/S 지원으로 탁월한 명성을 얻고 있으며, 이는 Kaset Phattana 및 해당 분야의 기술자들과 강력한 파트너십을 맺고 있는 주요 이유입니다. "OEM 기술자에게 교육이 제공되며 당사 기술자는 기회가 있을 때마다 최종 사용자 고객과 긴밀히 협력하여 제품 숙지.

저자 프로필

커민스 사무실 건물

커민스, 글로벌 전력 기술 리더

세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 사람과 상품, 경제 발전에 기여하는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기, 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 고객, 투자자, 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 2025년 매출 $337억 달러에 $28억 달러 수익을 창출했습니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?

커민스의 기술, 제품, 뉴스, 인사이트에 대한 최신 정보를 받아보세요.