명성 구축
중국 건설 기계 대기업 LiuGong이 유럽 시장에 진출합니다.
커민스 유럽, 글로벌 전력 기술 리더
건설 기계 시장은 잘 알려진 소수의 글로벌 브랜드가 지배하는 힘든 시장입니다.
그러나 유럽에 이름을 만들기로 결심한 새로운 회사가 있습니다. 중국 제조업체 인 LiuGong은 수년 동안 성장의 토대를 마련해 왔습니다.
LiuGong은 시장 점유율로 세계 10번째로 큰 건설 장비 제조업체입니다. 휠로더(세계를 선도하는 곳)와 굴삭기로 가장 잘 알려져 있지만 LiuGong은 다양한 건설 장비와 재료 취급 장비 및 동원형 크레인과 같은 전문 기계를 제공합니다.
LiuGong과 커민스의 관계는 2011년 중국 남부 광시성 류저우에 엔진 제조 시설을 건설하기 위한 합작 투자 계약을 통해 공식화되었습니다. 두 엔진은 중국 국내 시장에서 큰 성공을 거둔 9.3리터, 162 kW 커민스 L9.3를 개발했습니다.
1년 후, LiuGong이 폴란드의 Huta Stalowa Wola(HSW) 인수를 통해 유럽에서의 확장에 중점을 두게되었습니다. 이 거래에는 HSW의 유통 자회사인 Dressta가 포함되었습니다.
지난 몇 년 동안 LiuGoing은 천천히 유럽에서 그 위상을 높이고 있지만 속도를 내고 있는 것 같습니다. LiuGong은 영국 단독 딜러인 포츠머스의 건설 공장 및 기계 판매 사업부를 인수했습니다. 류공 기계(LiuGong Machinery, UK)로 거래되는 새로운 법인은 이제 LiuGong의 전체 소유의 외국 법인입니다.
스티븐 포드(Steven Ford) LiuGong Machinery(UK) 운영 책임자는 LiuGong이 첫 번째 국제 소매 사업에 투자한 소식이 고객들로부터 호평을 받았다고 말했습니다. "우리는 Plantworx 2019 - 4개의 크롤러 굴삭기와 877H 휠 로더, 950E 30미터 높이의 파쇄 굴착기 및 909ECR 미니 굴삭기에 7개의 기계 라인업을 적용했으며, 특히 최근에 큰 진입을 한 철거 산업의 고객들로부터 정말 긍정적인 피드백을 제공했습니다.
"이 회사들은 제조업체의 직접적인 지원이 더 큰 안정성, 서비스에 대한 집중 증대, 요구사항을 충족시키기 위한 광범위한 기계의 범위를 의미한다는 것을 이해합니다. 이 모든 것이 기계의 잔여 가치 향상으로 이어집니다.
"또한 폴란드에서 7대의 굴삭기 및 휠로더 모델을 생산하여 더 짧은 배송 시간에 더 많은 기계를 공급할 수 있습니다."
영국 LiuGong Machinery(LiuGong Machinery)는 잉글랜드에 5개의 지사를 두고 있으며 2개의 지점을 추가로 개설할 계획입니다. 잉글랜드 남부 해안의 포츠머스에 있는 예비 부품 유통 센터에서 용량을 늘리기 위한 추가 투자가 진행 중이며 이는 북유럽의 허브로 여겨지고 있습니다.
포드 씨는 LiuGong 기계가 단순함을 소중히 여긴다고 말했습니다. "작동이 쉽고 소유가 쉽습니다: 가동 중지 시간이 매우 낮고 보증 작동 방식은 거의 보이지 않습니다. 많은 제품 설계 컨셉은 영국에서, 영국, 스토크에 있는 산업용 디자인 센터에서 유래했기 때문에 기계는 유럽인으로 인식되고 있으며, 물론 그 중 많은 제품들이 커민스 엔진에 대한 신뢰성을 더해줍니다."
포드 사장은 유럽 최대 건설 장비 시장의 재활용 및 공장 임대 부문뿐만 아니라 철거 부문의 LiuGong의 지속적인 성장을 목표로 했습니다.
포드 씨는 LiuGong이 굴삭기를 위한 새로운 영국 R&D 센터를 구축하는 중이어서 브랜드가 유럽 전역의 시장과 고객의 요구를 계속 예측하도록 할 것이라고 말했습니다. "커민스는 유럽에서 제품을 설계하고 제조하고 있습니다. 유럽에서는 유럽 표준에 따라 테스트하고 있습니다. 우리는 유럽에서 그들을 지원하고 있습니다. 사실, 중국 브랜드의 경우, 우리는 분명히 유럽의 풍미를 가지고 있습니다" 라고 그는 말했습니다.
저자 프로필
커민스 유럽, 글로벌 전력 기술 리더
커민스는 1956년에 유럽에 첫 번째 사이트를 열었습니다. 현재 이 지역에는 12개의 제조 현장과 10,800명 이상의 직원이 있습니다. 커민스는 유럽 전역에 걸쳐 오랜 기간 구축된 서비스 네트워크를 통해 첨단 기술을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 커민스는 연구 및 기술을 통해 유럽에 투자하여 커민스의 기술 전문가가 미래의 혁신을 개발할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.