터보차저에 대한 콜드 테스트와 핫 테스트 비교 및 장점

커민스 컴포넌트 사업부

터보차저의 Holset 로고 이미지

터보차저를 엔진에 설치하기 전에 결함 없이 제대로 작동하는지 테스트해야 합니다. 터보차저 테스트에는 콜드(냉간) 테스트와 핫(열간) 테스트라는 두 가지 주요 방법이 있습니다. 이 기사에서는 이러한 테스트 방법의 차이점과 콜드 테스트의 장점을 살펴봅니다. 기업마다 보다 지속가능한 운영 방법을 모색함에 따라 콜드 테스트가 이를 달성하는 데 도움이 되는 핵심 절차로 부상했습니다. 

커민스는 터보차저 테스트에 콜드 테스트 방법을 사용하여 놀라운 성공을 거두었습니다.

인포그래픽 카드
이미지를 클릭하면 새 창이나 탭에서 이 인포그래픽 고해상도 버전이 열립니다

콜드 테스트와 핫 테스트의 차이점은?

콜드 테스트와 핫 테스트는 조립 후 터보차저를 테스트하는 절차가 다른 두 가지 주요 테스트 방법입니다. 콜드 테스트는 터보차저 최종 조립 후에 수행합니다. 이 기술에는 제조 및 공급업체 결함을 감지할 수 있는 플랜트 공기 압력(미여과 압력 공기가 80-120psi로 압축됨)을 사용하여 터보차저를 회전시키는 작업이 포함됩니다. 콜드 테스트는 간단해 보이지만 핫 테스트에서 발견하기 어려운 불일치와 문제를 정확히 찾아내는 데 매우 효과적인 것으로 입증되었습니다.

핫 테스트는 전용 테스트 셀에 터보차저를 배치하여 수행합니다. 그런 다음 터보차저를 모니터링하여 테스트 셀의 엔진 환경에서 제대로 작동하는지 확인합니다. 따라서 핫 테스트는 실제 조건에서 터보차저의 작동에 대한 통찰을 제공합니다. 그러나 결함을 식별하는 데 콜드 테스트만큼 효과적이지는 않습니다. 콜드 테스트는 잠재적인 누출을 감지하는 데 중점을 둡니다. 특히 누출 감지에 민감한 콜드 테스트의 이러한 정밀도는 핫 테스트에 비해 중요한 이점입니다.

콜드 테스트와 핫 테스트 비교 및 이점:

  1. 더 효율적인 콜드 테스트: 콜드 테스트는 플랜트 공기 압력을 사용하여 터보차저를 회전시키므로 제조 및 공급업체 결함을 신속하게 감지할 수 있습니다. 이 간소화된 접근 방식은 테스트 프로세스 속도를 높이는 것은 물론 터보차저 기능에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제를 간과할 가능성을 최소화합니다.
  2. 환경적으로 유리한 콜드 테스트: 핫 테스트에는 탄소 배출이 있는 화석 연료 연소 엔진을 사용해야 합니다. 반면에 콜드 테스트는 탄소발자국을 최소화하는 플랜트 기압을 사용합니다. 운송 산업에서 보다 지속가능한 관행을 계속 모색함에 따라 환경에 미치는 영향을 적고 환경 목표에 부합하는 콜드 테스트가 선호되고 있습니다.
  3. 최종고객에게 이점을 주는 콜드 테스트: 터보차저 콜드 테스트는 결함 감지 효율성과 정밀도를 높여줍니다. 콜드 테스트를 거친 터보차저가 최종사용자에게 도달하면 문제가 발생할 가능성이 적습니다. 이는 유지보수 문제가 줄어들고 가동중지 시간이 줄어들며 제품의 신뢰성이 높아진다는 의미입니다. 커민스 터보 테크놀로지(CTT)는 콜드 테스트를 통해 터보차저의 품질과 내구성을 보장하여 고객의 높은 기준과 기대에 부응하는 제품을 제공할 수 있습니다.
  4. 더 안전한 콜드 테스트: 터보차저 핫 테스트에서는 점화되는 디젤 연료를 사용하여 셀 내부의 터보차저를 가열합니다. 이는 정상 작동에 필요한 냉각수 및 오일과 같은 화학 물질에 노출되는 작업자에게 잠재적 위험을 초래합니다. 또한 터보차저의 많은 부품이 핫 테스트 주기 동안 극한의 온도에 도달하기 때문에 화상의 위험이 있습니다.

커민스는 어떻게 터보차저 콜드 테스트에서 성공을 거두었을까요?

작업 확장:

커민스는 2015년부터 콜드 테스트를 도입했습니다. 이후 결과는 인상적이었습니다. 매주 평균 12,000대의 터보를 테스트하면서 커민스는 운영 규모를 확장할 수 있었을 뿐 아니라 품질 관리를 엄격하게 유지하여 모든 제품을 당사 표준과 동등하게 만들었습니다.

결함 감지 우수성:

커민스가 실시하는 콜드 테스트의 두드러지는 또 다른 중요한 성과는 BIS PPM(생산 공정에서 발생하는 결함을 계산하는 방법)의 극적인 감소입니다. 콜드 테스트가 도입된 이후 BIS PPM이 60% 감소하여 결함을 감지하고 해결하는 방법은 그 정확성을 자랑합니다. 이 인상적인 감소는 콜드 테스트가 터보차저의 품질과 신뢰성을 보장한다는 효과적인 증거입니다.

사이클 시간 단축:

또한 콜드 테스트의 효율성은 다른 방법과 비교할 때 사이클 시간의 차이로도 증명됩니다. 핫 테스트 절차는 제품당 최대 30분이 소요될 수 있지만 콜드 테스트는 이 시간을 크게 줄여 단 75초에 불과합니다. 이 신속한 프로세스를 통해 커민스는 더 짧은 시간으로 더 많은 비율의 제품을 테스트할 수 있어 전반적으로 일관된 품질을 보장하는 동시에 분주한 시장의 요구를 충족할 수 있습니다.

최고의 터보차저 테스트 방법을 평가할 때 콜드 테스트는 핫 테스트에 비해 많은 이점이 있습니다. 효율성, 환경적 고려점, 고객 이점에 중점을 둔 콜드 테스트는 터보차저가 도로에 적합한지 확인하기 위한 간소화된 접근 방식을 제공합니다. 또한 콜드 테스트를 통해 커민스는 터보차저 테스트를 간소화할 수 있었습니다. 터보차저에 대한 자세한 내용에 대해서는 문의해 주십시오.

저자 프로필

커민스 컴포넌트 사업부

컴포넌트 사업부