100年以上にわたり、世界の農業を支えてきたカミンズ
2050年には90億人を超えると言われている世界の人口。 それに伴い、食料の需要が急速に拡大することが予想されています。 農業の発展なしにはこの需要に対応することはできません。
カミンズは、農機用エンジンの開発を通じて、100年以上にわたり農業の技術革新に取り組んできました。 当社の前身であるカミンズエンジン社を設立後、創業者のクレシー・カミンズが開発した最初の製品は、農業用ポンプに使われる短気筒エンジンでした(以下写真)。
この短気筒エンジン「HVID」は19世紀にルドルフ・ディーゼル氏が開発した技術を応用して開発されたもので、カミンズエンジン社でライセンス生産されました。
続く1929年、カミンズは、パッカード社のリムジンに自社製のU型エンジンを搭載することで、農業から自動車分野へと事業領域を拡大します。 その後、同モデルのエンジンは、米国初のディーゼル駆動農業用クローラトラクター「モナーク50(Monarch 50)」にも搭載されました。
さらに1950年代には、世界初の連結式トラクター「ワグナーTR(Wagnar TR)」にもカミンズのエンジンが採用されます。 その後もカミンズは、大型トラクターやサイレージ収穫機向けのエンジン開発で限界に挑戦し、農業の発展のため尽力してきました。
排ガス規制をクリアした、優れた農業用エンジンをラインアップ
カミンズでは農業機械用エンジンを幅広く生産していますが、近年力を入れているのは次世代農業用エンジンの開発です。
次世代農業用エンジンとは、米国が定めるTier 4 Finalや、欧州のStage Vなどの排ガス規制に対応したエンジンのこと。 カミンズが提供するエンジンは、小型かつ軽量でありながら優れた性能を発揮し、環境にも人にもやさしい製品となっています。
例えば、F3.8、B4.5、B6.7、L9エンジンでは、シングルモジュール後処理技術により、従来のシステムに比べて40%の小型化と20%の軽量化を実現。 また、アイドリングストップ機能により排出ガスや騒音レベルの低減、運用コストの改善にも成功しています。
世界の様々な課題を技術で解決するのは、エナジーソリューションのグローバルリーダーであるカミンズの役割です。 私たちは農業用エンジンの分野においても、クリーンディーゼル技術の開発や排ガス規制への対応を続け、環境にやさしい社会の実現に向けて努力を続けていきます。
※農業用エンジンの製品情報はこちらを、特徴についてはこちらのページを併せてご確認ください。
※お見積もりをご希望の場合は、お問い合わせページよりお気軽にご連絡ください。
CPE 기술 전문가인 Nicholas Hawes의 백서 이동 : 소개 | 테스트 결과 | 요약 요약 이 백서는 다음을 제공합니다.
모든 농부들을 불러라! 효율성이 비즈니스를 성공적으로 유지하는 데 도움이 된다는 것을 알고 있으므로 연비를 높이고 비용을 절약하는 데 도움이 되는 10가지 팁을 개발했습니다.
2020년, Kubota는 현재까지 가장 큰 트랙터인 19,510lb/8550kg M8를 공개했습니다. 큰 특징 - 힘, 신뢰성, 편안함 및 가치. 힘이 온다...