커민스 QSL9 엔진 탑재 AX750
농업

첨단의 효율성

글로벌 전력 기술 리더, 커민스

Canetec(호주 퀸즐랜드)은 새로운 커민스 QSL9 구동 AX7500 사탕수수 수확기를 출시하면서 운영 효율성에 대한 새로운 표준을 세울 것이라고 주장했습니다. Greensill Farming은 Canetec의 첫 번째 AX7500 고객이었고 우리는 그들이 어떻게 생각하는지 정확히 알아보기 위해 그들을 방문했습니다.

그린실 파밍(Greensill Farming)은 퀸즈랜드에서 사탕수수, 고구마, 수박을 재배하는 농업 관련 기업입니다. 이 가족 회사는 2,000 헥타르 (4,942 에이커) 이상을 재배하고 있으며 호주에서 가장 큰 고구마 재배자 중 하나입니다. Greensills는 3대에 걸쳐 농사를 지어왔으며 Canetec AX7500는 연간 100,000톤 이상의 사탕수수를 자릅니다.

AX7500 사탕수수 수확기 앞에 선 Canetec 고객

CEO인 Peter Greensill은 Canetec AX7500의 핵심 설계 기능이 사탕수수 빌렛에서 쓰레기를 분리하는 측면에서 무게 감소, 연비 및 청소 능력에 대한 Greensill의 요구 사항을 충족했다고 설명했습니다. "우리는 AX7500을 통해 더 빠른 지면 속도에서 더 나은 지팡이/쓰레기 비율을 달성하고 있습니다"라고 그는 강조합니다. 325마력 커민스 QSL9 엔진이 장착된 AX7500의 연비는 또 다른 장점입니다. 실제로 Greensill은 이 기계를 "매우 효율적"이라고 설명하며 일반적으로 업계 기대치를 훨씬 초과하는 0.6리터/톤을 달성합니다.

맞춤형 디자인은 상당한 효율성을 제공합니다.

8.9리터 커민스 QSL9 엔진의 고유한 효율성은 연료 방정식에서 중요한 요소입니다. 엔진은 2100rpm에서 300마력으로 평가되지만 Canetec은 출력이 325hp에서 최고조에 달하는 낮은 1900rpm에서 작동하도록 AX7500를 설계했습니다. InnoTherm 냉각 패키지와 Canetec 팬 제어 시스템의 조합을 포함하여 AX7500의 운영 효율성에 크게 기여하는 여러 가지 설계 기능이 AX18의 운영 효율성에 크게 기여하며, 그 결과 고효율 엔진 및 유압 냉각 패키지가 높은 주변 온도 기능, 연료 소비 감소, 유지 보수 용이성, 낮은 오염 및 높은 내구성을 제공합니다. 

호주 최초의 티어 4 파이널 설치

의미심장하게도, Canetec은 일본으로부터 AX7500 기계 2대를 주문받은 후 모든 종류의 장비에 Tier 4 Final 설치를 수행한 최초의 호주 회사입니다. 현재 호주에서는 산업용 장비에 대한 규제 배출 수준이 없지만 Canetec AX7500의 커민스 QSL9 엔진은 티어 3 배출 수준 인증을 받았습니다.

AX7500 사탕수수 수확기를 사용하는 커민스 직원

티어 4 파이널은 미립자 배출량을 95%, NOx를 90% 줄여야 하며 커민스는 Canetec의 제품 개발 팀과 협력하여 티어 4 파이널 솔루션을 제공했습니다. 티어 4 파이널 인증을 받은 커민스 QSL9는 냉각 배기 가스 재순환(EGR) 및 선택적 촉매 환원(SCR) 배기 후처리의 형태로 주요 사내 기술을 통합합니다.

"AX7500에 엔진을 패키징하는 것은 문제가 되지 않았습니다"라고 Canetec 총괄 매니저인 David Moreny는 말합니다. "더 높은 열 차단에도 불구하고 우리는 새로운 냉각 패키지를 설계할 필요가 없었기 때문에 실제로 목표를 달성했습니다."

제품 검색기를 사용하여 커민스의 농업용 엔진 제품군에 대한 자세한 정보를 확인하세요. 
 

관련 사례연구
농업 사례 연구

CPE 기술 전문가인 Nicholas Hawes의 백서 이동 : 소개 | 테스트 결과 | 요약 요약 이 백서는 다음을 제공합니다.

농업 사례 연구

모든 농부들을 불러라! 효율성이 비즈니스를 성공적으로 유지하는 데 도움이 된다는 것을 알고 있으므로 연비를 높이고 비용을 절약하는 데 도움이 되는 10가지 팁을 개발했습니다.

농업 사례 연구

2020년, Kubota는 현재까지 가장 큰 트랙터인 19,510lb/8550kg M8를 공개했습니다. 큰 특징 - 힘, 신뢰성, 편안함 및 가치. 힘이 온다...