Cummins en action

Les agriculteurs indépendants et les producteurs commerciaux du monde entier dépendent des moteurs et groupes électrogènes Cummins. Que vous cultiviez quelques hectares ou gériez une serre d'entreprise, Cummins a la solution qu'il vous faut

Cliquez sur les articles ci-dessous pour découvrir quelques-unes des réussites de nos clients du secteur agricole.

Tracteur dans un champ

Études de cas de filtre

Appel à tous les agriculteurs ! Nous savons que l’efficacité contribue à maintenir le succès de votre entreprise, c’est pourquoi nous avons élaboré dix conseils pour améliorer votre économie de carburant et économiser de l’argent.  Regardez la vidéo pour découvrir comment nos meilleurs conseils peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre moteur, tout en réduisant au minimum les coûts d'exploitation. La série Cummins Performance est notre gamme agricole la plus puissante et la plus performante

En 2020, Kubota a dévoilé son plus grand tracteur à ce jour : le M8 de 19 510 lb/8550 kg. Ses principales caractéristiques : énergie, fiabilité, confort et rapport qualité-prix. L'énergie se présente sous la forme d’un moteur Cummins B6.7 série Performance de 180 ch (134 kW) ou 200 ch (149 kW). Produit phare de Cummins, avec plus de 15 millions de moteurs de la série B construits depuis son lancement, le B6.7 incarne la technol

  Lors de la récente journée de démonstration de la plateforme Dot Power en Arizona, Ann Schmelzer, directrice générale de la division Agriculture mondiale chez Cummins, s'est entretenue avec Grainews sur la manière dont Cummins fournit de l'énergie aux applications agricoles futuristes et autonomes.  Regardez la vidéo pour écouter les commentaires d'Ann sur les exigences en matière d'intégration et le rendement des moteurs, et pour découvrir d'autres applications équipées de moteurs Cummins

Lorsque Bandit Industries a souhaité s'équiper d'une solution d'énergie Cummins pour son nouveau broyeur d'arbre entier Intimidator® 20XP, l'entreprise a opté pour le moteur de la série Performance B6.7, qui offre une puissance et un couple élevés dans un format plus compact et plus simple. D'une puissance nominale de 326 ch/243 kW, le moteur B6.7 de la série Performance est doublement certifié pour répondre aux normes d'émissions EU Stage V et EPA Tier 4 Final, ce qui offre à Bandit Industries la flexibilité

Le coton australien est considéré comme l’un des meilleurs au monde en termes de qualité et de rendement. Dans le cadre d'un accord de coentreprise, CSD (Cotton Seed Distributors) et le CSIRO ont investi plus de 70 millions de dollars australiens dans la sélection et la recherche sur le coton depuis 2007, et d'ici 2024, cet investissement atteindra un total de 140 millions de dollars australiens. Le principal défi auquel est désormais confronté CSD consiste à proposer des variétés capables de répondre aux besoins d'un secteur cotonnier

Tim et Marney O'Brien possèdent et exploitent 40 500 hectares (100 000 acres) de terres agricoles irriguées et non irriguées dans les régions de Pilliga et Cryon, au nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. En un peu plus de 12 mois, les O'Brien ont installé neuf groupes motopropulseurs Cummins dans le cadre de la modernisation et du développement du système d'irrigation de 4 050 hectares (10 000 acres) de leurs terres destinées à la culture du coton. De plus, ils ont

Lorsque Canetec (Queensland, Australie) a présenté sa nouvelle moissonneuse de canne à sucre AX7500 équipée d'un moteur Cummins QSL9, l'entreprise a affirmé qu'elle allait établir de nouvelles normes en matière d'efficacité opérationnelle. Greensill Farming a été le premier client AX7500 de Canetec et nous leur avons rendu visite pour savoir exactement ce qu'ils en pensaient. Greensill Farming est une entreprise agroalimentaire qui cultive de la canne à sucre, des patates douces et des pastèques dans le Queensland. L'entreprise famil

En 1997, lors de la création d'Equipment Technologies, l'entreprise s'était donné pour mission de concevoir un pulvérisateur robuste, fiable et simple d'utilisation. Ils ont opté pour des machines à entraînement mécanique, simples à utiliser et à entretenir, efficaces et légères, mais surtout suffisamment robustes pour venir à bout de la tâche. L'une des principales caractéristiques de ces produits est la « sensation » qu'ils procurent, comme celle d'un tracteur : un confort de conduite idéal pour les longues journées passées dans les champs. L’AS640, le dernier

Alimentant la gamme de pulvérisateurs automoteurs Hardi, les moteurs des séries Performance B4.5, B6.7 et L9 offrent aux utilisateurs de pulvérisateurs Hardi des performances accrues, un meilleur rendement énergétique, une productivité accrue et un coût total de possession réduit, tandis que leur architecture simplifiée et leur conception sans RGE confèrent à Hardi une grande flexibilité en matière de configuration. Christophe Benoit, directeur produit chez Hardi, a déclaré : « Nous cherchions

Crinklaw Farm Services Inc a collaboré avec Cummins pour développer une solution d'énergie adaptée à long terme pour leur Global Unmanned Spray System (GUSS). Cette solution, c'est le moteur Cummins QSB6.7, qui équipe désormais le premier et unique pulvérisateur autonome au monde destiné aux vergers. Le QSB6.7 est un système entièrement intégré d'une puissance nominale de 173 ch (129 kW), équipé d'un système de recyclage des gaz d'échappement (RGE) refroidi et d'un système High Pressure Common

En tant que deuxième producteur mondial d'amandes, l'Australie connaît actuellement une forte augmentation du nombre de nouvelles exploitations d'amandiers dans les États de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et d'Australie-Méridionale. L'Almond Board of Australia prévoit que les vergers s'étendront sur plus de 50 000 hectares (124 000 acres) et produiront une récolte annuelle d'une valeur supérieure à 1 milliards de dollars d'ici 2025. L'Almond Board of Aust

Le fabricant australien d'équipements de pulvérisation Goldacres est réputé pour sa large gamme de produits, qui s'étend du pulvérisateur à pression manuel de 2 litres au Super Cruiser, un pulvérisateur automoteur de 8 000 litres destiné aux grandes surfaces. Dans 1996, Cummins a été choisi comme partenaire de Goldacres pour la transmission lors du développement de son premier pulvérisateur automoteur Crop Cruiser. Lancé en 1999, le produit phare de Goldacres

Où : Tokyo Denki, 3-11-1, Sakura Tsukuba City, Japon Quoi : 60 unités du modèle 4BTA3.9G2 et 20 unités du modèle 6BT5.9G2. Deux unités du modèle 6BTA5.9G2 ont été achetées pour servir de prototypes. Objectif : fournir des moteurs de qualité pour des solutions intégrées de groupes électrogènes. Principaux facteurs déterminants : la capacité de Cummins Power Generation à respecter le budget du client et à satisfaire aux contrôles de qualité avant la livraison. TSU

Où : Kyushu, Japon Quoi : Meiden a installé un premier lot de 3 unités du groupe électrogène Cummins G-Drive QSK50-G4 comme énergie de secours pour son client, Kyushu Electric Power Company. 10 unités supplémentaires seront livrées aux clients de Meidensha lors de la prochaine phase. Objectif : Fournir un système d’énergie de secours robuste en cas de coupure de courant. Principaux facteurs déterminants : la réputation de longue date de Cummins