Moteurs Cummins alimentant une ferme de coton
Agriculture

Les groupes motopropulseurs Cummins sont ce qui se fait de mieux

Par Cummins Inc., leader mondial de la technologie d'énergie

Tim et Marney O'Brien possèdent et exploitent 40 500 hectares (100 000 acres) de terres agricoles irriguées et non irriguées dans les régions de Pilliga et Cryon, au nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. En un peu plus de 12 mois, les O'Brien ont installé neuf groupes motopropulseurs Cummins dans le cadre de la modernisation et du développement du système d'irrigation de 4 050 hectares (10 000 acres) de leurs terres destinées à la culture du coton. De plus, ils ont l’autorisation de développer 1,012 hectares supplémentaires (2,500 acres) pour le coton.

Performances irréprochables avec les moteurs Cummins

Les groupes motopropulseurs de Cummins ont à ce jour parfaitement fonctionné dans leurs fonctions de pompage d’irrigation. Tous sont équipés de moteurs Cummins QSL9 développant 300 ch à 2100 tr/min avec une puissance de pointe élevée de 1000 lb ft (1355 Nm) à 1400 tr/min. Le moteur électronique de 8,9 litres a établi un record de fiabilité, de durabilité et d’efficacité de carburant dans un large éventail d’applications industrielles, automobiles et maritimes, et était un choix clair pour répondre aux exigences d'O'Brien.

Pick of the Crop A.png

« Nous voulions un moteur très fiable et une unité d'énergie prête à l'emploi », explique Tim O’Brien en discutant du choix du moteur Cummins. Le moteur de 300 ch était également le meilleur choix pour les pompes que nous utilisons. Il souligne que le Cummins QSL a établi ses performances très tôt lorsqu’un moteur a fonctionné sans interruption pendant environ trois semaines, remplissant seul un barrage de stockage de 3000 mégalitres (1,0 milliards de litres).

Fonctionnement continu à des températures extrêmes

Les installations d’unités d’énergie QSL9 sont équipées d’un système de refroidissement robuste qui permet un fonctionnement continu à des températures ambiantes supérieures à 50°C/122°F. C’est idéal pour l’exploitation agricole des O'Brien, puisque les températures dans le Queensland ont atteint un nouveau record d’État de plus de 45°C pendant dix jours consécutifs cette année.

L’automatisation, y compris la télécommande des groupes motopropulseurs Cummins, est la prochaine étape pour les O’Brien, qui souhaitent investir dans de nouvelles technologies dans le cadre d’une entreprise financièrement solide capable de soutenir les pratiques agricoles à l’avenir.

Utilisez notre outil de recherche de produits pour plus d’informations sur nos groupes motopropulseurs Cummins.
 

Études de cas connexes
Étude de cas Agriculture

Appel à tous les agriculteurs ! Nous savons que l’efficacité contribue à maintenir le succès de votre entreprise, c’est pourquoi nous avons élaboré dix conseils pour améliorer votre consommation de carburant et économiser m...

Étude de cas Agriculture

En 2020, Kubota a dévoilé son plus grand tracteur à ce jour : le M8 de 19 510 lb/8550 kg. Ses principales caractéristiques : énergie, fiabilité, confort et rapport qualité-prix. L'énergie vient...

Étude de cas Agriculture

  Lors de la récente journée de démonstration de la plateforme Dot énergie en Arizona, Ann Schmelzer, directrice générale de l’agriculture mondiale chez Cummins, a rencontré Gr...