production d’amandes
Agriculture

Cummins stimule la croissance mondiale de la production d’amandes

Par Cummins Inc., leader mondial de la technologie d'énergie

En tant que deuxième producteur mondial d'amandes, l'Australie connaît actuellement une forte augmentation du nombre de nouvelles exploitations d'amandiers dans les États de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et d'Australie-Méridionale. L'Almond Board of Australia prévoit que les vergers s'étendront sur plus de 50 000 hectares (124 000 acres) et produiront une récolte annuelle d'une valeur supérieure à 1 milliards de dollars d'ici 2025.

L’Almond Board of Australia suggère que 97 % des vergers d’amandiers sont irrigués efficacement par des systèmes goutte-à-goutte gérés par une technologie de surveillance de l’humidité du sol, et un nouveau développement dans le secteur de l’irrigation de la région de Riverina, en Nouvelle-Galles du Sud, comprend sept groupes motopropulseurs ComPak Cummins QSB4.5 Tier 3 avec une puissance continue de 130 ch.

Le Cummins QSB ComPak est couplé à une pompe centrifuge à aspiration terminale et peut pomper jusqu’à 155 litres/seconde. Avec un moteur QSB4.5 en son cœur, chaque unité était fournie entièrement intégrée à un échangeur de chaleur eau-eau, un filtre à air, des tuyaux et des rails de base.

production d’amandesLes ComPaks Cummins ont été sélectionnés pour plusieurs raisons, notamment l'économie exceptionnelle de carburant du moteur QSB4.5 - 17 litres par heure à 1700 tr/min. De plus, l’introduction de la technologie d’échangeur de chaleur eau-eau au lieu du refroidissement traditionnel par radiateur a été un facteur clé, ainsi que le niveau de support client disponible via Cummins Australia.

Les moteurs électroniques de Cummins s’intègrent facilement à des systèmes d'irrigation complexes, ce qui profite clairement à l’efficacité du carburant. De plus, l’échangeur de chaleur offre une meilleure stabilité de refroidissement dans les températures ambiantes élevées que l’on observe dans la Riverina et il est peu exigeant d’entretien avec moins de pièces mobiles, car le ventilateur, la transmission et le radiateur sont supprimés », explique Adrian Melotto, Directeur commercial chez Cummins.

Supprimer le ventilateur entraîne un fonctionnement plus silencieux, tandis que la demande parasite d'énergie est réduite jusqu’à 11 ch (8 kW) selon le régime moteur.

« L’essentiel pour ce type d’application est toujours le coût total de possession le plus bas », conclut Adrian Melotto, Directeur commercial chez Cummins.

La croissance mondiale de la demande en amandes augmente fortement grâce aux tendances mondiales en matière d’alimentation saine. Le lait d’amande à lui seul devrait représenter un secteur d'environ 3 milliards $ dans la région Asie-Pacifique d'ici 2022.

L’implication de Cummins dans une industrie d’exportation importante met l’accent sur son leadership dans la technologie éprouvée et fiable des moteurs diesel, associée à un support après-vente inégalé.  
 

Études de cas connexes
Étude de cas Agriculture

Livre blanc par Nicholas Hawes, spécialiste technique CPE Passer à : Introduction | Résultats des tests | Résumé  Résumé exécutif Ce document fournit...

Étude de cas Agriculture

Appel à tous les agriculteurs ! Nous savons que l’efficacité contribue à maintenir le succès de votre entreprise, c’est pourquoi nous avons élaboré dix conseils pour améliorer votre consommation de carburant et économiser m...

Étude de cas Agriculture

En 2020, Kubota a dévoilé son plus grand tracteur à ce jour : le M8 de 19 510 lb/8550 kg. Ses principales caractéristiques : énergie, fiabilité, confort et rapport qualité-prix. L'énergie vient...