""
Maritime

Poussoir propulsé par Cummins de Hope Services

par Alan Haig-Brown

Référence du navire Cummins #649

Prêt à travailler pour Higman.

 

Le pick-up Ford F-150 est considéré comme le véhicule le plus vendu en Amérique. Il semble probable que le bateau propulseur Cummins de Hope Services soit le navire de sa classe le plus vendu en Amérique. Le 12 novembre 2011, le chantier naval de Dulac, en Louisiane, a livré la coque numéro 144. Parmi ces coques, toutes sauf trois ont été des poussoirs propulsés par Cummins. Comme pour le F-150, il y a eu quelques variations et améliorations de modèles au fil des ans, mais la dernière version semble les avoir toutes surpassées en termes de praticité de conception et d’aspect fonctionnel.

 

 

 

Un espace confortable et bien aménagé.

 

Ces bateaux de Hope Services se caractérisent par des salles des machines spacieuses, des logements soignés et des timoneries bien aménagées.

 

 

 

L’un des deux moteurs mécaniques Cummins Tier 2 KTA38.

 

Avec une largeur de 34 pieds sur sa longueur totale de 98 pieds, le remorqueur Orange est un peu plus grand que certains modèles précédents de Hope Services. Une paire de diesels mécaniques modernes Cummins Tier 2, KTA38-M1, délivre chacune 1000 chevaux, ce qui en fait un puissant moteur pour la flotte croissante de Higman Barge Lines Inc.

 

 

Toutes les photos sont gracieusement fournies par Hope Services

 

 

Pour plus d’informations, contactez :

 

Jay Henderson
VP/DG Hope Services Inc
Téléphone de 24 heures : 985 563 7801
Email : [email protected]

Calvin Klotz
Division de marines V-P
Cummins Mid-South Inc.
110 Airline Way
Kenner LA 70062
ÉTATS-UNIS

Études de cas connexes
Étude de cas marine

Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...

Étude de cas marine

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...

Étude de cas marine

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.