Müşteri geri bildirimleri sayesinde geliştirilmiş bir tasarım olan X15N™

Küresel Güç Teknolojisi Lideri Cummins Inc. tarafından

X15 görsel

Kamyon endüstrisi daha temiz, daha verimli motorlara doğru ilerliyor ve Cummins X15N™ doğal gaz motoru bu yönde büyük bir adımdır. Bu makale, 8 sınıfı kamyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ilk doğal gaz motorumuz olan 12 litrelik ISX12N ile müşteri geri bildirimlerine ve deneyimlerine dayalı olarak geliştirilen X15N™'nin yeni özelliklerini ve iyileştirmelerini açıklamaktadır. X15N, Cummins'in inovasyona olan bağlılığını ve müşterilerimize olan bağlılığımızı ve geri bildirimlerini somutlaştırmaktadır.

ISX12N'den performans iyileştirmeleri

ISX12N, bir doğal gaz motorunun ağır hizmet kamyonu pazarında nasıl performans göstermesi gerektiği hakkında bize birçok ders verdi. Bu dersleri ve müşteri geri bildirimlerini, gerçek bir ağır hizmet seçeneği haline getirmek için X15N'nin tasarımına ve mühendisliğine taşıdık. X15N, özellikle doğal gazlı bir motor olarak üretilmiştir ve Cummins'in DÜMEN™ platformlarından yararlanır. ISX12N ile karşılaştırıldığında bileşen iyileştirmelerinden bazılarında öne çıkanlar şunlardır:

  • X15N doğal gaza özgü silindir kafası, daha iyi termal dağıtım ve daha iyi buji ömrü sağlar.
  • X15N için şekillendirilmiş blok ve kompakt tasarım, ISX12N'ye kıyasla daha az ağırlık sağlar.
  • X15N turboşarj artık çift girişli bir atık kapağıdır ve daha iyi dayanıklılık ve rakım performansı için yükseltilmiş malzemelere sahiptir.

500 hp'ye ve 1850 lb-ft torka kadar X15N, önceki modele göre daha düşük uç torka sahiptir. ISX12N'den yaklaşık %40 daha fazla motor frenleme gücüne sahiptir ve fan açıkken ek fren beygir gücü mevcuttur.

Emisyon açısından X15N, 2024 için ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB) düzenlemelerini karşılar. Bu motor, dizel motorlara kıyasla sera gazı emisyonlarını da önemli ölçüde azaltabilir. Ancak, enerji kaynağına bağlı olarak nötr veya hatta sıfırın altında olabilen bir karbon yoğunluğu sunan biyogazla yapılan yenilenebilir doğal gazı kullanırken çevresel faydalar gerçekten parlar.

Daha düşük toplam sahip olma maliyeti

X15N'nin öne çıkan özelliklerinden biri, eşleşen bir değere ve benzer görev döngüsüne sahip ISX12N'den kabaca %10 daha iyi olan geliştirilmiş yakıt tasarrufudur. Bu, operasyonel maliyetleri azaltır ve daha az yakıt yakıldığından yanma emisyonları da azalır. X15N, ISX12N'de büyük tek yakıt kontrol valfi yerine sekiz ayrı solenoidden oluşan bir yakıt enjeksiyon sistemi ile yakıt kontrolünü iyileştirdi.

X15N, yağ tahliyeleri arasındaki aralıkları artırarak ve buji ömrünü iyileştirerek kesinti süresini daha da azaltmayı amaçlamaktadır. Bu, petrol kapasitesini artırmak, güç silindirini iyileştirmek ve sonuç olarak yağ bozulması oranını düşürmek için yağ oksidasyonunu yönetmekle mümkün hale getirilmiştir. X15N bujiler seramik mukavemetini ve elektrot geometrisini ve malzemeyi artırdı ve daha düşük sıcaklıklarla birleştiğinde fiş ömrünü artırır.

Tüm bu iyileştirmeler endüstri iyonları ile uyumlu mu? azaltılmış atıklar aracılığıyla çevresel etkiyi en aza indirmek ve temel motor bileşenleri için daha uzun kullanım ömrünü teşvik etmek.

Daha iyi dayanıklılık

X15N motor, ISX12N'den alınan derslerin üzerine çekerek dayanıklılığı ve güvenilirliği artırmayı amaçlayan çeşitli özellikler sunar.

Önemli bir değişiklik, aşınmaya ve yıpranmaya karşı daha dayanıklı olan çelik pistonların kullanılmasıdır. Entegre ateşleme ve enjektör kontrol sistemleriyle birleştirilmiş bu ayarlama, daha güvenilir operasyonlar ve daha uzun motor ömrü sunmayı vaat eder.

Ayrıca, ateşleme sistemi kapasitif olmaktan bujilerin ömrünü uzatan endüktif bir sisteme geçti. Bu geçiş, bujileri değiştirirken motor demetinin kesilmesi ihtiyacını en aza indirir, terminallerdeki aşınmayı azaltır ve ateşleme bobininin adaptör tüpü içinde ısıya maruz kalmasını önler ve sonuçta güvenilirliği artırır.

Motordaki ek iyileştirmeler arasında karter havalandırma sistemi motor hizalamasında yapılan değişiklikler, daha iyi sızdırmazlık sağlayan paslanmaz çelik üst ve alt rulmanların benimsenmesi ve daha büyük rulmanların kullanılması sayılabilir. Bu iyileştirmeler, dayanıklı ve güvenilir bir motora ulaşmada bir adım ileriye işaret ediyor.

Tamamen optimize edilmiş aktarma sistemi

X15N, şanzıman ve yakıt dağıtım sistemlerindeki en son gelişmeleri entegre eden tamamen optimize edilmiş bir aktarma sistemi sunar. Özellikle, Cummins Eaton Otomatik Şanzıman Teknolojileri Endurant HD™ N Şanzıman ile eşleştirildiğinde, motor benzersiz verimlilik ve performansla çalışır. Bu sinerji, daha yumuşak vites geçişlerine olanak sağlayarak genel sürüş deneyimini iyileştirir ve aracın sistemlerindeki aşınmayı ve yıpranmayı azaltır.

Ayrıca, Cummins Temiz Yakıt Teknolojileri Yakıt Dağıtım Sisteminin dahil edilmesi, sürücüler ve filo operatörleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış endüstride değişen yakıt sistemleri sağlar.

Cummins X15N, motor teknolojisinin yeni çağını temsil eder ve emisyonları azaltırken işi yapmak için filolara güç vermeye hazırdır. Daha fazla bilgi edinmek için yerel Cummins satış ofisinizle veya tercih ettiğiniz OEM ile bugün iletişime geçin.

Yazar Profilleri

Cummins Ofis Binası

Cummins Inc., Küresel Güç Teknolojisi Lideri

Küresel bir güç lideri olan Cummins Inc., daha müreffeh bir dünyaya güç vermeye kararlıdır. 1919 yılından bu yana, insanları, malları ve ekonomileri ileriye taşıyacak yenilikçi çözümler sunuyoruz. Cummins'in beş iş segmenti olan Motor, Bileşenler, Dağıtım, Güç Sistemleri ve Accelera™, gelişmiş dizel, elektrikli ve hibrit aktarma sistemleri dahil olmak üzere geniş bir portföy sunar; entegre güç üretim sistemleri; son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontroller, şanzımanlar, akslar ve frenler gibi kritik bileşenler; ve akü ve elektrikli aktarma sistemi sistemleri gibi sıfır emisyonlu teknolojiler. Küresel ayak izi, derin teknik uzmanlık ve kapsamlı bir servis ağı ile, Hedef Sıfır stratejimizle enerji geçişi boyunca onları destekleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenilir, en son çözümler sunuyoruz. Müşteriler, yatırımcılar ve çalışanlar için değer yaratıyoruz ve kurumsal sorumluluk küresel önceliklerimiz aracılığıyla toplulukları güçlendiriyoruz: eğitim, eşitlik ve çevre. Merkezi Columbus, Indiana'da bulunan Cummins, dünya çapında yaklaşık 67.400 kişiyi istihdam ediyor ve 2025 yılında 33.7 milyar dolarlık satışla 2.8 milyar $ kazandı.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Teknolojiler, ürünler, haberler ve içgörüler alanında Cummins'ten en son bilgileri alın.