Yakıt enjektörleri nasıl çalışır?
Cummins Bileşenleri İş Birimi tarafından
En iyi yakıt enjektörleri, bir motorun maksimum güç üretmesini sağlarken yakıt tüketimini en aza indirir ve kirliliği azaltır. En son teknolojiye sahip yakıt enjektörleri, optimize edilmiş hava karıştırma ile doğru yakıt sağlamayı sağlayarak karbon ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Bu makalede, yakıt enjektörünün ne olduğu ve dizel, doğal gaz ve hidrojen motorlarında ve hidrojen yakıt hücreli araçlarda nasıl çalıştığı özetlenmiştir.
Yakıt enjektörü ne yapar?
Bir yakıt enjektörü, yakıt enjeksiyonunu, hava ile karıştırıldığı ve ateşlendiği bir motorun içten yanma odasına düzenler. Yanma odası, dizel, hidrojen ve doğal gazdaki kimyasal enerjinin araç için güce dönüştürüldüğü yerdir. Enjektör, elektronik kontrol ünitesi (ECU) tarafından harekete geçtiğinde, verimli yanma sağlamak için hassas miktarda yakıt sağlar.

Dizel enjektör nasıl çalışır?
Dizel motordaki bir yakıt enjektörü, bir solenoid (bir tür elektromagnet), bir nozul ve enjektör gövdesi içindeki bir iğneden oluşur. Modern dizel motorlar doğrudan enjeksiyondur, yani yakıt doğrudan yanma odasına teslim edilir.
Silindirde hava, pistonun yukarı hareketi ile sıkıştırılır. Piston, yolunun tepesine yaklaşırken, solenoide bir elektrik sinyali gönderilerek enjektör iğnesinin kalkmasına ve yüksek basınçlı yakıtın (37.000 psi'ye kadar) nozuldan ve yanma odasına havayla karışmasına izin verir. Sıkıştırma strokunun yarattığı yüksek sıcaklık nedeniyle, hava yakıtı karışımı otomatik olarak ateşlenerek güç oluşturur ve motorun pistonlarını çalıştırır.
Yüksek yakıt basıncı ve olağanüstü ince enjektör nozul deliklerinin kombinasyonu, daha da katı emisyon standartlarını karşılamak için hava ve yakıtın optimum şekilde karıştırılmasını sağlar. Dizel motorlarda, bir yakıt enjektörü, gürültü azaltma ve emisyon kontrolü için kullanılabilecek tek bir güç darbesinde birden fazla darbeyi ateşleyebilir.
Doğal gaz enjektörü nasıl çalışır?
Doğal gaz motorları, yanma süreçlerinde bir buji (dizel motorların aksine) kullandığı için benzinli motorlara benzer şekilde çalışır. Doğal gaz sıkıştırılır ve genellikle aracın arkasında bulunan bir yakıt deposunda depolanır. Yüksek basınçlı gaz, enjektörden doğru yakıt sağlamak için gelen yakıtın basıncını uygun bir seviyeye düşüren bir basınç regülatörü aracılığıyla yönlendirilir. Bir elektrik sinyali enjektörü açar ve doğru yakıt hacminin emme hava akışına teslim edilmesini sağlar. Bu hava yakıt karışımı, buji tarafından ateşlendiği yanma odasına teslim edilir ve güç oluşturur.
Doğal gaz, dizele kıyasla daha düşük karbon yoğunluğuna sahip bir yakıttır ve filoların bugün karbon emisyonlarını azaltmasına yardımcı olmak için kritik bir teknoloji olarak kabul edilir. Doğal gaz, anında azaltma için kullanılabilir ve Yenilenebilir Doğal Gaz (RNG) durumunda, negatif karbon yoğunluğuna bile sahip olabilir.
Bir hidrojen ICE enjektörü nasıl çalışır?
Hidrojen motorları, doğal gaz ve dizel motorlarla ortak olan yüksek derecede bileşenlere sahiptir. Cummins'in hidrojen motorları, son teknoloji yakıt agnostik motor platformu üzerine inşa edilmiştir. Ortak bileşenleri paylaşmalarına rağmen, hidrojen motorlarının yakıtı düzenleme ve enjekte etme için özel gereksinimleri vardır. Bunun nedeni hidrojenin dizelden daha yanıcı olması ve yanma odasında ateşlemenin daha kolay olmasıdır. Bu nedenle, hidrojen motorlarında geri dönüşe neden olabilecek "ön ateşleme" sorunları olabilir. Ateşleme öncesi sorunları aşmanın bir yolu, bir motorun doğrudan enjeksiyon sistemi kullanmasıdır. Doğrudan enjeksiyon sistemleri hidrojeni doğrudan silindirlere getirir. Cummins şu anda doğrudan enjeksiyon kullanan 15 litrelik bir hidrojen motoru geliştiriyor.
Yakıt hücreli araçlarda enjektör sistemi nedir?
Hidrojen yakıt hücreli araçlar, bir hidrojen atomu protonlara ve elektronlara ayırarak ve oksijenle reaksiyona girerek üretilen elektrik enerjisinden yararlanmaktadır. Yakıt hücrelerinde, hidrojen dağıtım sistemi, uygulamanın elektrik gücü taleplerini karşılamak için yakıt hücresi yığınının anot tarafına yeterli taze hidrojen akışı sağlamalıdır. Bu, her ikisi de hidrojen akışını yığına doğru şekilde düzenleyen bir hidrojen enjektörü veya orantılı valf kullanılarak gerçekleştirilebilir. Dizel, doğal gaz ve hidrojen içten yanmalı motorların (ICE) aksine, yakıt hücrelerinin karbon veya kirletici emisyonu yok. Bir hidrojen atomunu bir yakıt hücresinde bölmenin yan üretimleri elektrik, ısı ve su buharıdır.
Yakıt enjektörlerinin enerji geçişindeki rolü nedir?
Yakıt enjektörleri, motorlardaki bir bileşenden daha fazlasıdır. Fosil yakıtlardan daha temiz enerji kaynaklarına enerji geçişinde önemli bir rol oynayabilirler. Yakıt enjektörleri, geleneksel dizel motorlarda yakıt tüketimini optimize ederek ve doğal gaz, hidrojen içten yanmalı motorlar (ICE) ve hidrojen yakıt hücreleri gibi alternatif yakıt motorlarının çalışmasını kolaylaştırarak, kamyon filolarının karbon ve sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarına katkıda bulunur.
Cummins yakıt sistemi ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Cummins, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşırken motorlarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için karayolu ve karayolu dışı araç filolarıyla ortaklık yapmaya hazır. Daha fazla bilgi edinmek için bugün yerel Cummins satış ofisinizle iletişime geçin.
Cummins tarafından accelera™, yakıt hücrelerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde çalışır. Cummins'in bir iş segmenti olan Accelera, aküler, hidrojen yakıt hücreleri, e-akslar, çekiş tahriki ve elektrolizörlere odaklanan hem bileşen tedarikçisi hem de entegratördür. Sıfır emisyonlu çözümlerin çeşitli Accelera portföyü hakkında daha fazla bilgi için lütfen accelerazero.com ziyaret edin .
Yazar Profilleri
İlgili Konular
İlgili Etiketler