X15N, Ağır Hizmet Kamyonu tarafından 2022'nin en iyi 20 ürünleri arasında yer almıştır

Cummins, geçen yılın Ekim ayında, Kuzey Amerika'daki ağır hizmet kamyonu pazarı için, X15N için, sektör değiştiren 15 litrelik bir doğal gaz motorunu piyasaya sun olduğunu duyurdu.

Küresel Güç Teknolojisi Lideri Cummins Inc. tarafından

X15N, Ağır Hizmet Kamyonu tarafından 2021'nin en iyi 20 ürünleri arasında yer almıştır

X15N'den bu yana Kuzey Amerika ağır hizmet kamyonu piyasasında önemli ilgi ve heyecan yaşandı. O kadar çok ki, Ağır Hizmet Kamyonu (HDT) tarafından 2022'in En İyi 20 Yeni Üründen biri olarak anıldı.

Cummins'in Puneet Jhawar (soldan) ve Olsun Roth (sağ) adlıleri, HDT'nin 2022 En İyi 20 Ürünlerinden biri olarak anılan X15N için Chief Deboarak Lock baş Düzenleyici'den (center) gelen ödülü kabul etti.
Cummins'in Puneet Jhawar (soldan) ve Olsun Roth (sağ) adlıleri, HDT'nin 2022 En İyi 20 Ürünlerinden biri olarak anılan X15N için Chief Deboarak Lock baş Düzenleyici'den (center) gelen ödülü kabul etti.

Ödül Kriterleri ve Uygunluk

The 2022 Top 20 Awards were chosen by a three-person panel of the trucking industry’s most experienced editors, with the help of a panel of fleet representatives drawn from an Editorial Advisory Board and HDT Truck Fleet Innovators.

Hem editörler hem de filo paneli, aşağıdaki üç bölgeye göre ürünlerin adaylığını değerlendirir:

  • Yenilik
  • Bir endüstri sorunu/meydan okuma/pain noktası çözme yeteneği
  • Filonun kâr kârı konusunda yardımcı olacak potansiyel

HDT En İyi 20 ödülü olarak kabul edilmesi için, son bir yıl içinde HDT'nin editörleri tarafından online veya yazılı olarak yeni bir ürünün rapor edilmesi gerekir. 2022 için, HDT'nin 2021 baskısında veya 1 Aralık 2020'den 2021 Aralık 14'ün ilk haftasına kadar Trucking Biralarında yayınlanan ürünler uygundu.

X15N ve Hedef Sıfır

X15 motor

X15N, gelişmiş dizel, doğal gaz, hidrojen motorları, hibritler, akü elektriği ve yakıt hücrelerinin yanı sıra düşük karbonlu yakıtların, yenilenebilir elektriğin ve ilgili altyapının artan kullanımına odaklanan yeni aktarma sistemlerine odaklanarak Cummins'in Hedef Sıfır stratejisinin önemli bir parçasıdır.

Bu genişleyen ürün serisi, Cummins'in PLANET 2050 çevresel hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olacak ve bunlar arasında yeni satılan ürünlerden emisyonların 2030 yılında %30 azalması ve 2050 yılında karbon nötrliği hedefi yer almaktadır.

 

Karayolunda sürüş araçları

Yazar Profilleri

Cummins Ofis Binası

Cummins Inc., Küresel Güç Teknolojisi Lideri

Küresel bir güç lideri olan Cummins Inc., daha müreffeh bir dünyaya güç vermeye kararlıdır. 1919 yılından bu yana, insanları, malları ve ekonomileri ileriye taşıyacak yenilikçi çözümler sunuyoruz. Cummins'in beş iş segmenti olan Motor, Bileşenler, Dağıtım, Güç Sistemleri ve Accelera™, gelişmiş dizel, elektrikli ve hibrit aktarma sistemleri dahil olmak üzere geniş bir portföy sunar; entegre güç üretim sistemleri; son işlem, turboşarjlar, yakıt sistemleri, kontroller, şanzımanlar, akslar ve frenler gibi kritik bileşenler; ve akü ve elektrikli aktarma sistemi sistemleri gibi sıfır emisyonlu teknolojiler. Küresel ayak izi, derin teknik uzmanlık ve kapsamlı bir servis ağı ile, Hedef Sıfır stratejimizle enerji geçişi boyunca onları destekleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenilir, en son çözümler sunuyoruz. Müşteriler, yatırımcılar ve çalışanlar için değer yaratıyoruz ve kurumsal sorumluluk küresel önceliklerimiz aracılığıyla toplulukları güçlendiriyoruz: eğitim, eşitlik ve çevre. Merkezi Columbus, Indiana'da bulunan Cummins, dünya çapında yaklaşık 67.400 kişiyi istihdam ediyor ve 2025 yılında 33.7 milyar dolarlık satışla 2.8 milyar $ kazandı.