Foire aux questions sur les moteurs diesel
Le sujet des moteurs diesel avancés peut rapidement devenir très technique et transformer une simple question en une analyse approfondie. Notre équipe chez Cummins souhaite rendre ce sujet et les sujets environnants aussi digestes que possible, c’est pourquoi nous avons rassemblé cette page de questions courantes que nous avons rencontrées concernant les moteurs diesel avancés.
Par Cummins Inc., leader mondial des technologies d'énergie
Questions et réponses sur les moteurs diesel
La durée de vie d’un moteur diesel moyen est comprise entre 400,000 miles et 1,000,000 miles, tandis que la durée de vie moyenne d’un moteur à gaz est d’environ 200,000 miles.
Les moteurs diesel sont conçus différemment des moteurs à essence, ce qui signifie qu’ils ont plus d’espace à l’intérieur du moteur pour permettre à plus d’huile de circuler librement. Cela permet aux composants du moteur de fonctionner plus longtemps à des niveaux optimaux.
D'autres facteurs clés de la durabilité des moteurs diesel sont leur conception globale et leurs applications par rapport à d'autres moteurs.
La méthode la plus précise pour diagnostiquer les problèmes de moteur est de contacter le constructeur du moteur pour obtenir son avis sur des solutions. Au-delà de cela, voici quelques problèmes courants de moteurs diesel.
- Fumée noire : Caractéristique courante des anciens moteurs de locomotive, la fumée noire est un signe clair d’un problème sérieux avec vos moteurs diesel. Il existe plusieurs causes de fumée noire, comme une pompe d'injecteur défectueuse, une mauvaise vanne RGE ou quelque chose d'aussi simple que des températures de fonctionnement basses. Le nettoyage du système d'air est une excellente première étape pour lutter contre cela, mais il est essentiel de consulter un spécialiste.
- Démarrages difficiles : Les conditions plus froides peuvent souvent entraîner des démarrages difficiles pour les moteurs diesel. Les conditions météorologiques ne sont qu'un catalyseur qui entraîne le problème de démarrage difficile du moteur. Un démarrage difficile ou un non-démarrage peut être causé par des bougies de préchauffage défectueuses, une batterie défectueuse ou un problème avec le système de carburant, pour n'en citer que quelques-uns.
- Carburant contaminé : En raison de sa viscosité plus élevée, le carburant diesel a un risque plus élevé d’être contaminé. L’eau, la suie et d’autres débris sont des contaminants courants du carburant. Le ravitaillement en carburant est une solution simple, mais si vous ne parvenez pas à détecter ce problème suffisamment tôt, vous devrez confier le moteur à un professionnel pour qu'il soit réparé.
Ces problèmes et solutions liés aux moteurs diesel sont difficiles à gérer seul. Chaque fois que vous identifiez un problème sérieux avec le moteur, il est recommandé de le confier à un spécialiste ou de contacter le fabricant. Les moteurs peuvent être réparés, mais uniquement correctement par des professionnels. Pour les professionnels de confiance dans le secteur, envisagez d'apporter tous vos problèmes de moteur diesel chez Cummins. Nos moteurs et notre service sont de premier ordre.
En fonction des performances du moteur, la fréquence à laquelle il doit être entretenu peut varier. Une pratique sécuritaire consisterait à faire entretenir un moteur diesel tous les six mois. Il convient de l'examiner au moins une fois par an pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Il ne s’agit pas d’une règle fixe, car le type de moteur diesel et son utilisation auront un impact significatif sur la fréquence à laquelle il devra être entretenu. Le manuel de service de Cummins est une excellente ressource qui fournit des plannings de maintenance en fonction du type de produit.
Un autre aspect essentiel de l'entretien d'un moteur diesel est la variation. Un camion de transport longue distance circulant quotidiennement sur plusieurs centaines de kilomètres aurait des exigences de service et d'entretien distinctes par rapport à une voiture personnelle équipée d'un moteur diesel qui n'a besoin d'être entretenue que tous les six mois.
Un autre exemple de cette variation serait celui des camions d'exploitation minière. Ils transportent des charges Amazon presque toute la journée pendant des semaines et des mois dans des environnements très directs. Leurs besoins en matière d’entretien et de service sont donc différents de ceux d’un camion de transport longue distance ou d’une voiture commerciale quotidienne.
Cummins est l’un des principaux fabricants mondiaux de moteurs diesel. En 2018, Cummins a fourni le plus grand nombre de moteurs diesel de classe 8. Cette année-là, 309,701 moteurs diesel ont été utilisés dans des camions de classe 8, et Cummins était responsable de 38.3 % d'entre eux.
Les types de moteurs diesel sont généralement désignés par leur taille. Il existe trois types :
- Petit : Les petits moteurs diesel sont classés comme développant au maximum 288 chevaux. Il s’agit également de moteurs à injection directe, en ligne, à quatre ou six cylindres. En raison de leur taille et de leur énergie relatives, on les trouve le plus souvent sur les petits camions ou les automobiles. Des trois types, c’est le moteur diesel le plus couramment produit.
- Moyen : Les moteurs diesel moyens sont un cran au-dessus des petits. Ils peuvent produire jusqu’à 1,000 chevaux. Certains moteurs V-8 et V-12 appartiennent à ce groupe. Ce type de moteur est couramment utilisé dans les camions lourds.
- Large : À ce niveau, nous discutons d'une énergie sérieuse. Les gros moteurs diesel sont utilisés pour fournir de l'énergie à des trains, des navires et d'autres gros véhicules ou équipements. Ils fonctionnent avec une puissance supérieure à 1,000 chevaux.
Les moteurs diesel sont composés de dizaines de pièces. Cependant, la liste des pièces du moteur ci-dessous fournit des informations sur neuf des pièces les plus essentielles.
- Block : En tant que fondation du moteur diesel moderne, le bloc est l’endroit où se trouvent toutes les pièces du processus de combustion interne de base. Le bloc possède un espace ouvert pour chaque cylindre, où la combustion a lieu.
- Pistons : Les pistons créent le fond de la chambre de combustion, montant et descendant dans le cylindre pendant que le moteur fonctionne. Le mouvement des pistons génère la compression de l'air qui entraîne la combustion.
- Culasse : La culasse ferme le haut de l’espace ouvert dans le bloc pour atteindre la chambre où la combustion a lieu. Cette tête peut être une unité pour couvrir tous les cylindres ou plusieurs unités qui couvrent une section.
- Soupapes : Avec le cylindre fermé par le piston en bas et la culasse en haut, il doit y avoir un moyen de laisser entrer de l’air frais et de laisser sortir les gaz restants. C’est là qu’interviennent les soupapes. Il y a généralement deux soupapes pour l’aspiration de l’air et deux pour l’échappement pour chaque cylindre.
- Injecteurs de carburant : Il faut maintenant un moyen de faire entrer le carburant dans le cylindre, pour qu’il y ait quelque chose à brûler. Ces composants font partie intégrante du processus, pulvérisant le carburant selon des motifs très précis avec un timing rigoureusement contrôlé.
- Arbre à cames : Plutôt que de s’appuyer sur un système électrique pour ouvrir les soupapes et l’injection de carburant, la plupart des moteurs utilisent un procédé mécanique. Les révolutions de l’arbre à cames régulent le moment de ces événements grâce à des lobes sur l’arbre qui les mettent en mouvement.
- Bielles : Ces pièces se connectent à un piston au bras inférieur et transportent la force de la combustion vers le vilebrequin.
- Vilebrequin : Le vilebrequin transfère le mouvement linéaire de combustion (la partie montée et descente du processus de combustion) en un mouvement de rotation.
En savoir plus sur les composants d’un moteur diesel.
Dans les moteurs diesel, la combustion interne entraîne l’expansion de gaz à haute température et haute pression, qui à leur tour déplacent les pistons, transformant l’énergie chimique en énergie mécanique. Découvrez le fonctionnement d’un moteur diesel.
Le moteur diesel moderne commence par un bloc contenant toutes les pièces nécessaires au processus de combustion interne de base, avec un espace ouvert pour chaque cylindre où la combustion a lieu. Découvrez le fonctionnement d’un moteur diesel.
Le moteur doit fournir en continu de l’air, du carburant et de la lubrification aux cylindres. Les émissions des moteurs produites comme sous-produits de la combustion doivent également être traitées pour respecter les normes environnementales mondiales, couvrant l'air, le carburant, la lubrification, le refroidissement et les systèmes de filtration. Découvrez le fonctionnement d’un moteur diesel.
La densité de l’oxygène varie en fonction de la température de l’air et de l’altitude, rendant l’air environnant non idéal. Pour remédier à cela, Cummins a introduit les premiers turbocompresseurs dans les années 1950. Découvrez le fonctionnement d’un moteur diesel.
Bien que les moteurs diesel soient connus pour polluer en émettant des fumées et de la suie pendant leur utilisation, ils sont plus propres que vous ne le pensez. Un effet positif des réglementations de l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) est que les moteurs diesel sont plus propres que jamais. En raison de la fabrication de moteurs plus sains et plus efficaces, ceux-ci pourraient durer 30 ans ou plus.
Bien qu’aucun moteur à combustion interne (ICE) ne fonctionne à 100 % propre, le concept de clean diesel est en développement dans des entreprises comme Cummins depuis un certain temps. biodiesel est simplement une des manières par lesquelles nous nous efforçons de créer des alternatives plus propres.
Cummins, comme tous les autres fabricants de moteurs, ne certifie les moteurs que pour qu'ils répondent aux carburants enregistrés par l'EPA (ou un autre organisme de réglementation local).
Deux avantages que les moteurs diesel offrent sont qu’ils sont plus durables et plus fiables que les moteurs à essence. Ils ne nécessitent pas de bougies d’allumage pour enflammer le carburant. Les moteurs diesel ont également une meilleure économie de carburant que les moteurs à essence.
Cela étant dit, les moteurs diesel sont utilisés dans des véhicules, des machines et d'autres projets où les moteurs à essence ne pourraient tout simplement pas accomplir ces tâches.
Les moteurs diesel peuvent durer plus de 30 ans, ce qui signifie que ces moteurs fonctionneront plus longtemps et plus intensément que leurs homologues.
Les avantages et les inconvénients de l'essence et du diesel dépendront en grande partie des besoins d'utilisation pratique de l'individu ou de l'organisation. Pour les opérations à grande échelle, disposer de gros moteurs diesel est nécessaire dans la plupart des cas. Dans les deux cas, travailler avec un fabricant comme Cummins vous garantira de recevoir le meilleur moteur pour vos besoins.
Bien que les moteurs diesel soient l'option privilégiée dans certaines circonstances, leur utilisation présente encore quelques inconvénients. D’une part, les moteurs diesel, en moyenne, coûtent plus cher en carburant que les moteurs à essence.
Un autre inconvénient de l'utilisation de moteurs diesel, que la plupart des gens leur associent, est leur impact environnemental. Cummins travaille constamment sur de nouvelles initiatives pour créer un avenir plus propre pour les moteurs diesel.
Oui. Le diesel renouvelable convient à une utilisation dans les moteurs diesel (veuillez toujours vérifier avec votre OEM et le manuel du véhicule avant d’essayer un nouveau carburant). Nous avons annoncé la compatibilité avec certains carburants diesel renouvelables pour nos moteurs B6.7 et L9. Ce type de carburant représente un excellent pas dans la bonne direction pour lutter contre les inconvénients liés à l'utilisation du diesel.
Les moteurs diesel sont classés selon leur taille :
- Petite : jusqu’à 288 ch, présente dans les petits camions ou les automobiles
- Moyen : jusqu’à 1,000 ch, utilisé dans les camions lourds
- Grands : Plus de 1,000 ch, utilisés pour les trains, les navires et autres véhicules volumineux
Ils peuvent également être classés selon le cycle de combustion :
- Quatre temps
- Deux-temps
Découvrez ce qui rend les moteurs diesel des moteurs diesel avancés.
Les moteurs quatre temps comportent quatre étapes : admission, compression, énergie et échappement. Les moteurs deux-temps combinent ces moteurs en deux temps. Les moteurs deux-temps ont été retirés progressivement en raison de la forte pollution et des pannes fréquentes, laissant les moteurs quatre-temps comme le type supérieur. Découvrez ce qui rend les moteurs diesel des moteurs diesel avancés.
Les avancées clés incluent une meilleure efficacité du carburant avec moins d’émissions, des intervalles de vidange d’huile plus longs et des filtres sans entretien. Dans une étude, les véhicules diesel montrent une efficacité de carburant supérieure de 24 % en conduite urbaine et de 29 % sur l'autoroute. Découvrez ce qui rend les moteurs diesel des moteurs diesel avancés.
Les pistons des moteurs diesel montent jusqu'au sommet du cylindre, créant un taux de compression plus élevé que les moteurs à essence. Cela délivre de l’air plus rapidement à des débits de combustion plus rapides, ce qui se traduit par un couple accru, une puissance accrue et une efficacité globale. Découvrez ce qui rend les moteurs diesel des moteurs diesel avancés.
Aujourd'hui, les moteurs diesel propres émettent 90 % moins d'émissions nocives que les moteurs produits avant l'année 2000. Cummins produit des moteurs capables d’éliminer jusqu’à 98% des particules d’échappement. Découvrez ce qui rend les moteurs diesel des moteurs diesel avancés.
Rudolf Diesel, inventeur et ingénieur mécanique allemand, breveta le premier moteur à allumage par compression en 1892 et créa avec succès le premier prototype de moteur diesel en 1897. En savoir plus sur l’histoire des moteurs diesel.
L’un des premiers carburants envisagés par Rudolf Diesel fut l’huile de graines végétales, qui a finalement conduit à la création du biodiesel. Aujourd’hui, le carburant diesel est créé en raffinant le pétrole brut et d’autres matériaux de biomasse. En savoir plus sur l’histoire des moteurs diesel.
Il existe trois types courants :
- Diesel #1 : viscosité plus faible, meilleur par temps froid, et brûle plus vite
- Diesel #2 : plus épais, moins cher et plus économe en carburant
- biodiesel : Fabriqué à partir d’huiles végétales et/ou de graisses animales
En savoir plus sur l’histoire des moteurs diesel.
Les moteurs diesel utilisés aujourd'hui sont classés selon leur taille :
- Petits : camions légers, agriculture et construction
- Moyen : camions commerciaux lourds
- Grands : Trains, vaisseaux et grands groupes électrogènes
En savoir plus sur l’histoire des moteurs diesel.
Les moteurs diesel alimentent les camions de livraison, les trains, les bus, les bateaux, les machines de construction et les véhicules militaires, et font également fonctionner des groupes électrogènes qui fournissent de l’électricité à des lieux isolés et de l’énergie d’urgence pour de grandes installations comme les hôpitaux. En savoir plus sur l’histoire des moteurs diesel.
Clessie Cummins a fondé Cummins Moteurs Co. à Columbus, Indiana, en 1919, en partenariat avec William G. Irwin. En savoir plus sur l’histoire des moteurs diesel.
Cummins se concentre sur l’augmentation de la récupération de la chaleur résiduelle, la réduction des frictions moteur, l’offre d’un large portefeuille de solutions énergétiques et le soutien à l’utilisation du biodiesel, y compris le B20, tout en continuant à s’intéresser au diesel B50 et B100. En savoir plus sur l’histoire des moteurs diesel.
Cummins propose six moteurs diesel actuels :
- X15 Efficiency Series (400-500 ch)
- X15 Productivity Series (430-605 ch)
- X15 Performance Series (525-565 ch)
- X12 (350-525 ch)
- L9 (260-380 ch)
- B6.7 (200-325 ch)
En savoir plus sur les moteurs diesel Cummins.
Les moteurs diesel Cummins offrent des solutions pour une grande variété de marchés de poids lourds moyens et poids lourds. En savoir plus sur les moteurs diesel Cummins.
Le diesel vous permet d'aller plus loin avec moins de moyens tout en offrant une meilleure accélération, un meilleur potentiel de remorquage et de transport par rapport à ses homologues à essence. En savoir plus sur les moteurs diesel Cummins.
Oui. Associés à des systèmes de post traitement innovants et à une ingénierie de pointe, les moteurs diesel peuvent fonctionner avec des émissions nettes nulles et compléter les opérations par des mélanges de biodiesel. En savoir plus sur les moteurs diesel Cummins.
La Next Generation X15 marque la prochaine étape de la plateforme 15 litres de Cummins, indépendante du carburant, offrant jusqu’à 605 ch et 2,050 lb-pi de couple, démontrant ainsi l’engagement continu de Cummins envers l’évolution de la technologie à combustion interne.
Le Cummins X10 est un moteur de nouvelle génération qui fait le lien entre les applications de taille moyenne et lourde, conçu pour offrir efficacité et fiabilité.
L’approche de Cummins pour l’avenir du diesel se concentre sur l’augmentation de la récupération des chaleurs perdues, la réduction des frictions du moteur, l’offre d’un large éventail de solutions énergétiques et le soutien à l’utilisation du biodiesel, y compris le B20, tout en continuant à se tourner vers le diesel B50 et B100. En savoir plus sur l’histoire des moteurs diesel.
« Nous sommes déterminés à faire progresser la technologie diesel tant que nos marchés et nos clients en ont besoin pour faire fonctionner leurs activités. »
José Samperio, vice-président et directeur général de Cummins On-Highway Business en Amérique du Nord
Cummins propose également déjà une plateforme de moteurs de 15 litres indépendante du carburant, incluant des moteurs diesel avancés, à l’hydrogène et au gaz naturel. En savoir plus sur les moteurs diesel Cummins.
Cummins : Apporter le diesel à de nouvelles frontières
Nous cherchons toujours des moyens d'optimiser l'utilisation des produits. Nous savons qu'il existe de nombreuses options pour les moteurs diesel, mais aucun autre fabricant n'inspire plus confiance que notre équipe chez Cummins.
Contactez-nous aujourd'hui pour découvrir tout ce que nous pouvons vous offrir.
Profils d'auteurs
Cummins Inc., leader mondial des technologies de l'énergie
Cummins Inc., un leader mondial de l'énergie, s'engage à fournir une énergie pour un monde plus prospère. Depuis le 1919, nous avons livré des solutions novatrices qui font progresser les personnes, les biens et les économies. Nos cinq segments d’activité — moteurs, composants, distribution, systèmes d'énergie et Accelera™ par Cummins — offrent un large portefeuille, incluant des motorisations avancées diesel, électriques et hybrides ; des systèmes de génération de réseau électrique unifié ; des composants critiques tels que le post traitement, les turbocompresseurs, les systèmes d'alimentation en carburant, les commandes, les transmissions, les essieux et les freins ; et des technologies zéro émission comme les batteries et les systèmes de groupe motopropulseur électrique. Grâce à notre présence mondiale, à notre expertise technique approfondie et à notre vaste réseau de services, nous fournissons des solutions fiables et de pointe adaptées aux besoins de nos clients, en les soutenant tout au long de la transition énergétique grâce à notre stratégie Destination Zero. Nous créons de la valeur pour les clients, les investisseurs et les employés, et nous renforçons les communautés grâce à nos priorités mondiales en matière de responsabilité sociale : l’éducation, l’équité et l’environnement. Basée à Columbus, dans l'Indiana, Cummins emploie environ 67 400 personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars en 33, dont 7,2025 milliards de dollars de bénéfices.
Sujets connexes
Étiquettes associées