Qu'est-ce qui rend les moteurs diesel des moteurs diesel avancés ?

Par Cummins Inc., leader mondial des technologies d'énergie

Camions semi-remorques chez CEP

Inventés dans les années 1890, les moteurs diesel alimentent notre monde depuis peu de temps après que Rudolf Diesel a déposé son premier brevet. Mais comment la technologie diesel a-t-elle évolué au fil des ans et qu’est-ce qui fait d’un moteur diesel avancé

Examinons les moteurs diesel d’aujourd’hui et comment les innovations de Cummins Inc ont amélioré et perfectionné cette technologie.
 

Quels sont les types de moteurs diesel ?

Il existe deux manières de désigner les types de moteurs diesel. La méthode la plus courante est par taille : petite, moyenne et grande.

  • Les petits moteurs diesel produisent jusqu’à 288 chevaux, que l’on trouve généralement dans les petits camions ou les automobiles. 
  • Les moteurs diesel moyens produisent jusqu’à 1,000 chevaux, couramment utilisés dans les camions lourds. 
  • Les gros moteurs diesel produisent plus de 1,000 chevaux-vapeur, généralement utilisés pour fournir de l'énergie à des trains, des navires et d'autres gros véhicules ou équipements.

Une autre spécification qui distingue les différents types de moteurs diesel est le nombre de temps dans le cycle de combustion, soit quatre temps ou deux temps. Les moteurs diesel à quatre temps ont quatre étapes : admission, compression, puissance et échappement. Au cours de ces quatre étapes, le piston change de position à chaque coup. Le moteur à deux temps combine la course d’admission et la course de compression, ainsi que la course d’énergie et d’échappement. 

Au fur et à mesure que la technologie diesel progressait, le moteur à deux temps, autrefois prisé pour sa capacité à produire plus de puissance que les moteurs à quatre temps de la même taille, a été progressivement éliminé en raison de la grande quantité de pollution qu'il générait ainsi que de l'usure excessive qui entraînait de fréquentes pannes. 

Les moteurs diesel à quatre temps se sont imposés comme le type supérieur, et les fabricants ont continué à les améliorer au fil des ans. 

Qu'est-ce qui rend les moteurs diesel des moteurs diesel avancés ?

Une avancée importante avec les moteurs diesel est l’amélioration de l’efficacité du carburant avec moins d’émissions. Dans une étude, les véhicules diesel montrent une efficacité de carburant supérieure de 24 % en conduite en ville et de 29 % sur l'autoroute. Chez Cummins, notre large portefeuille de moteurs diesel propres avancés répond aux normes d'émissions les plus strictes des États-Unis. 

Les caractéristiques du moteur diesel qui ont été améliorées pour les rendre plus avancées incluent des détails tels que des intervalles de vidange d'huile plus longs ou des filtres sans entretien. Nos moteurs diesel avancés sont conçus pour durer plus longtemps avec moins d'entretien. Fort d'une vaste expérience dans l'optimisation des moteurs diesel, ainsi que dans la réduction des émissions grâce à des solutions de combustion et de post traitement, ainsi qu'aux technologies hybrides, Cummins s'engage à poursuivre l'avancement de la technologie des moteurs diesel. 


Qu'est-ce qui rend les moteurs diesel plus robustes ?

Une autre façon de poser cette question est : « Pourquoi les moteurs diesel ont-ils plus de couple ? » Le couple, la force de rotation du moteur, représente essentiellement la quantité de travail qu'un moteur peut produire. Les moteurs diesel à couple élevé offrent une puissance de traction élevée, surtout en comparaison avec les moteurs à essence de même taille. La raison en est dans le fonctionnement des moteurs diesel et à essence. 

À l’intérieur d’un moteur diesel, le piston monte jusqu’en haut du cylindre, ce qui confère au moteur un taux de compression plus élevé. Les pistons des moteurs à essence s'arrêtent prématurément, ce qui entraîne un taux de compression plus faible. Un taux de compression plus élevé permet à l’air d’être délivré plus rapidement et à des taux de combustion plus rapides, ce qui se traduit par une augmentation du couple et de la puissance. Des taux de compression plus élevés indiquent également une efficacité globale accrue. Nous nous concentrons sur les turbocompresseurs pour les moteurs diesel moyens et lourds afin de garantir l'efficacité et de répondre à des exigences strictes en matière d'émissions.

Les moteurs diesel avancés sont-ils plus respectueux de l’environnement ?  

Une question fréquemment posée à propos des moteurs diesel est : « Sont-ils propres ? » La réponse à cette question est complexe, surtout lorsqu'on compare les moteurs diesel plus anciens aux moteurs à essence. Les technologies plus anciennes sont moins respectueuses de l'environnement car elles ne bénéficient pas des avancées modernes en matière de moteurs diesel. La bonne nouvelle, cependant, est que les moteurs diesel deviennent plus propres.

Les moteurs diesel peuvent produire des émissions polluantes telles que le dioxyde de carbone (CO2), les oxydes d'azote (NOx) et les particules (PM), qui sont non seulement nuisibles pour la santé humaine, mais également pour la santé de la planète. La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) comme le CO2 est particulièrement importante en raison de la longévité et de l’abondance du carbone par rapport aux autres gaz à effet de serre. 

Aujourd'hui, les moteurs diesel propres émettent 90 % moins d'émissions nocives que les moteurs produits avant l'année 2000. Au fil du temps, de nouvelles innovations ont permis aux moteurs diesel de devenir de plus en plus propres pour notre environnement et l’industrie. 

Des méthodes telles que le recyclage des gaz d'échappement (RGE) peuvent aider à réduire les émissions de NOx lorsque les températures de combustion peuvent être abaissées. Les NOx peuvent même être éliminés des gaz d’échappement des moteurs diesel par d’autres méthodes, notamment la réduction catalytique sélective (réduction catalytique sélective) et la réduction non catalytique sélective (SNCR). Les moteurs diesel modernes sont beaucoup plus efficaces, produisant significativement moins de dioxyde de carbone que d'autres sources de carburant. Cummins produit des moteurs capables d’éliminer jusqu’à 98% des particules solides de l’échappement.

Nous croyons que la meilleure façon de créer un avenir zéro émission est d’investir dans un large portefeuille d’énergie, en continuant d’améliorer l’efficacité du diesel en tandem avec des technologies telles que les moteurs hydrogène et les moteurs gaz naturel. Nous proposons également une variété de solutions d’émission éprouvées pour répondre au mieux à vos besoins, allant des systèmes de post traitement entièrement intégrés aux composants individuels du système.

Cummins : Se diriger vers un avenir plus propre

Chez Cummins, nous reconnaissons que nos communautés et nos entreprises dépendent d'une planète plus saine. Notre destination est zéro émission et zéro impact négatif sur les communautés que nous servons. Cet objectif ambitieux nous pousse à innover dans les domaines du diesel avancé, du gaz naturel, de l'électrification, des piles à combustible, des carburants alternatifs et des solutions énergétiques avancées. En savoir plus sur Destination Zero et notre large gamme de moteurs.

Profils d'auteurs

Bâtiment de bureaux Cummins

Cummins Inc., leader mondial des technologies de l'énergie

Cummins Inc., un leader mondial de l'énergie, s'engage à fournir une énergie pour un monde plus prospère. Depuis le 1919, nous avons livré des solutions novatrices qui font progresser les personnes, les biens et les économies. Nos cinq segments d’activité — moteurs, composants, distribution, systèmes d'énergie et Accelera™ par Cummins — offrent un large portefeuille, incluant des motorisations avancées diesel, électriques et hybrides ; des systèmes de génération de réseau électrique unifié ; des composants critiques tels que le post traitement, les turbocompresseurs, les systèmes d'alimentation en carburant, les commandes, les transmissions, les essieux et les freins ; et des technologies zéro émission comme les batteries et les systèmes de groupe motopropulseur électrique. Grâce à notre présence mondiale, à notre expertise technique approfondie et à notre vaste réseau de services, nous fournissons des solutions fiables et de pointe adaptées aux besoins de nos clients, en les soutenant tout au long de la transition énergétique grâce à notre stratégie Destination Zero. Nous créons de la valeur pour les clients, les investisseurs et les employés, et nous renforçons les communautés grâce à nos priorités mondiales en matière de responsabilité sociale : l’éducation, l’équité et l’environnement. Basée à Columbus, dans l'Indiana, Cummins emploie environ 67 400 personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars en 33, dont 7,2025 milliards de dollars de bénéfices.

Vous voulez en savoir plus ?

Recevez les dernières nouveautés de Cummins en matière de technologies, de produits, de nouvelles et d’informations.