Le 2018 février, une mine de charbon du nord-ouest du Colorado a acheté une excavatrice Liebherr R 9400 pour l’utiliser dans son exploitation minière. Le charbon qui est déterré sur ce site est livré directement à une centrale électrique au charbon adjacente de 885 mégawatts. Les sites miniers dans des environnements extrêmes nécessitent des moteurs fiables pour fournir l'énergie à leurs applications d'exploitation minière, c’est pourquoi cette mine a fait appel à Cummins pour fournir l'énergie à leur pelle Liebherr R 9400.
Les préoccupations environnementales sont primordiales sur ce site près de la rivière Yampa. L’excavatrice d'exploitation minière Liebherr R 9400, propulsée par un moteur Cummins QSK50, a été installée et configurée par l’équipe de distribution de Cummins au Colorado. C’est la première pelle diesel à se conformer aux niveaux d’émissions Tier 4 de l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (EPA). La puissance de ce moteur est prudemment estimée à 1,675 chevaux (1,250 kilowatts).
Le site minier du Colorado produit près de deux millions de tonnes de charbon par an, ce qui signifie que la productivité des équipements est essentielle à l'exploitation. L’excavatrice d'exploitation minière Liebherr R 9400 propulsée par Cummins ne se contente pas de racler la couche supérieure avec son godet ; elle enfonce de force ses dents profondément dans le sol le plus densément compacté, utilisant sa configuration de pelleteuse pour pénétrer la surface et obtenir un remplissage maximal du godet. Équipée d'un godet de 37 yards cubes optimisé pour l'exploitation minière, la Liebherr R 9400 est l'excavatrice idéale pour charger des camions d'exploitation minière de 240 tonnes.
QSK50 Moteur + équipe ventes et service répond et dépasse les attentes
Un temps de fonctionnement supérieur et une productivité supérieure ne sont que deux des façons dont le Cummins QSK50 surpasse, dépasse et surpasse les autres moteurs dans l’exploitation minière. Le système de réduction catalytique sélective des échappements SCR de Cummins permet au moteur de fonctionner efficacement et génère peu de particules, tout en augmentant l’efficacité énergétique. Une technologie de combustion avancée est appliquée au QSK50, ce qui permet au moteur de fonctionner plus efficacement. Associé à l’ajout d’améliorations sur le moteur des composants et de la filtration, les clients peuvent s’attendre à une augmentation certaine de la durée de vie globale avant une révision.
Après environ un an et demi, la pelle Liebherr 9400 propulsée par Cummins a donné des résultats remarquables. La pelle a fonctionné 8,147 heures depuis la livraison avec une excellente disponibilité. Le moteur QSK50 a consommé moins de carburant que prévu, dépassant les attentes de la mine. Les spécialistes techniques de Cummins fournissent un support de classe mondiale à Liebherr, et les employés des ventes et du service de Cummins ont rapidement répondu à toutes les préoccupations qui surviennent. La branche de Cummins qui soutient le site minier du Colorado est en train d’installer le logiciel PrevenTech de Cummins, ce qui portera notre support à un niveau supérieur. L’équipe de support locale a toujours été là pour assurer le succès de ce produit. Sur la base du lancement réussi du R 9400 dans cette mine de charbon, Liebherr a obtenu une autre pelle R9400 pour l’exploitation sur un autre site minier connecté au Nouveau-Mexique.
Cummins continue d'offrir à ses clients le meilleur support et les meilleurs outils pour obtenir des résultats exceptionnels, et cette histoire est l'une des nombreuses façons dont nous gardons nos clients d'exploitation minière toujours actifs. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre équipe d'experts, nos moteurs fiables ou notre solution digitale innovante, veuillez visiter http://www.cummins.com/mining ou contacter votre concessionnaire Cummins local ici.
La détection proactive des pannes de PrevenTech permet de réaliser d'improtantes économies et de préserver le temps de fonctionnement
PrevenTech permet d'étendre la durée de vie de l'huile et du filtre tout en garantissant la santé du moteur.
Les analyses sophistiquées de PrevenTech ont permis d'identifier les causes profondes des ralentissements et de préconiser des mesures de maintenance optimisées.