Site de projet de radio et de télévision à Ningxia
Production d’électricité

Sécuriser l’énergie d’un nouveau datacenter majeur dans le pôle numérique chinois

Par Cummins Inc., leader mondial de la technologie d'énergie
Objectif : Fournir une énergie de secours très fiable pour un datacenter radio et TV central.
Emplacement
Zhongwei, région autonome Hui de Ningxia, Chine
Date
Avril 2026

Offre : 

  • 14 groupes électrogènes diesel Cummins C2250D5E haute tension
  • Approvisionnement, installation, tests et acceptation

Assurer l’absence totale d’interruption dans un important datacenter de radio et télévision en Chine

La ville de Zhongwei, dans la province de Ningxia, au nord-ouest de la Chine, se développe rapidement en un centre national de données et de cloud computing. Portées par le « Projet de données Est-Ouest » du gouvernement chinois, de nombreuses entreprises technologiques cherchent à tirer parti du climat frais du Ningxia et de ses riches sources d’énergie renouvelable pour créer leur prochaine génération de datacenters économes en énergie.

Dans le cadre de cette initiative nationale, le China Radio and Television Group (CRTG) a mandaté Cummins Power Generation et ses distributeurs autorisés pour la construction d’une solution d’énergie de secours hautement fiable pour la phase 1 de son premier cluster national de centres de données à grande échelle. Soutenu par un investissement total prévu de plus de 10 milliards de renminbi chinois (RMB), le complexe achevé s’articulera autour de neuf datacenters situés dans la base cloud ouest du parc industriel de Zhongwei. Le cluster abritera 12,096 racks de serveurs haute puissance prévus pour fournir l'énergie de calcul pour l’activité interne du CRTG ainsi que des services massifs de colocation, stockage et cloud pour des institutions à l’échelle nationale.

Le CRTG a engagé Cummins pour fournir la nouvelle énergie de secours pour cette première phase, qui comprenait deux datacenters initiaux sur un site de 27,780 m2. Capables d’héberger 2,016 racks de serveurs de 8 kW et soutenus par de nombreuses installations auxiliaires, les centres devaient également offrir une évolutivité flexible pour un immense centre informatique intelligent. La phase 1 a commencé au début de 2011 et la Phase 2 dans le 2025.

Cummins répondit à cette mission en développant une architecture système redondante N+1. Cette configuration utilise un groupe électrogène supplémentaire (+1) au-delà du nombre minimum requis, et est fréquemment utilisée pour optimiser la disponibilité énergétique et les fenêtres de maintenance dans les datacenters actuels.

Nous sommes ravis d’avoir fourni au CRTG une continuité d’énergie critique pour la phase 1 de ses opérations Zhongwei. Nous sommes convaincus que notre partenariat réussi avec le groupe renforcera la visibilité des produits Cummins dans le secteur des médias chinois, favorisant ainsi l’expansion future des ventes.

Chris Hao

Gestionnaire d’influence en amont
Ventes de génératrices, Chine

Cummins C2250D5E groupe électrogène diesel haute tension dans la salle des équipements de diffusion de Ningxia

Pour atteindre cette configuration redondante N+1, Cummins a construit deux systèmes d’exploitation parallèles basés sur deux postes de 110 kV avec des circuits de distribution d'énergie indépendants. Un total de 14 groupes électrogènes diesel haute tension Cummins C2250D5E 10 kV ont été fournis et répartis en deux groupes de sept, chaque groupe étant chargé de fournir l'énergie de secours pour chaque système de distribution. Cette configuration garantissait que si un groupe échouait, l’autre pouvait prendre en charge la charge.

Le choix des groupes électrogènes Cummins C2250D5E correspondait à l’éthique à faible émission de carbone qui propulse le projet East-West Data. Chacun intégrant un moteur Cummins QSK50 économe en carburant fabriqué à l’usine de moteurs Cummins Chongqing, ils respectent le niveau 2 de l'EPA et la norme nationale d'émission III (CSIII) pour minimiser les émissions et maximiser les performances.

Les équipes de Cummins ont fourni le soutien technique complet nécessaire pour installer les groupes électrogènes dans les délais. Ses techniciens ont ensuite mis en place les tests et la mise en service, contribuant à s’assurer qu’ils étaient opérationnels avant la date limite de la fin des 2000.

Études de cas connexes
Production d’énergie Étude de cas

Quoi : quatre groupes électrogènes de 1250 kW à 13,8 kV AC avec PowerCommand® Control autonome basé sur microprocesseur embarqué pour le couplage et la protection...