Seaspan Cavalier
Maritime

Seaspan Cavalier Ré-Énergie : Longue vie, grandes heures

par Alan Haig-Brown

« Nous avons eu 59,115 heures sur ces moteurs, sans jamais enlever une culasse, » s’émerveille Kevin Tweedy, ingénieur portuaire de Seaspan International, « et ils fonctionnaient encore, donc, à 5,000 à 5,500 heures par an, nous aurions facilement pu en faire 60,000 heures. » Mais le planning de l’entreprise a fonctionné pour un rééquiper à l'identique. La paire de diesels Cummins KTA38 de 850 ch, de niveau 1, a été retirée et un tout nouvel ensemble de KTA38 de 850 ch, de niveau 2, a été installé.

 

Seaspan Cavalier remorquant du fret

Moteur marin KTA38 en cours de descente sur le Seaspan CavalierLe Seaspan Cavalier a été construit en 1974 ans, ainsi que trois sister-ships. Trois des quatre remorqueurs de 24 par 7,56 mètres (82,8X24,8 pieds) travaillent encore pour Seaspan, qui a construit les remorqueurs dans son propre chantier naval. Le remorqueur remorque des barges de carburant et de marchandises générales sur la côte de la Colombie-Britannique et peut souvent être vu devant une triple remorque de barges en copeaux de bois.  Le remorqueur est équipé d’un treuil Burrard Iron Works à un seul tambour chargé de 548,6 mètres (1800 pieds) de câble métallique. Le remorqueur est équipé de goupilles de remorquage, y compris une griffe de retenue.

Tweedy a passé de nombreuses années chez Seaspan et se souvient qu’il s’agit du troisième rééquiper du remorqueur. « Nous avons percé un trou de sept par huit pieds sur le côté bâbord du remorqueur et installé les moteurs tribord et bâbord à travers celui-ci », expliqua-t-il, ajoutant que le même endroit est utilisé à chaque fois, les anciennes soudures étant découpées à la fois sur la plaque de coque et sur la charpente. Cela garantit l’intégrité structurelle de la coque. Tweedy a expliqué : « En le remontant, nous faisons d’abord une soudure d’étanchéité de l’intérieur, puis nous nettoyons la soudure de l’extérieur avant de faire une seconde soudure d’étanchéité de l’extérieur. »

Moteur Cummins KTA38 prêt à être installéLes nouveaux moteurs sont accouplés aux massifs et pratiquement indestructibles moteurs Lufkin RLS 3614 du remorqueur, avec une réduction de 6,987:1, tournant des hélices à trois pales de 200,97 par 78,94 centimètres (79,125 S 70,45 pouces) dans des buses. « Les hélices sont en bon état », dit Tweedy, « mais nous les enverrons à Osborn Propellers pour des réglages, des tests de fissures et de tangage, ainsi que pour le remblai de soudure en cas de cavitation et l’équilibrage. »

Le Seaspan Cavalier devrait maintenir sa traction de 27 tonnes (60,000 livres) après le rééquiper. La transition du niveau 1 au niveau 2 nécessitera quelques modifications mineures de tuyauterie et d’électricité. Nous ne nous attendons pas à des problèmes et les employés de Cummins sont compétents. « Ils prennent soin de nous », confirma Tweedy.

Photos du Seaspan Cavalier au travail : Haig-Brown
 
Photos des moteurs en cours d’installation : Seaspan

Pour plus d’informations :

Kevin Tweedy
Ingénieur portuaire - Seaspan International
10 avenue Pemberton.
North Vancouver, C.-B.
V7P 2R1
Mobile: 604 690 1714
Email:[email protected]
 
 
Aaron Bruce
Responsable des ventes maritimes - Cummins Sales and Service 
18452 96e Ave.
Surrey, Colombie-Britannique
V4N 3P8
Cellule : (604) 220-3765
Téléphone : (604) 882-5726
 

Études de cas connexes
Étude de cas marine

Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...

Étude de cas marine

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...

Étude de cas marine

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.