Tir de drone au QG de Cummins en Afrique du Sud
Microréseau

Système de microgrilles de Johannesburg, Afrique du Sud

Par Cummins Inc., leader mondial de la technologie d'énergie

Aperçu
Où : Johannesburg, Afrique du Sud
Objectif : Réduire les émissions de carbone et franchir une étape significative vers les objectifs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) de Cummins 2030
Offre : PowerCommand Microgrid Control® MGC900, 700 kWp AC d’énergie solaire, deux groupes électrogènes diesel KTA 38G5

 


 

Cummins Afrique du Sud installe un système de micro-réseau au siège de l'énergie Hub

Cummins mène activement des initiatives d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale dans le cadre de son engagement à réduire les émissions de carbone. Dans la région Afrique et Moyen-Orient, Cummins Afrique du Sud a récemment accompli une étape importante en achevant la mise en service d’un système de microréseau. L’installation d’un microréseau au siège du Cummins South Africa énergie Hub à Johannesburg représente une avancée majeure vers la durabilité environnementale. En exploitant des solutions comme l’énergie solaire, Cummins vise à atteindre les 2030 objectifs définis dans la stratégie PLANET 2050, qui incluent une réduction de 50 % des émissions absolues de gaz à effet de serre provenant de ses installations et opérations. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de Cummins à lutter contre le changement climatique.

 

Exploiter l’énergie solaire pour un avenir durable

Le cœur du système Microgrid est le Microgrid controller de Cummins, le MGC900, qui intègre sans effort une capacité totale d'énergie renouvelable de 821 kWp. Cette énergie est produite à partir de 1522 panneaux solaires installés sur le toit du bâtiment énergie Hub. La production annuelle anticipée d’énergie renouvelable est impressionnante de 1,49 GWh, ce qui entraîne une réduction annuelle significative des émissions de CO2 de 585 tonnes. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à planter 26,873 arbres.

 

Technologie de pointe pour des performances optimales

Panneau de microgrilleLe système Microgrid est entièrement surveillé et contrôlé par le contrôleur avancé MGC900 de Cummins. Ce contrôleur fournit une interface unique pour surveiller et contrôler l’ensemble de l’usine de microréseau, qui comprend 1522 panneaux PV soutenus par 780 optimiseurs PV. L’énergie DC produite est ensuite convertie efficacement en courant alternatif via (9) onduleurs, capables de produire une énergie AC maximale de 700 kW.

La fonction principale du MGC900 est d’équilibrer tous les actifs énergétiques distribués, en maximisant la production d’énergie renouvelable et en minimisant le coût total de possession en diminuant la dépendance à l’énergie du réseau et en réduisant la consommation de diesel lors des coupures du réseau. Il y parvient en contrôlant l'énergie de sortie des onduleurs et, en situation d’urgence, en orchestrant le transfert automatique de l’installation vers et depuis les groupes électrogènes de secours.

 

Réduction des coûts opérationnels pour une énergie durable

appareillage de connexionConçu pour réduire la consommation d'énergie du réseau pendant la journée et maximiser les sources renouvelables en l'absence du réseau, le MGC900 vise à réduire le coût de l'énergie nivelé (LCOE) et le coût total de possession (TCO). Cette approche stratégique vise à minimiser les coûts globaux d’exploitation de l’ensemble de la centrale d'énergie.

Le contrôleur de microréseau renforce la résilience énergétique en Afrique du Sud lors des pannes de courant et des coupures de réseau en exploitant les énergies renouvelables du soleil via le système photovoltaïque, plutôt que de dépendre uniquement des groupes électrogènes de secours.

 

Surveillance intelligente et analyses détaillées

Onduleurs d'énergieLe MGC900 propose un écran d’information détaillé pour chaque élément du système, avec une navigation tactile intuitive. Il présente un schéma unifilaire animé conçu pour représenter le schéma unifilaire du projet. Le contrôleur offre également des informations complètes en temps réel, incluant les alarmes système, l’historique des alarmes et un enregistreur de séquence d’événements pour une résolution rapide des problèmes. De plus, il affiche les tendances historiques et la capture de données pour suivre l’utilisation de divers actifs, facilitant une analyse approfondie des performances de l’ensemble du système.

  • Intégration fluide : Le MGC900 s’intègre parfaitement à divers composants du système de micro-réseau, garantissant des performances et une efficacité optimales.
  • Surveillance à distance et contrôle : Les clients peuvent surveiller et contrôler à distance le système de microréseau, ce qui améliore la flexibilité et le contrôle de leurs ressources énergétiques.
  • Optimisation adaptative : Le contrôleur optimise en continu le fonctionnement du système en se basant sur des données en temps réel, garantissant une efficacité maximale et des économies de coûts.
  • Évolutivité : Conçu pour l'évolutivité, le MGC900 permet facilement de futures extensions ou mises à niveau du système de microréseau.
  • Fiabilité accrue : Grâce à des diagnostics avancés, le MGC900 améliore la fiabilité du système, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.Interface de contrôle du groupe électrogène solaire

Commande d’experts pour des performances optimales

La mise en service du système Microgrid a été réalisée par un expert du Cummins Centre d'intégration d'énergie (PIC). Un laboratoire de test de microgrilles conçu par des ingénieurs de premier plan et des conseillers en microréseaux de Cummins, basé à Fridley, Minnesota, États-Unis. Le soutien local de l’ingénieur en mise en service des solutions New Energy Solutions de Cummins a également permis une intégration fluide et des performances optimales. Pour plus d’informations sur le laboratoire PIC de Cummins, veuillez consulter le site web : Centre d'intégration d'énergie | Cummins Inc. et assister à la visite virtuelle de l’installation : Centre d'intégration d'énergie Cummins (PIC) Visite virtuelle (youtube.com)

L’accomplissement de Cummins South Africa dans la mise en œuvre de ce système de microréseau au siège de l'énergie Hub illustre l’engagement de l’entreprise en faveur de la durabilité et met en avant les solutions innovantes qu’elle propose dans la transition énergétique. L’intégration réussie des sources d’énergie renouvelable contribue non seulement aux objectifs environnementaux mondiaux de Cummins, mais établit également une norme pour des solutions énergétiques responsables et efficaces dans l’ABO Afrique et Moyen-Orient.

 

 

Auteurs : Timothy Allman, Medhat Mohamed

Études de cas connexes
Microgrids Étude de cas

Défi d'aperçu : Fournir des technologies de systèmes d'énergie pour une solution de microréseau entièrement hors réseau qui a la capacité ...

Microgrids Étude de cas

Défi d'aperçu : fournir des technologies de système d'énergie pour une solution de microréseau entièrement hors réseau dans un lieu isolé ma...