""
Maritime

Un ouvrier pour explorer le fond marin

par Alan Haig-Brown

Référence du navire Cummins #564

Travailleur sur le fond marin, photo avec l’aimable autorisation de Seabed AS/Cummins Norway AS

 

Les marins se sont habitués à voir des navires de plus en plus complexes et sophistiqués lancés en soutien à l’industrie de l’exploration pétrolière. Un nouveau niveau a été atteint cette année lorsque le chantier norvégien Fjellstrand AS a lancé le navire polyvalent Seabed Worker pour Seabed AS de Bergen, Norvège.

 

Le navire de classe DP2 dispose de deux unités de propulsion Voith montées à l’arrière de 2500 kW, d’un propulseur tunnel Rolls Royce de 1000 kW à la proue et d’un propulseur à étrave azimutable Rolls Royce de 1000 kW. L’énergie de ces moteurs de propulsion électriques est assurée par quatre groupes électrogènes Cummins QSK60 de 1800 kW entraînés par DMI. Le navire de 88,8 par 16 mètres est équipé d’équipements sophistiqués, comprenant deux systèmes de référence de positionnement hydroacoustique et de très larges systèmes de navigation et de communication.

Un hangar ROV, situé à l’arrière de la zone d’hébergement, peut être fermé pour offrir une zone protégée pour le stockage, la maintenance et la manipulation du ROV. Le puits lunaire de 5,4 par 6 mètres est équipé d’une trappe coulissante. Les deux lanceurs ROV des deux navires sont équipés de treuils actifs compensés par le tirage avec une capacité ombilicale de 4500 mètres.

 

Pour plus d’informations :

 

Sjoerd Spronck
Publicité et promotion
Scandinavie et Benelux
Cummins Holland B.V.
Olivijn 800
3316 KH Dordrecht
Pays-Bas
Tel : 31 78 6530 927
Fax : 31 78 6176 579
Web : cummins.com

Études de cas connexes
Étude de cas marine

Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...

Étude de cas marine

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...

Étude de cas marine

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.