""
Maritime

Bois traditionnel pour les zones de pêche traditionnelles

par Alan Haig-Brown

Référence du navire Cummins #822


Sa coque verte reposant solidement dans les eaux peu profondes près du rivage, le bateau de pêche Tru?ng Sa commence lentement à se redresser avec la marée montante. En tant que bateau de pêche au large, et comme son nom l’indique, il est conçu pour des eaux plus profondes que celles-ci. Tru?ng Sa est le nom du groupe d’îles au large des côtes du Vietnam dont les zones de pêche sont revendiquées par des nations étrangères. Le propriétaire de Tru?ng Sa pêche régulièrement dans ces eaux et d'autres.

 

Un nouveau bateau au chantier naval du delta du Mékong.

En tant que l’un des centaines de navires de taille moyenne de la flotte vietnamienne, elle possède la grâce et la largeur d’un bâtiment typique de sa classe. Cependant, un examen plus attentif de sa coque classique en bois révèle une tendance populaire dans certains chantiers navals vietnamiens. Sa coque, ses ponts et sa superstructure sont entièrement recouverts de tissu en fibre de verre et de couches de composite.

 

Ensuite, ils sont recouverts de deux couches de tissu en fibre de verre. La première couche est clouée à la coque avec de petits clous à grande tête.

Cela ne se fait pas, comme dans certains pays, en tant que tentative désespérée de profiter de quelques années de plus d’un bateau en bois fatigué. Le Tru?ng Sa est un bateau moderne et neuf avec un tout nouveau moteur principal Cummins KTA38-M0 de 800 ch. Une visite dans des chantiers navals voisins montre plusieurs navires similaires en construction. Dans la plupart des cas, le même moteur principal Cummins KTA38-M0 leur fournira l'énergie et ils auront les mêmes couches de tissu en fibre de verre.

 

Cadres de scie pour un nouveau bateau en arrière-plan

Dans le chantier naval, un bateau parfait d’environ 20+ mètres est construit. Le calfeutrage des fibres de bois est recouvert d'une forme de pâte. Lorsque la coque est terminée et carénée, une couche de tissu et de résine est posée. Cette première couche de tissu est maintenue en place par des milliers de petits clous (2,5 cm) avec de grosses têtes de 9 mm. Ensuite, une seconde couche de tissu de verre est posée et recouverte de résine. Enfin, le bateau est peint et mis à l’eau.

 

Scierie à bande dans le chantier naval, près de Dong Moi-Sua Chua Tau Thuyen, au Vietnam.

Les cadres sciés internes ne sont plus fixés par des chevilles en bois mais par un usage étendu d'écrous, boulons et rondelles en fer. Une scie technique et une main ferme, suivant les lignes des motifs tracés sur des dalles épaisses, coupaient les cadres. Ils sont ensuite peints et boulonnés en place. Une scierie à ruban sur place coupe les dalles à partir de rondins bruts.

 

Panneaux pour le chantier naval dans le delta du Mékong, Vietnam

Un vaste programme de construction de bateaux de pêche encouragé par le gouvernement a été mis en place au Vietnam. L'une des exigences pour se qualifier est l'installation d'un nouveau moteur d'un fabricant réputé comme Cummins.


Photos avec l’aimable autorisation de Haig-Brown/Cummins

Pour plus d’informations :


Bui Trong Dien
Ingénieur, ventes techniques
Cummins DKSH (Vietnam) L.L.C.
1e étage, E.town, 2e bâtiment, 364 rue Cong Hoa,
Quartier 13, District de Tan Binh, Ville de HCM, Vietnam
Téléphone : 84 8 3813 4124 | Extension : 730
Portable : 84 982 000 831
E-mail : [email protected]

Études de cas connexes
Étude de cas marine

Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...

Étude de cas marine

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...

Étude de cas marine

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.